5 avantages uniques du câble à fibre optique
La fibre et le câble en cuivre ont chacun leur place, avec leurs avantages et leurs caractéristiques propres. En fonction de l'application, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse lorsqu'il s'agit de choisir entre les deux. En fait, ils sont complémentaires à bien des égards.
Alors que notre monde est de plus en plus avide de largeur de bande et que les coûts des câbles à fibre optique diminuent, les professionnels ICT commencent à s'y intéresser de plus près. Mais avant de décider si le cuivre ou la fibre est le meilleur choix pour votre application, il y a quelques avantages du câble à fibre optique que vous devriez connaître.
1. La fibre prend en charge des niveaux de largeur de bande très élevés
En matière de largeur de bande, aucune technologie actuellement disponible n'est meilleure que la fibre, en particulier la fibre monomode. Les câbles en fibre optique offrent une plus grande largeur de bande pour transporter plus de données que les câbles en cuivre de même diamètre.
Quelles que soient les nouvelles technologies de fibre optique mises sur le marché en termes d'émetteurs-récepteurs ou d'autres composants électroniques, les avantages de la fibre comprennent le fait que ses performances ne sont pas limitées par le câble lui-même. En revanche, elles sont limitées par les composants électroniques qui constituent le système. Améliorez les composants et votre câblage en fibre optique sera prêt à fonctionner.
La latence diminue également avec la fibre, ce qui permet des temps de téléchargement et de chargement plus rapides, ainsi qu'un accès plus rapide aux ressources. En raison de cette faible perte, la fibre peut également transporter des données sur de plus longues distances sans retard ni interruption.
2. La fibre est intrinsèquement sûre
Les câbles en fibre n'émettent pas de signaux ; il est incroyablement difficile de connecter des prises à un câble à fibre optique pour intercepter la transmission de données.
Comme le signal qui circule dans un câble à fibre optique est contenu à l'intérieur de chaque brin de fibre, il doit être accessible depuis l'extrémité du câble en le coupant. Dans la plupart des cas, le réseau s'arrêterait et tout le monde serait rapidement informé du problème.
3. La fibre optique est intrinsèquement sûre
Étant donné que l'électricité n'intervient pas dans le transfert des données (les données sont transférées par la lumière), les avantages de la fibre optique incluent le fait qu'elle peut être manipulée en toute sécurité.
4. La fibre optique résiste à l'eau et aux variations de température
Les câbles à fibre optique ne sont pas affectés par les changements de température, les intempéries ou l'humidité. Par exemple, s'ils entrent en contact avec de l'eau de pluie, la communication se poursuit normalement. Si la foudre frappe un câble à fibre optique, la surtension électrique ne se propage pas car le câble à fibre optique ne contient pas de composants métalliques.
Il peut résister à des environnements difficiles sans altération des performances, ce qui le rend idéal pour les environnements agressifs tels que les applications extérieures, à longue distance et industrielles.
5. La fibre est immunisée contre les interférences électromagnétiques
Le fait de placer de nombreux câbles électroniques (qui transportent le courant électrique) dans un environnement dense peut créer une diaphonie entre les câbles, ce qui entraîne des problèmes de performance et une interruption de la transmission des données.
Les câbles à fibre optique ne produisent pas d'interférences électromagnétiques (EMI). Ils ne sont pas non plus touchés par les EMI. Vous pouvez les déployer à proximité d'équipements industriels sans crainte.
Les avantages de la fibre s'accordent-ils avec les exigences de votre prochain projet ? Contactez l'un de nos experts en fibre pour en savoir plus ou visitez notre page Web sur les systèmes de fibre.