Blue-Cable-On-Reel

À première vue, cela ne semble pas être un gros problème, juste une boîte en carton qui aide les installateurs à déplacer efficacement de longs mètres linéaires de câble.’ – Mais le conditionnement des câbles est bien plus qu'un simple moyen de transporter et de stocker des câbles. Cela peut avoir une incidence sur la facilité d'installation.

 

De nombreux emballages de câbles actuels (comme une boîte ou un carton pour câbles) sont :’

  • Non traité pour résister à l'eau ou à l'humidité
  • Lourd et difficile à transporter en raison des bobines en bois à l'intérieur.
  • Frais de port élevés
  • Facilement endommageable lors du transport et de la manutention

Si l'on tient compte de ces facteurs, une évidence s'impose : un emballage de câble, même apparemment simple, mal conçu peut ralentir un projet, augmenter les coûts et potentiellement endommager le câble lui-même.

 

Lorsque vous choisirez les câbles et la connectivité pour votre prochain projet, n'oubliez pas de prendre en compte leur emballage. Voici quelques caractéristiques à rechercher concernant l'emballage des câbles.’ …

 

1. Léger et économique à expédier

Au lieu de boîtes qui incorporent de lourdes bobines en bois, recherchez des emballages de câbles qui utilisent des bobines en PVC légères mais extrêmement robustes. – – Cela permettra de réduire la main-d'œuvre nécessaire au déplacement des cartons et de diminuer les coûts liés à leur envoi sur les chantiers.

 

2. Poignées renforcées

ReelTuff-packaging.jpg

Cela peut sembler évident, mais de nombreux décodeurs n'offrent pas de poignées renforcées.’ (Ou, s'ils le sont, ils sont situés du côté où ils sont difficiles à atteindre, difficiles à saisir et peuvent finir par causer des blessures.)’ – ’ Dans ces cas-là, les installateurs tentent parfois de soulever le boîtier par ses trous de distribution (ce qui provoque sa déchirure). Recherchez une boîte qui intègre des poignées renforcées à l'avant et à l'arrière de la boîte afin qu'elle soit facile à saisir et ne se déchire pas.’ – ’

 

3. Une boîte capable de résister au transport et à la manutention

De nombreux décodeurs utilisent une conception traditionnelle en carton à simple paroi. Recherchez plutôt un modèle en carton ondulé double paroi qui résistera à l'écrasement, à la perforation et à la déchirure. Si la boîte est conçue pour résister à l'utilisation et aux mauvais traitements, elle est également probablement certifiée selon des normes de transport plus élevées.’

 

4. Revêtement résistant à l'eau

Un revêtement résistant à l'eau assure son intégrité en cas de pluie ou de neige – ou si quelque chose est accidentellement renversé dessus ou à proximité. Il existe très peu de décodeurs dans l'industrie qui ne se dégradent pas au contact de l'humidité.’ C'est parce qu'ils n'ont aucun type de revêtement résistant à l'eau.’

 

5. Marquages ​​de longueur décroissante

Au lieu de deviner ou d'essayer de déterminer la longueur de câble restante dans une boîte en la soulevant ou en regardant à travers les trous, recherchez les emballages comportant des marquages ​​de longueur décroissants. Ces marquages ​​indiquent aux installateurs d'un coup d'œil la quantité de câble restante afin qu'ils sachent bien à l'avance avant d'en manquer.’

 

Amélioration des emballages de câbles

Après avoir pris connaissance des problèmes récurrents rencontrés par les installateurs avec les décodeurs, nous avons décidé de concevoir une meilleure solution : le nouveau Belden’ Emballage de câble en bobine ReelTuff.

 

En analysant certains des modèles de boîtes les plus populaires de l'industrie, nous avons combiné les meilleures caractéristiques de ceux-ci avec de nouvelles caractéristiques uniques qui résolvent les problèmes les plus courants (et les plus frustrants) liés à l'emballage des câbles.’

 

Plus de 250 produits de câbles Belden sont actuellement disponibles avec l'emballage de câbles ReelTuff – et ce nombre continue de croître.


À propos de l’auteur

Linda White

Responsable de la gamme de produits

Après près de 30 ans chez Belden, Linda White suit les besoins des clients et les préférences d’achat tout en gérant les gammes de produits de diffusion et audiovisuels. Lorsque de nouvelles informations sont découvertes sur le secteur, les clients des secteurs de la diffusion et de l'audiovisuel ou les tendances technologiques, elle veille à ce que ces données soient prises en compte lors de la conception et du développement de nouveaux produits. Impliquée dans la création de produits depuis les concepts initiaux jusqu'à la réalisation, Linda s'efforce d'améliorer les produits existants de Belden tout en aidant à développer de nouveaux câbles, connecteurs et assemblages pour les industries de la diffusion et de l'audiovisuel. Au cours de son séjour chez Belden, elle a travaillé dans la gestion de produits sur les marchés de la diffusion et industriels, ainsi que dans la supervision du département des ventes internes.