New life for old multimode cabling systems -Modular Photonics hero 2024
Mots clés associés

 

La fibre multimode traditionnelle est aujourd'hui présente dans de nombreux bâtiments— des hôpitaux et des écoles aux stades et aux bureaux. Mais elle a une limite de capacité de débit de données, ce qui signifie qu’elle ne peut transporter qu’une certaine quantité d’informations à une certaine vitesse sur une distance spécifique.

 

L'infrastructure multimode peut’ ne prend pas en charge des vitesses de données de 1 Go/s ou plus sur des distances de plus de quelques centaines de mètres. En conséquence, cela peut empêcher les organisations de répondre aux demandes modernes et de faire avancer les projets axés sur la technologie. Des innovations comme la réalité virtuelle, la 5G et l'intelligence artificielle— et même des services cloud de base et du streaming vidéo haute définition— aren’ Ce n’est pas toujours possible sur la fibre multimode sur laquelle de nombreuses installations s’appuient encore.

 

La seule façon de résoudre ce problème est de recâbler : remplacer la fibre multimode par fibre monomode Dans les liens longs. Droite ? Même si cela était peut-être vrai il y a des années,’ une nouvelle option à considérer lors du recâblage’ ce n'est pas possible ou pratique.

 

La complexité des projets de recâblage de la fibre

Simplement remplacer fibre multimode Avec la fibre monomode peut être perturbatrice, coûteuse et longue, selon la situation et l'application. En voici quelques exemples.

 

Cela crée des perturbations

Lorsque des tranchées de fibre sont enfouies sous des parkings, des trottoirs, des terrains de jeux, des étangs ou des routes, ou lorsque la fibre est passée au-dessus des carreaux de plafond ou à l’intérieur des murs, il peut être difficile d’accéder à toutes les liaisons qui doivent être remplacés. Le travail associé à la découverte, à l'enlèvement et au remplacement des câbles à fibre optique peut provoquer des perturbations allant du bruit et des débris à la gêne et à la perte de productivité.

 

Cela peut coûter cher

Même le remplacement d’une liaison courte, simple et accessible peut être coûteux en termes de matériel et de main-d’œuvre. Outre la démolition et la reconstruction de l'infrastructure de l'installation, des travaux de creusement de tranchées peuvent également être nécessaires. En conséquence, les coûts d’installation peuvent augmenter de manière exponentielle.

 

Cela prend beaucoup de temps

Même si votre organisation suit un plan de mise à niveau pour le recâblage de la fibre, ce plan peut rarement être réalisé dans un court laps de temps. Cela peut prendre des mois— ou des années— pour terminer le travail.

 

En fonction de l'emplacement, il peut également être nécessaire d'obtenir des permis avant le début du projet, ce qui prolonge encore le délai.

 

Libérez l’espace de données existant

Dans le passé, les propriétaires de bâtiments avaient deux choix à considérer pour leurs systèmes multimodes :

  • Recâbler et faire face aux défis énumérés ci-dessus
  • Fonctionner dans les limites de la fibre multimode traditionnelle

Il existe désormais une troisième option à considérer : remettre la fibre optique traditionnelle au service du jeu en prolongeant sa durée de vie opérationnelle.’

 

La technologie OMPlex, disponible auprès de Modular Photonics, a le potentiel d'augmenter la capacité de données jusqu'à 1 000 fois—à une fraction du coût de mise à niveau du multimode au monomode. En d’autres termes, elle augmente les vitesses de fibre multimode héritées afin de fonctionner comme la fibre monomode. Parce qu’il fonctionne sur une puce optique passive qui manipule et gère les signaux de données, il ne nécessite pas d’alimentation pour fonctionner.’

 

En résolvant le problème de dispersion modale qui empêche la fibre multimode de transporter rapidement des données sur de longues distances, cette technologie permet des vitesses de 1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 25 Gbit/s, 40 Gbit/s et même 100 Gbit/s sur des réseaux locaux multimodes sur des distances pouvant atteindre 2 km.

 

OMPlex est compatible avec tous les types de fibres multimodes jugés appropriés pour la mise à niveau, de la fibre pré-OM à l’OM5, ainsi qu’avec plusieurs types de connecteurs de fibre, y compris les connecteurs LC, SC, FC, ST et MTP.

 

En tant que système d’adaptateur en rack plug-and-play, l’installation d’OMPlex prend généralement moins d’une heure. Il peut être déployé par des équipes informatiques, des intégrateurs et des sous-traitants internes formés.

 

OMPlex est-il une option pour vous ?

Bien que cette technologie ne fonctionne pas dans tous les projets de recâblage de fibre optique, elle peut être une possibilité à envisager lorsque votre projet répond à ces quatre conditions :’

  • Vous êtes propriétaire de votre infrastructure LAN
  • Vous disposez d’un ancien réseau multimode
  • Vous avez besoin de vitesses réseau plus élevées
  • Vous rencontrez des problèmes de timing ou ne pouvez pas opérer en raison de perturbations’

 

En savoir plus sur les alternatives de recâblage de la fibre

Pour voir à quel point la technologie OMPlex fonctionne bien dans des situations réelles, nous avons récemment participé à une installation de test à l'Universitéé du Québecébec à Montréaléal—et nous avons été impressionnés par les résultats. Elle a permis à la fibre FDDI de fonctionner à des vitesses de 100 Gbit/s à un coût bien inférieur à celui du recâblage de la fibre.

 

Si vous avez besoin d’augmenter votre vitesse de données mais que le recâblage en fibre optique n’est pas possible, Belden peut vous aider.’ Nous travaillons en étroite collaboration avec Modular Photonics, le créateur de la technologie OMPlex, pour aider les propriétaires, les intégrateurs et les entrepreneurs à préparer les réseaux d’entreprise pour l’avenir et à prolonger la durée de vie des installations de câblage.

 

Vous voulez lire l'histoire complète et découvrir comment s'est déroulé le test d'installation ?

 

 

Liens associés :