En début d'année, la Wireless Infrastructure Association (WIA) a posé cette question importante aux leaders du sans fil :
Quelle est votre réalisation la plus mémorable au cours de votre carrière dans le secteur des infrastructures sans fil ? — un défi que vous’ nous avons surmonté, un projet réussi, un client que vous’ j'ai aidé, etc. – et pourquoi était-ce significatif pour vous ?
En y réfléchissant ensemble, au sein de l'équipe, nous avons réalisé à quel point il est difficile d'identifier une seule réussite en matière d'infrastructure sans fil. Fondée il y a plus de 120 ans, Belden fait partie intégrante de la communication sans fil depuis le commencement.
Nos réalisations les plus marquantes dans le secteur de l'infrastructure sans fil concernent l'éducation et l'innovation. Nous voulons aider l’ensemble du secteur à comprendre que le sans fil a besoin du fil— et il a besoin mieux fil.
Bien que ce soit’ c'est le composant le plus crucial, le câblage ( couche 0) est souvent négligé dans la conception des réseaux sans fil. La qualité du réseau sans fil dépend de la qualité des câbles qui relient les équipements entre eux. Si vous voulez que votre système sans fil fonctionne, le câblage et la connectivité que vous utilisez doivent offrir un excellent débit et une disponibilité maximale.
Ceux-ci ne sont certainement pas’ toutes nos réalisations, mais voici cinq réalisations récentes que nous’ Nous sommes particulièrement fiers de l’éducation et de l’amélioration du sans fil.
1. Être reconnu par une voix puissante de l'industrie
Nous participons à l'élaboration de normes pour toi— et pour l’ensemble de l’industrie. Nous voulons des normes qui répondent à vos défis les plus ardus en matière de réseau et de connectivité. Il’ C'est juste une façon de redonner à l'industrie qui nous a tant donné.
Cette année, nous avons été reconnus comme une entreprise de premier plan pour Normes TIA contributions au développement, engagement et leadership avec un Top 5 % Star Award. Cela reflète notre engagement continu à faire progresser les télécommunications et à ouvrir la voie à un avenir d’interopérabilité, de fonctionnalité et de connectivité continues des réseaux.
En outre— et encore plus excitant— deux de nos employés ont été individuellement reconnus pour leur impact sur l’industrie. Henry Franc, architecte de solutions technologiques, et Ron Tellas, directeur de la technologie et des applications pour les bâtiments intelligents, ont tous les deux été lauréats du TIA Star Award pour leur engagement important dans les initiatives de la TIA.
2. Concrétiser les nouveaux circuits de classe 4
Nous avons récemment révélé que les systèmes de Classe 4 feront partie du NEC (National Electrical Code) 2023 après un travail acharné aux côtés d'autres fabricants, utilisateurs, consultants et experts du secteur pour définir de nouvelles normes de câblage UL et de classe 4.
Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le Power Over Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 fournit près de 20 fois plus de puissance que le PoE sur des centaines de mètres, procurant ainsi une alternative sûre à l'alimentation CA. Les systèmes de classe 4 sont tout aussi sûrs que—, voire plus sûrs que—les systèmes de classe 2 et de classe 3, tout en offrant une plus grande disponibilité énergétique.
Pour vérifier la conformité aux exigences NEC, les circuits de classe 4 devront être certifiés.
UL—un laboratoire d'essais reconnu au niveau national (NRTL) autorisé par l'OSHA—a récemment publié la norme UL 1400-2 en tant que plan d'enquête (la première étape vers une norme). Il définit les points à prendre en compte et les critères de sécurité pour l'évaluation du câblage de circuit de classe 4. Les circuits de câbles de classe 4 seront certifiés conformément au document publié sous le nom de UL 1400-2.
Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans la création de cette norme UL.’ À mesure que de nouvelles technologies telles que les systèmes d’alimentation à gestion des pannes émergent, nous pensons qu’il est important d’aider l’industrie à définir et à soutenir les normes relatives à leur application sûre.’
3. Conception de câbles pour applications sans fil
Il y a quelques années, Belden a travaillé en étroite collaboration avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity™ (un système de classe 4), pour concevoir nos câbles d'électricité numérique (DE). Ils permettent de fournir des données et de l'énergie aux appareils finals en toute sécurité, à des vitesses plus élevées et sur de plus longues distances.
Similaires au PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs TIC qui installent le câblage de catégorie—et dans les mêmes chemins.
Nous sommes également ravis d'annoncer que Belden est le premier à proposer un câble de classe 4 certifié UL.’ Nos câbles d'électricité numérique permettent aux utilisateurs finals de tirer pleinement profit de l'électricité numérique pour fournir en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances tout en utilisant des conducteurs plus petits. Nous voyons déjà la DE utilisée pour alimenter les systèmes d’antennes distribuées, les points d’accès sans fil et les systèmes 5G.’
4. Participer aux conversations sans fil de l'industrie’
La technologie sans fil à l’intérieur des bâtiments n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui pour surmonter les barrières de signal et prendre en charge les niveaux d’utilisation attendus—et sa valeur ne fera que continuer à croître.
L'adoption de cette technologie progresse constamment pour pouvoir prendre en charge de nouvelles applications et utilisations. Cela signifie que les solutions d'infrastructure sans fil doivent également s'adapter. Ce qui a fonctionné il y a dix ans ne va pas automatiquement fonctionner aujourd'hui.
Pour nous assurer que nous sommes au courant des nouvelles infrastructures sans fil et de leur déploiement, Belden est devenu un fier membre de trois associations sans fil :’
- WIA (Wireless Infrastructure Association), qui représente les opérateurs, les fournisseurs d'infrastructures et les sociétés de services professionnels qui possèdent et gèrent des installations de télécommunications.
- NATE (The Communications Infrastructure Contractors Association), qui est une voix unifiée pour les entreprises de construction, de service et de maintenance de tours et d'infrastructures de communication.
- L'IWPC (International Wireless Industry Consortium™), qui comble le manque de connaissances entre les spécificateurs de systèmes d'origine (opérateurs, agences gouvernementales, etc.) et les OEM et leurs fournisseurs.
Apprendre de ces leaders nous permet de transmettre des informations précieuses à nos clients et au reste du secteur.
5. Faciliter la conception des réseaux sans fil
Pour faciliter l'intégration de Belden dans vos plans de conception RF, nos principaux produits sont disponibles dans le cadre des plates-formes logicielles iBwave Design et Ranplan—des outils conviviaux pour des projets sans fil à l'intérieur des bâtiments.
Ces plateformes en ligne automatisent et simplifient le processus de conception RF afin de mettre en place le meilleur réseau sans fil possible dans n'importe quel environnement. Grâce à ces outils, les ingénieurs peuvent consacrer plus de temps à la conception et moins de temps à la recherche d'informations et à la réalisation de tâches manuelles chronophages.
Ces systèmes permettent de vérifier l'exactitude des calculs RF, de la propagation et du placement des antennes, de confirmer les calculs du budget nécessaire à la liaison et de la longueur des câbles, et de vous aider à comprendre les répercussions des décisions de conception sans fil avant le déploiement.
Vous aider dans vos projets sans fil
Notre histoire et notre expérience dans le domaine du sans fil font de nous des experts naturels dans ce que nous faisons : la conception et la fabrication de câbles et de connectivité.’— Les solutions d'infrastructure de Belden sont indépendantes des fournisseurs d'équipements sans fil et actifs afin que vous puissiez prendre en charge n'importe quelle approche que vous choisissez pour créer votre réseau sans fil.’
Nos spécialistes en interne ont participé à de grands projets dans le domaine du sans fil dans le monde entier. Vous trouverez nos solutions partout, des stades, des quartiers de divertissement et des campus médicaux aux usines de fabrication, aux bureaux et aux agences gouvernementales.’—
N'oubliez pas : le câblage et la connectivité détermineront la fiabilité de votre réseau sans fil. En savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider dans vos projets sans fil à l'intérieur de vos établissements.
LIENS ASSOCIÉS :
L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits
Connecter de manière fluide vos systèmes sans fil dans les bâtiments
À propos de l’auteur
Steve Carroll
Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G
Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.