Wireless Connectivity in LEED-Certified Buildings - Hero 07212022

 

Quel que soit le degré d'écologie ou d'efficacité énergétique d'un bâtiment, les personnes qui y vivent, y travaillent et s'y divertissent s'attendent à pouvoir se connecter sans effort aux réseaux à l'aide de leurs appareils. Ce niveau de connectivité est considéré comme aussi central à la vie quotidienne que l'eau et l'électricité.

 

Mais les matériaux de construction à efficacité énergétique créent des obstacles à la connectivité sans fil fiable.

 

Pourquoi la couverture intérieure est un défi

Avant d’expliquer comment les matériaux de construction sont impliqués, il est important de comprendre comment fonctionne la couverture cellulaire.’

 

Par le passé, les réseaux cellulaires ont été conçus pour prendre en charge la mobilité des utilisateurs. Vous pouvez conduire sur l'autoroute ou marcher dans la rue pendant que la radiofréquence de votre téléphone passe d'une tour cellulaire à l'autre sans que le service ne soit interrompu.

 

Aujourd’hui, cependant, ce n’est pas ainsi que la plupart des gens consomment leurs données.’ Les recherches (et le simple examen d'un bâtiment type) montrent que la majorité des données sont désormais consommées à l'intérieur. En effet, le dernier Ericsson Mobility Report révèle que 80 % de tout le trafic de données mobiles/cellulaires est consommé à l'intérieur.

 

En quoi cela est-il important ? Parce que les réseaux cellulaires doivent désormais fonctionner à l’intérieur des bâtiments—et non plus seulement à l’extérieur.

 

La transmission de données repose sur les bandes de fréquences du spectre sans fil. Ces bandes comprennent :

 

  • Bandes de haute fréquence, telles que le spectre dans la gamme des micro-ondes. Ils excellent dans la transmission de données à haut débit, mais ils ne transportent pas les signaux très loin et ne pénètrent pas facilement dans les bâtiments.’’
  • Bandes de basses fréquences, telles que le spectre compris entre 700 et 800 MHz. Elles offrent une excellente couverture de vastes zones. Bien qu'ils puissent pénétrer dans les bâtiments pour assurer la connectivité à l'intérieur, ils ne prennent pas en charge une bande passante élevée ni des vitesses rapides.’ 
  • La bande moyenne (ou bandes de fréquences moyennes), telle que la bande C, se situe quelque part au milieu. C'est comme le’Goldilocks “de la fréquence : ni trop bas, ni trop haut.” Elles offrent un mélange équilibré de couverture et de capacité.

 

La connectivité intérieure dépend de la capacité de ces bandes de fréquences à transporter les signaux dans un bâtiment. Comme vous le voyez dans les points ci-dessus : plus la fréquence est élevée, plus les performances sont mauvaises lorsqu'il s'agit d'amener les signaux à l'intérieur.

 

Quelle est la place des bâtiments verts ?

Revenons maintenant aux bâtiments verts. En plus des problèmes liés à certaines bandes de fréquences qui peinent à s'infiltrer dans les bâtiments, les matériaux utilisés dans les bâtiments verts aggravent encore le problème.

 

Prenons l’exemple du système d’évaluation des bâtiments écologiques du ’Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Green Building Rating System du U.S. Green Building Council. Il s’agit du cadre le plus populaire au monde pour des bâtiments écologiques sains, efficaces, économes en carbone et en coûts.’’

 

Les bâtiments peuvent obtenir des points pour la certification LEED en incluant dans leur construction des matériaux provenant de sources locales et respectueux de l'environnement, notamment le béton, le métal et le verre à faible émissivité. (Vous êtes-vous déjà approché d’une fenêtre pour avoir une meilleure connexion à l’intérieur ? Cela ne fonctionne pas si les fenêtres sont en verre à faible émissivité et à haut rendement énergétique !’ Le verre est conçu pour réfléchir les signaux loin du bâtiment). 

 

Lorsque vous combinez ces matériaux de construction écologiques avec la pénétration déjà faible du signal des bandes de fréquences plus élevées, le résultat est une connectivité sans fil inadéquate ou inexistante à l'intérieur.——

 

Au fur et à mesure que la 5G se généralise, le problème va continuer à s'aggraver (la 5G a déjà du mal à traverser les murs des bâtiments). Si vous ajoutez à cela des outils de collaboration tels que Teams et Zoom, qui sont constamment utilisés dans les bâtiments, vous risquez d'assister à un désastre : un bâtiment à efficacité énergétique et respectueux de l'environnement qui rend très difficile l'utilisation de ses appareils à l'intérieur.

Fréquence du spectre 5G

Les fréquences 5G ne voyagent pas loin et ne pénètrent pas efficacement dans les bâtiments.

 

 

Planifier à l'avance la couverture sans fil à l'intérieur des bâtiments

Si un projet de construction écologique et économe en énergie est prévu dans votre avenir, qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, commencez à planifier tôt la connectivité sans fil.—— Une solution sans fil à l'intérieur des bâtiments vous donnera le bâtiment vert que vous souhaitez tout en permettant aux occupants d'utiliser leurs appareils.

 

Belden travaille avec un écosystème de partenaires sans fil dans les bâtiments pour s'assurer que vous disposez d'une connectivité fiable. Nous pouvons vous aider à réaliser un bilan pour évaluer la couverture et faire des recommandations pour l'améliorer.

 

Nous offrons tout ce dont vous avez besoin pour créer une infrastructure sans fil intelligente à l'intérieur des bâtiments. Nous pouvons également vous aider à coordonner votre projet du début à la fin, y compris en trouvant le bon consultant et le bon entrepreneur.—

 

Si vous planifiez à l’avance, il est possible d’éviter ces problèmes de connectivité coûteux.’ Vous éviterez non seulement les tracas liés au dépannage lorsque les occupants ne peuvent pas utiliser leurs appareils, mais vous réduirez également les dépenses.’’ (Lors d'une nouvelle construction ou d'une rénovation massive, il est plus rentable d'anticiper et de corriger ces problèmes à l'avance plutôt que de les résoudre une fois le projet terminé.)’

 

Chaque fois que vous’ êtes prêt à concevoir le meilleur réseau sans fil possible pour votre environnement, nous pouvons également vous connecter avec plateformes logicielles puissantes comme Ranplan et iBwave pour vérifier les calculs RF, simuler et comparer les options de couverture, évaluer les coûts du système et comprendre l'impact de vos décisions de conception de réseau. Belden’ Les principaux produits sont disponibles sur ces plateformes pour vous permettre d'inclure facilement nos solutions dans votre conception.

 

Pour en savoir plus sur la manière dont notre équipe peut vous aider à assurer une couverture sans fil dans les bâtiments, commencez ici. Si tu’ Si vous travaillez pour obtenir la certification LEED, les produits de câbles et de connectivité Belden peuvent également vous aider à l'obtenir Points LEED.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Priorité à la santé et à la transparence : changements importants dans le cadre de LEED v4.1

Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité

Des moyens plus rapides et plus faciles de concevoir des réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments

 

 

À propos de l’auteur

Steve Carroll

Directeur des comptes à l'international, fournisseurs de services, Infrastructure 5G

Fort de plus de deux décennies d'expérience dans les technologies et infrastructures sans fil, filaires et IoT, Steve Carroll a rejoint l'équipe de Belden en tant que directeur de compte mondial pour les fournisseurs de services et l'infrastructure 5G début 2021. Il se concentre sur l'aide aux clients pour créer des solutions commerciales évolutives qui augmentent la productivité et la communication tout en minimisant les risques.