Pour comprendre en quoi la puissance de classe 4 est différente— et l'impact que cela aura— il est utile de comprendre d’abord les trois classes de circuits de puissance existantes. Examinons chacun d’eux de plus près.’
Quelles sont les classes de circuit électrique ?
Pour établir une distinction claire entre le câblage des circuits ordinaires et des circuits spécialisés avec une puissance et/ou une tension limitées, le NEC classe les circuits en fonction de leur utilisation électrique et de la manière dont ils doivent être appliqués. “”
Jusqu'à récemment, trois classes de circuits à alimentation limitée existaient. En 2022 cependant, un quatrième type de circuit sera introduit dans le NEC.
Selon Stephen Eaves, PDG et fondateur de VoltServer, le créateur de Digital Electricity™—un système d'alimentation de classe 4—,’il est plus facile de penser que les cours sont organisés en fonction de la sécurité incendie et de la sécurité humaine.
Circuits de classe 1 (CL1)
Le NEC divise les circuits de classe 1 en deux catégories :
- Circuits de contrôle à distance/de signalisation
- Circuits électriques limités
Les circuits de commande à distance et de signalisation ne doivent pas dépasser 600 V ; les circuits à puissance limitée fonctionnent à 30 V et 1 000 VA maximum avec une sortie source limitée. Les circuits électriques limités restreignent également la quantité de courant d'alimentation sur le circuit en cas de défaut de mise à la terre, de court-circuit ou de surcharge.
“L'alimentation de classe 1 est relativement sûre du point de vue des chocs électriques,” explique Eaves, “mais elle a des limites de puissance. La classe 1 n'est pas considérée comme présentant une sécurité acceptable en cas d'incendie. S'il traverse un mur, il doit être contenu dans un conduit, par exemple dans les installations commerciales.’”
Généralement, vous trouvez des circuits de classe 1 dans des environnements où des moteurs et des compresseurs sont utilisés.
Circuits de classe 2 (CL2)
Ces circuits peuvent supporter une puissance inférieure (jusqu'à 100 VA) dans de nombreux types d'environnements. Un circuit de classe 2 est considéré comme sûr dans le cas du déclenchement d'un incendie et fournit des protections acceptables contre les chocs électriques. Vous pouvez les trouver dans les systèmes audio, les systèmes d'éclairage basse tension, les systèmes de sécurité, les thermostats et les automates programmables.
Les charges électriques de classe 2 sont souvent fournies par des câbles Power over Ethernet (PoE), qui combinent l'alimentation et les données en un seul passage de câble afin de gagner un temps d'installation précieux.
Circuits électriques de classe 3 (CL3)
Les circuits de classe 3 qui fonctionnent comme ceux de classe 2, mais supportent la haute tension et les limitations de puissance. Ils prennent également en charge les applications basse consommation et basse tension, mais les circuits de classe 3 ne sont pas aussi courants que les circuits de classe 2.’
“La classe 3 est comme la classe 2, mais avec des tensions plus élevées,” explique Eaves. Ils sont parfois utilisés pour alimenter des équipements qui nécessitent plus de puissance que ce que la classe 2 peut fournir en toute sécurité.’ Ce type de circuit peut se trouver entre autres dans certains types de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de sonorisation commerciale et de systèmes d'interphone commerciaux.
Comme pour la classe 2, les charges électriques de la classe 3 sont souvent acheminées par des câbles de données.
NOUVEAU : Circuits d'alimentation de classe 4 (CL4)
Avec des tensions nominales allant jusqu'à 450 V, les circuits de classe 4 apportent un nouveau type de circuit au NEC.
“Lorsque tout le monde a examiné ces types de systèmes, appelés systèmes d'alimentation à gestion des pannes, ils ont réalisé qu'ils étaient uniques, différents et suffisamment spécialisés pour former une section de code spécifique autour d'eux,” décrit Eaves. “Le Pulse Energy Transfer Group—un groupe de travail au sein du NEC—a été formé pour fournir des recommandations aux panels d'élaboration de codes afin de créer la classe 4.”
Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le PoE ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, engendrant ainsi une alternative sûre au courant alternatif.
Comme pour la classe 2 et la classe 3, les charges électriques de classe 4 sont souvent fournies par une technologie qui combine l'alimentation et les données dans un seul et unique câble.
Le premier câblage de classe 4 certifié UL
Nous sommes ravis d’annoncer que Belden est le premier à proposer un câble de classe 4 certifié UL.’ Nos câbles d'électricité numériques vous permettent de profiter de la DE pour acheminer en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances tout en utilisant des conducteurs plus petits.
Pour s'assurer qu'ils peuvent être compatibles de nombreux types d'applications, les câbles DE ont été conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity. Ils sont disponibles en constructions cuivre uniquement et hybrides cuivre/fibre pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances dans un seul câble.’
Comme avec la PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs à basse tension qui permettent d'installer les câbles de catégorie, et cela via les mêmes chemins d'accès.
Apprenez-en davantage sur l'alimentation de classe 4 et nos câbles DE certifiés UL.
ARTICLES SIMILAIRES :
Un aperçu de la NFPA’ s Processus d'élaboration des normes
3 caractéristiques importantes du câble DE : transport d'électricité numérique en toute sécurité™
À propos de l’auteur
Ron Tellas
Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden
Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.