Une conception sans fil efficace dans les bâtiments repose sur l'interopérabilité
Cependant, dans de nombreux cas, la couverture sans fil à l'intérieur des bâtiments varie encore d'un endroit à l'autre. Vous avez peut-être le dernier appareil 5G et un forfait de données illimité, mais vous n'arrivez toujours pas à obtenir une connexion constante pour passer un appel, envoyer un e-mail ou participer à un appel vidéo. Qu'est-ce qui se passe ? C'est sans doute le fait de l'environnement.
Une mauvaise connectivité mobile à l'intérieur ne peut pas toujours être imputée à l'opérateur de réseau mobile. Très souvent, le bâtiment lui-même empêche les signaux cellulaires de pénétrer à l'intérieur. Les matériaux comme le métal, le verre teinté, la brique et le béton agissent comme des barrières physiques qui ralentissent ou empêchent la pénétration des signaux.
L'importance de pouvoir choisir ses technologies sans fil à l'intérieur d'un bâtiment
Chaque bâtiment est unique, tout comme ses réseaux sans fil internes.
Les réseaux sans fil à l'intérieur des bâtiments doivent être conçus pour surmonter les obstacles au signal et supporter les niveaux d'utilisation prévus. Il n'existe pas d'approche unique, encore moins de bonne ou de mauvaise réponse pour parvenir à la connectivité. Plusieurs technologies telles que la 5G, CBRS, private LTE et le Wi-Fi 6/6E peuvent être utilisées ensemble pour offrir la bonne combinaison de haut débit, faible latence et haute capacité qui permet aux organisations de rester productives et résilientes.
En d'autres termes : la meilleure façon de déployer le sans fil dans les bâtiments dépend de votre bâtiment, de votre technologie existante, de votre budget et de la qualité de service dont vous avez besoin. Un système sans fil interne au bâtiment doit être conçu en fonction de ce qui est important pour votre organisation, vos utilisateurs et ce que vous envisagez pour l'avenir.
Si vous avez le budget nécessaire et que vous avez besoin de niveaux élevés de qualité de service, alors un réseau cellulaire (bande sous licence) peut être envisagé pour votre avenir. Si vous disposez d'un réseau existant, que vous voulez utiliser votre Wi-Fi existant et que vous devez vous assurer que vous êtes prêt(e) à amener la 5G à l'intérieur, alors il existe également des moyens d'y parvenir.
Quelles que soient les technologies que vous choisissez pour votre réseau sans fil interne, la disposition et les éléments utilisés pour les prendre en charge seront très similaires. L'infrastructure doit fonctionner en coulisse pour vous donner toute latitude de choisir ce qui fonctionne le mieux, et non pas restreindre ou limiter votre innovation.
Une fois que vous avez identifié la technologie dont vous avez besoin, votre couche 0 doit fournir des solutions de câble et de connectivité de bout en bout qui prendront toujours en charge votre réseau sans fil dans le bâtiment. Connectez le(s) système(s) de votre choix sans être contraint(e) de travailler avec une technologie ou un fournisseur spécifique.
Pourquoi les solutions indépendantes des fournisseurs sont importantes : un exemple concret
Lorsque les projets en matière de progrès technologique ne sont pas limités par les exigences ou les restrictions des fournisseurs, des choses passionnantes peuvent se produire.
Exemple concret : Circa Resort & Casino Las Vegas. Les propriétaires voulaient créer un bâtiment intelligent qui offre un divertissement différent de tout autre lieu. Pour ce faire, ils savaient que leur technologie devait également être différente.
Au lieu d'utiliser un courant alternatif dédié comme la plupart des bâtiments, les propriétaires voulaient utiliser la Digital Electricity™ (DE) pour l'infrastructure de distribution d'énergie dorsale du complexe, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Au lieu d'être alimentés en courant alternatif, les appareils tels que les lampes, les interrupteurs, la climatisation des chambres et les points d'accès sans fil seraient alimentés en DE.
Des solutions interopérables étaient indispensables pour que le site puisse continuer à sortir des sentiers battus et à déployer les technologies émergentes de manière innovante. Les câbles d'électricité numérique de Belden (les premiers câbles de classe 4 certifiés UL du secteur) prennent en charge ce nouveau type d'infrastructure de distribution d'énergie ; ils délivrent en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances à l'aide de petits conducteurs et permettent au Circa Resort & Casino Las Vegas d'innover sans sacrifier sa vision ni être limité.
L'interopérabilité facilite les mises à niveau
Au fil du temps, les réseaux sans fil des bâtiments devront être mis à niveau. Si le matériel et les logiciels sont fournis par un seul fabricant industriel, les modifications et les mises à niveau futures devront probablement provenir de ce dernier, ce qui peut être restrictif.
Pour faciliter les ajustements futurs, vous devez être en mesure de remplacer les composants sans interruption. Cela n'est possible qu'avec des solutions interopérables et véritablement indépendantes des fournisseurs, qui vous permettent d'être suffisamment souple pour vous adapter à tout ce que la technologie vous réserve. Vous pouvez effectuer les changements et les mises à niveau nécessaires sans dépendre d'un seul fournisseur ou vous battre pour trouver des composants lorsque ce dont vous avez besoin n'est plus disponible.
Une solution sans fil interopérable pour bâtiments vous permet de sélectionner manuellement les meilleurs composants et logiciels pour vous, quel que soit le fabricant. Vous pouvez répondre à vos exigences en matière de performances et de coûts sans vous soucier des implications à long terme des fournisseurs et des composants que vous choisissez.
Notre engagement en faveur des infrastructures sans fil dans les bâtiments
Votre organisation et vos projets sont uniques en leur genre. Vous devriez pouvoir adopter n'importe quelle technologie ou approche des solutions que vous souhaitez afin de construire le réseau sans fil dont vous avez besoin.
Les solutions d'infrastructure de Belden sont indépendantes des fournisseurs de réseau sans fil et d'équipement actif. Nos solutions interopérables et indépendantes des fournisseurs peuvent prendre en charge l'approche que vous souhaitez pour construire votre réseau.
Nos spécialistes internes ont participé à de grands projets sans fil impliquant des centaines de kilomètres de câblage et de connectivité. Vous trouverez nos solutions partout, depuis les stades, zones de divertissement et campus médicaux jusque dans les usines de fabrication, les bureaux et les agences gouvernementales.
Parce que nos produits sont intégrés sur les plateformes Ranplan et iBwave, nous pouvons être sollicités dès le début de votre projet de réseau sans fil à l'intérieur d'un bâtiment. En savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider.
ARTICLES SIMILAIRES :
Le secret du pilotage sans fils des bâtiments : trouver le bon partenaire
Qui va gagner au final : le sans fil avec ou sans licence ?