Communiqué de presse

Signal 4K jusqu'à 100 m : Belden présente de nouveaux câbles multimédia 4K ultra-haute définition

Belden

Belden dévoile de nouveaux câbles à paires torsadées conçus pour des performances optimales dans la transmission audiovisuelle 4K HDBaseT

ST. LOUIS>--(BUSINESS WIRE)-- 

 

Ce communiqué de presse intelligent contient du contenu multimédia. Consultez le communiqué complet ici.

2183P-HDBaseT

Le câble multimédia ultra haute définition 4K de Belden est spécialement conçu pour des performances optimales dans la transmission HDBaseT(tm). Ces câbles blindés fournissent du contenu 4K sur 100 mètres dans un design compact et élégant. (Photo : Business Wire)

 

“Belden a effectué des tests HDBaseT approfondis dans son centre d'ingénierie Belden pour mieux comprendre quelles caractéristiques de câble prennent le mieux en charge les besoins en bande passante plus élevée de la vidéo 4K. Le câble multimédia Belden 4K UHD est le résultat des tests,” dit 

 

Les câbles multimédia Belden 4K UHD sont également jusqu'à 25 % plus petits que les autres solutions de câblage HDBaseT, telles que CAT 7A, ce qui permet d'économiser de l'espace dans les racks, les conduits et les chemins de câbles. “Construite avec un blindage en feuille ondulée durable et un drain hélicoïdal, la famille de produits multimédia 4K UHD est extrêmement flexible et conçue pour être facile à installer.” 

 

Les câbles multimédias 4K UHD sont fabriqués à l'aide de la technologie brevetée Bonded-Pair de Belden, connue pour ses performances électriques supérieures et sa résistance aux rigueurs de l'installation audiovisuelle.’ Le câble est conçu pour résister à une tension de traction de 45 livres, bien plus que les 25 livres typiques des câbles réseau similaires. Le blindage global en feuille unique offre une protection à 100 % contre les interférences sonores et permet de gagner un temps de terminaison considérable, éliminant ainsi le besoin de terminer des paires blindées individuellement ou une tresse. De plus, avec un simple blindage global, les installateurs n'ont plus besoin de se soucier de la mise à la terre correcte des paires blindées individuellement sur une fiche modulaire qui n'est pas conçue pour accueillir ce type de construction de câble.

 

Pour réduire davantage le temps et les coûts d'installation, les câbles multimédias 4K UHD peuvent être terminés à l'aide de la gamme de produits Belden REVConnect de fiches et de prises blindées modulaires, éliminant ainsi le besoin de séparer les paires liées. Il est prouvé que la combinaison de REVConnect avec le câble 2183 augmente les rendements du premier passage et réduit le risque de retouche. Plus important encore, REVConnect garantit à l'installateur que la terminaison est correctement réalisée et qu'elle est fiable pour une transmission 4K HDBaseT précise.

 

Dans l’industrie audiovisuelle, la demande de communications plus performantes est devenue plus répandue que jamais. Par conséquent, le besoin de systèmes et de composants de câblage de qualité professionnelle capables de couvrir un vaste spectre d’applications s’est accru. L'expertise et les performances de Belden en matière de câblage et de connectivité dans le secteur de la radiodiffusion en ont fait la marque à laquelle les clients et les consultants font confiance.’ Alors que l'industrie s'adapte à la convergence IP sur les marchés de la diffusion et de l'audiovisuel professionnel, Belden est bien positionnée avec un large portefeuille de produits de solutions audio, vidéo et de communication utilisant des câbles coaxiaux, à fibre optique, à fibre hybride, multiconducteurs et de catégorie et des produits de connectivité, notamment des connecteurs, des assemblages, des panneaux et des racks.

 

À propos de Belden

*HDBaseT et 5Play sont des marques déposées de 

 

Belden, Belden Sending All The Right Signals et le logo Belden sont des marques commerciales ou des marques déposées de