Belden lance le premier câble hybride certifié UL pour les circuits d'alimentation de classe 4 gérés par défaut dans les bâtiments intelligents

Belden
La classe 4 prend en charge en toute sécurité la puissance à des niveaux plus élevés et sur des distances beaucoup plus longues par rapport aux circuits auparavant limités à 100 W.


St. Louis, Missouri – 17 mars 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, est fier d'annoncer ses câbles hybrides FMPS (Fault-Managed Power System), conçus et certifiés pour les circuits de classe 4.

 

Avec la publication du Code national de l'électricité 2023® (NEC), les circuits de classe 4 permettent à l'industrie de prendre en charge la distribution d'énergie avec la sécurité équivalente des circuits de classe 2 existants, avec l'avantage supplémentaire de niveaux de puissance plus élevés et sur des distances plus longues.

 

Belden a présenté le premier câble de classe 4 certifié UL du secteur et est désormais fier d'ajouter le premier câble hybride certifié UL du secteur à son portefeuille.’’ Les câbles hybrides FMPS de Belden sont certifiés par UL pour la conformité de classe 4.’ La structure cuivre/fibre permet de transmettre l'énergie et les données sur de longues distances en un seul passage de câble, ce qui permet de gagner du temps et de réduire la complexité de l'installation.

 

Étant donné que les systèmes de classe 4 sont tout aussi sûrs que les systèmes de classe 2 et de classe 3, voire plus sûrs, ces câbles peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et entrepreneurs qui installent les câbles de catégorie et PoE.——

 

Plus d'informations sur la classe 4

Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le Power Over Ethernet (PoE) ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, ce qui constitue une alternative sûre à l'alimentation en courant alternatif.

 

La classe 4—également appelée FMPS, transfert d'énergie par paquets (PET), électricité numérique™ (DE), puissance pulsée ou systèmes de transfert intelligents—est un format amélioré de distribution d'énergie. Contrairement aux circuits à puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les circuits de classe 4 ne limitent pas la sortie de la source d'alimentation.’ À la place, ils surveillent en continu les erreurs et contrôlent la distribution du courant électrique disponible dans une situation anormale. Ceci limite le risque de décharge ou d'incendie en réduisant la quantité d'énergie délivrée en cas d'erreur.

 

Pour vérifier la conformité aux exigences du NEC, les circuits de classe 4 doivent être certifiés. Avec le soutien de Belden, UL a récemment publié la norme UL 1400-2 en tant que plan d'enquête (la première étape vers une norme) pour définir les considérations et critères de sécurité pour l'évaluation du câblage des circuits de classe 4.’ Les circuits de câbles de la classe 4 seront certifiés conformément au document publié.

 

“Les systèmes d'alimentation à gestion des pannes sont déjà utilisés dans certains bâtiments intelligents,” explique Ron Tellas, responsable des applications technologiques chez Belden, “et leur utilisation va continuer à croître. Le NEC a reconnu que ces systèmes de classe 4 sont suffisamment uniques et spécialisés de sorte qu'ils nécessitent leur propre section de code. Nous sommes fiers que les câbles FMPS de Belden soient les premiers à être certifiés pour une utilisation dans les systèmes de classe 4.’’”

 

Pour en savoir plus sur les systèmes de classe 4 et sur nos câbles certifiés FMPS, consultez www.belden.com/Solutions/Class-4-Systems.

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous’ Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous fabriquons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions spécialement conçues. En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social se trouve à Saint-Louis et nous avons des sites de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous à  www.belden.com ; suivez-nous sur  Facebook LinkedIn et Twitter.

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Mary Melchiorre
Responsable communication et marketing
(514) 822-7047
[email protected]