Bâtiments intelligents

Application par rapport aux normes de câblage : en quoi consistent-elles et comment les tester ?

Josh Goyke

En général, lorsque les professionnels du secteur parlent de normes, ils imaginent des normes de câblage, en particulier les normes ANSI/TIA-568 pour le câblage de catégorie. Ces normes de câblage bien connues définissent les exigences minimales de performance pour le câblage à paires torsadées en cuivre dans toute une série d'applications.

 

Les câbles testés selon ces normes de câblage de catégorie sont limités en longueur avec des canaux de 100 m. Par conséquent, tous les dispositifs terminaux doivent se trouver à moins de 100 m d'une salle de télécommunications. Cette limite de distance a été imposée pour réduire la confusion. En effet, ce secteur évoluait vers différentes applications (Ethernet, Power over Ethernet [PoE], etc.) et différentes catégories de câbles (catégorie 3, catégorie 5e, 6, 6A, etc.).

 

Comme davantage de technologies de bâtiments intelligents sont déployées pour plus d'efficacité, de collaboration et de de sécurité, de plus en plus de dispositifs et de capteurs à bas débit se connectent aux réseaux d'entreprise. Forcément, certains de ces appareils sont situés trop loin de la salle de télécommunications la plus proche pour rester dans la limite de distance de 100 m.

 

Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit aller au-delà de cette distance pour installer une caméra de surveillance dans un parking fermé, un point d'accès sans fil sur le plafond d'un hall d'entrée à plusieurs étages, un système de contrôle d'accès dans un entrepôt ou des écrans de signalisation numérique le long d'une longue allée, quelques options s'offrent à lui :

 

  • Ajouter une nouvelle salle de télécommunications dans un rayon de 100 m du dispositif
  • Utiliser un dispositif de rallonge qui nécessite une alimentation locale
  • Avoir recours à un câblage fibre
  • Utiliser un câble hybride (une combinaison de cuivre et de fibre)
  • Étendre la distance d'un câble de catégorie et ignorer les normes TIA-568

 

Dans la plupart des cas, le choix le plus pratique et le plus économique est la dernière option : étendre la distance du câble en cuivre à paire torsadée utilisé. Cela ne nécessite pas d'espace ou d'équipement supplémentaire et cela ne crée pas de nouveau point de défaillance potentiel. Comme la norme TIA-568 ne prend pas en charge une portée étendue, les normes d'application peuvent être utilisées à la place comme référence.

 

En quoi les normes d'application diffèrent des normes de câble ?

 

Les normes d'application, telles que l'IEEE, considèrent la capacité d'applications spécifiques telles que les applications sans fil ou Ethernet, à fonctionner sur un segment de liaison, peu importe la distance ou le câble utilisé.

 

Les câbles RemoteIP de Belden sont un exemple de câbles conçus pour des normes d'application par rapport aux normes de câbles. Les câbles fonctionnent avec des caméras IP, des capteurs de bâtiment, des points d'accès sans fil et des éclairages LED PoE : tout dispositif ou commutateur qui satisfait les normes d'application IEEE.

 

Comme les câbles RemoteIP peuvent fournir des données et une alimentation à des dispositifs connectés situés jusqu'à 215 m de distance, ils font plus que doubler ce qu'un câblage de catégorie peut atteindre en termes de longueur. Avec des câbles RemoteIP, il est possible d'obtenir une transmission de 10 Mb/s à 215 m, une transmission de 100 Mb/s à 200 m et une transmission de 1 Gb/s à 130 m.

 

Cela permet d'installer des dispositifs là où ils sont nécessaires sans avoir à supporter les frais d'une nouvelle salle de télécommunications, d'une rallonge, d'un câblage fibre ou d'un câblage hybride.

 

Bien qu'ils ne soient pas testés selon les normes de câblage de catégorie, il s'agit toujours d'un câble normalisé, mais testé selon une norme d'application.

 

Où se situe la différence ? Si vous suivez les normes d'application, vous devez vous conformer à la limitation de la liaison qui n'est pas définie en longueur. Mais elle est définie par les caractéristiques des normes d'application.

 

Si vous vous focalisez sur les normes d'application et les limitations électriques de la liaison, vous pouvez obtenir de plus grandes distances en réduisant le débit de données d'un câble qui fonctionne bien pour des dispositifs à bas débit. Cela vous permet d'améliorer l'atténuation d'insertion et d'obtenir des longueurs plus importantes (portée étendue).

 

Tester la performance des applications avec une portée étendue

 

Il existe deux possibilités pour comparer les normes d'application par rapport aux normes de câblage :

 

  1. Tester le canal. Le canal correspond au câble situé entre le commutateur de la salle de télécommunications et le terminal.
  2. Tester les liaisons permanentes. La liaison permanente est une portion fixe du canal (la partie qui ne change pas ou ne bouge pas). Elle ne comprend pas les cordons de raccordement ou les cordons d'équipement.

 

Lors d'un test de portée étendue dans une application spécifique, le testeur doit être réglé en fonction des limites de test spécifiques au fournisseur afin de faciliter des tests réussis/d'échec.

 

De cette manière, vous pouvez tester en toute confiance la performance de votre câblage au-delà de 100 m et vérifier qu'aucune dégradation de performance n'aura lieu.

 

Liens associés :

 

Câble RemoteIP basé sur une application

Câble RemoteIP : une nouvelle façon de transcender les limites de distance de 100 m

4 considérations relatives à l'extension de la portée d'un câble