Bâtiments intelligents

Ce que les mini câbles à fibre optique OptiTuff peuvent faire pour les technologies d'accueil

John Wojnicki

La technologie est le moteur des expériences hôtelières d'aujourd'hui. Les clients attendent des avantages et des services qui leur facilitent la vie.

Mais le déploiement de nouvelles technologies ne fait pas tout. La couche 0 : l'infrastructure réseau de l'établissement déterminera si le site peut vraiment prendre en charge les appareils et applications d'avant-garde. En d'autres termes : la réussite ou l'échec de l'expérience client dépendra du câblage et de la connectivité.

 

Un hôtel, un casino ou un centre de villégiature qui fournissent suffisamment de largeur de bande pour prendre en charge l'IoT, le BYOD et les connexions sans fil illimitées disposent d'un avantage certain sur la concurrence. Ils peuvent fournir un service plus rapide et de meilleure qualité, et faire en sorte que les opérations soient plus efficaces. Pour garder une longueur d'avance, de nombreux établissements hôteliers investissent désormais dans la fibre optique pour prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs et de dispositifs. La fibre optique transporte les données de manière fiable sur de longues distances et offre une plus grande largeur de bande que les câbles en cuivre, souvent avec un diamètre plus petit.

 

Par le passé, cependant, de nombreuses applications dans le domaine de l'hôtellerie ont été limitées par les configurations et les chemins de câbles à fibre optique existants. Dans certains cas, il a fallu sacrifier les performances pour pouvoir installer des câbles à fibre optique, notamment dans les applications FTTx et POL/PON.

 

Pour tirer parti de ce que la fibre offre dans ces environnements sans pour autant renoncer aux performances de la largeur de bande, les intégrateurs et les installateurs avaient besoin d'un câble à fibre optique qui soit :

  • plus léger et plus petit en diamètre
  • rentable
  • rapide et facile à installer
  • dans la même catégorie de performance que les produits blindés en métal

Ce n'est pas trop demander, n'est-ce pas ? C'est ce que nous nous sommes dit. C'est pourquoi les ingénieurs de Belden ont créé le mini câble à fibre OptiTuff™. Il s'attaque aux frustrations liées aux produits en fibre métallique blindée et non blindée traditionnels.

  • Il est plus léger de 90 % que le câble métallique blindé, son diamètre est plus petit de 70 % que celui du câble métallique blindé et de 50 % que celui du câble non blindé, ce qui permet aux intégrateurs et aux installateurs de disposer d'un câble plus léger et de plus petit diamètre.

  • Aucun kit de mise à la terre n'est nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies de matériel et de main-d'œuvre. Son matériau thermoplastique avancé et robuste est également une alternative rentable à la fibre métallique blindée traditionnelle, offrant aux intégrateurs et aux installateurs un câble plus abordable.

  • Il présente des propriétés antitorsion et est plus flexible que le câble blindé métallique, ce qui le rend plus facile à manipuler, même dans les petits espaces, les chemins de câbles et les environnements avec beaucoup de virages serrés et difficiles, offrant ainsi aux intégrateurs et aux installateurs un câble facile et rapide à installer.

  • Il conserve d'excellentes propriétés mécaniques tout en étant flexible et plus simple à déployer que les options blindées métalliques traditionnelles. Les intégrateurs et les installateurs disposent ainsi d'un câble aux caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

Image produit mini câbles à fibre optique OptiTuff

 

Son blindage entièrement diélectrique offre également une durabilité et une résistance à l'écrasement supérieures à celles des câbles à fibres non blindés, ce qui fait du mini câble à fibre optique OptiTuff l'un des câbles à fibres les plus polyvalents du marché. Il peut tolérer de nombreux dégâts, ce qui n'est pas le cas des câbles blindés métalliques traditionnels. En effet, il n'a même pas besoin de conduit pour être protégé. Ce câble n'est pas seulement supérieur aux autres câbles de sa catégorie, il est unique.

 

C'est pour ces raisons que nous avons participé au concours TechOvation de l'HTNG avec le mini câble à fibre optique OptiTuff. Ce programme récompense les nouveaux produits et les innovations qui bouleversent le mode de fonctionnement des environnements hôteliers.

 

La première étape consiste à créer une vidéo expliquant ce qui rend la technologie ou le produit différents. Ensuite, un jury sélectionne sept vidéos qui seront partagées en ligne pendant deux semaines. À l'issue du vote des juges et du public, les 10 meilleures soumissions sont déclarées demi-finalistes et passent au tour suivant. À l'occasion de l'HT-NEXT, manifestation consacrée aux technologies de l'hôtellerie, les 10 demi-finalistes présentent leurs technologies lors de la compétition en direct TechOvation. Ensuite, le gagnant est désigné par le vote du public en direct !

 

En décembre dernier, nous avons été enchantés que le mini câble à fibre optique OptiTuff ait été choisi comme demi-finaliste des TechOvation Awards, ce qui nous a donné l'occasion de montrer à près de 500 participants ce qu'il peut faire. Cette distinction place notre câble blindé entièrement diélectrique dans la même catégorie que les technologies qui révolutionnent le marché, telles que les plateformes de services aux clients fondées sur la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle (iA), les robots intelligents pour désinfecter et les applications qui permettent des conversations en temps réel dans plusieurs langues. Même si nous n'avons pas gagné ( la récompense a été attribuée à ShiftGenius, une plateforme de planification du travail de niveau supérieur de UniFocus), nous sommes fiers d'être demi-finalistes aux côtés d'autres technologies et produits qui changent le secteur.

 

Ce qui est encore plus excitant, c'est la reconnaissance que nous avons reçue après le concours TechOvation Live. Belden a reçu de nombreux encouragements, félicitations et questions de la part de personnes qui, après avoir découvert OptiTuff pour la première fois, ont apprécié ce qu’il pouvait faire.

 

Nous voulons aussi vous montrer ce que les mini câbles à fibre optique OptiTuff peuvent faire. Vous trouverez ci-dessous la vidéo de 60 secondes que nous avons soumise pour les TechOvation Awards. Regardez !

 

 

En ce moment, Belden offre des échantillons gratuits du mini câble à fibre optique OptiTuff. Recevez le vôtre ici !. Si vous avez des questions, c'est un bon endroit pour commencer.