Optituff hero image 2021-07
Mots clés associés

Mais le déploiement de nouvelles technologies ne fait pas tout. Couche 0—l'infrastructure réseau de l'installation’déterminera si le lieu peut réellement prendre en charge les appareils et applications pionniers.— En d'autres termes : la réussite ou l'échec de l'expérience client dépendra du câblage et de la connectivité.

 

Un hôtel, un casino ou un centre de villégiature qui fournissent suffisamment de largeur de bande pour prendre en charge l'IoT, le BYOD et les connexions sans fil illimitées disposent d'un avantage certain sur la concurrence. Ils peuvent fournir un service plus rapide et de meilleure qualité, et faire en sorte que les opérations soient plus efficaces. Pour garder une longueur d'avance, de nombreux établissements hôteliers investissent désormais dans la fibre optique pour prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs et de dispositifs. La fibre optique transporte les données de manière fiable sur de longues distances et offre une plus grande largeur de bande que les câbles en cuivre, souvent avec un diamètre plus petit.

 

Par le passé, cependant, de nombreuses applications dans le domaine de l'hôtellerie ont été limitées par les configurations et les chemins de câbles à fibre optique existants. Dans certains cas, les performances ont dû être sacrifiées pour mettre en place des câbles à fibre optique, notamment dans les applications FTTx et POL/PON.—

 

Pour tirer parti de ce qu'offre la fibre dans ces environnements—et sans renoncer aux performances de la bande passante—, les intégrateurs et les installateurs avaient besoin d'un câble à fibre optique qui était :

  • plus léger et plus petit en diamètre
  • rentable
  • rapide et facile à installer
  • dans la même catégorie de performance que les produits blindés en métal

Ce n'est pas trop demander, n'est-ce pas ?!’ Nous ne le pensions pas.’ C'est pourquoi les ingénieurs de Belden ont créé le câble mini-fibre OptiTuff.’’™ Il répond aux frustrations associées aux produits traditionnels en fibre métallique blindée et non blindée :

  • Il est 90 % plus léger qu'un câble blindé métallique, son diamètre est 70 % plus petit que celui d'un câble blindé métallique et il est 50 % plus petit que celui d'un câble non blindé, offrant ainsi aux intégrateurs et aux installateurs un câble plus léger et de plus petit diamètre.’

  • Aucun kit de mise à la terre n'est nécessaire, ce qui permet de réaliser des économies de matériel et de main-d'œuvre. Son matériau thermoplastique avancé et robuste est également une alternative rentable à la fibre métallique blindée traditionnelle, offrant aux intégrateurs et aux installateurs un câble plus abordable.

  • Il présente des propriétés anti-pliage et est plus flexible que le câble blindé en métal, ce qui le rend plus facile à manipuler—même dans les petits espaces, les chemins de câbles et les environnements avec de nombreux virages serrés et difficiles—offrant aux intégrateurs et aux installateurs un câble rapide et facile à installer.

  • Il conserve d'excellentes propriétés mécaniques tout en étant flexible et plus simple à déployer que les options blindées métalliques traditionnelles. Les intégrateurs et les installateurs disposent ainsi d'un câble aux caractéristiques mécaniques exceptionnelles.

Image produit mini câbles à fibre optique OptiTuff

 

Son blindage entièrement diélectrique offre également une durabilité et une résistance à l'écrasement supérieures à celles des câbles à fibres non blindés, ce qui fait du mini câble à fibre optique OptiTuff l'un des câbles à fibres les plus polyvalents du marché. Il peut tolérer de nombreux abus—quelque chose que les câbles blindés métalliques traditionnels ne peuvent pas faire.’ En fait, il n’a même pas besoin de conduit pour la protection.’ Ce câble ne se distingue pas seulement des autres câbles de sa catégorie, il se démarque.—

 

Pour ces raisons, nous avons inscrit le câble à fibre optique OptiTuff Mini aux TechOvation Awards de HTNG.’ Ce programme récompense les nouveaux produits et les innovations qui bouleversent le mode de fonctionnement des environnements hôteliers.

 

La première étape consiste à créer une vidéo expliquant ce qui rend la technologie ou le produit différents. Ensuite, un jury sélectionne sept vidéos qui seront partagées en ligne pendant deux semaines. À l'issue du vote des juges et du public, les 10 meilleures soumissions sont déclarées demi-finalistes et passent au tour suivant. À l'occasion de l'HT-NEXT, manifestation consacrée aux technologies de l'hôtellerie, les 10 demi-finalistes présentent leurs technologies lors de la compétition en direct TechOvation. Ensuite, le gagnant est désigné par le vote du public en direct !

 

En décembre dernier, nous avons été enchantés que le mini câble à fibre optique OptiTuff ait été choisi comme demi-finaliste des TechOvation Awards, ce qui nous a donné l'occasion de montrer à près de 500 participants ce qu'il peut faire. Cette distinction place notre câble blindé entièrement diélectrique dans la même catégorie que les technologies qui révolutionnent le marché, telles que les plateformes de services aux clients fondées sur la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle (iA), les robots intelligents pour désinfecter et les applications qui permettent des conversations en temps réel dans plusieurs langues. Bien que nous n'ayons pas gagné (l'honneur est revenu à ShiftGenius, une plateforme de planification des travailleurs de niveau supérieur d'UniFocus), nous sommes fiers d'être demi-finalistes aux côtés d'autres technologies et produits qui changent le secteur.’

 

Ce qui est encore plus excitant, c'est la reconnaissance que nous avons reçue après le concours TechOvation Live. Belden a reçu de nombreux high-fives, félicitations et questions de la part de personnes qui, après avoir découvert OptiTuff pour la première fois, ont apprécié ses capacités.—

 

Nous voulons aussi vous montrer ce que les mini câbles à fibre optique OptiTuff peuvent faire. Vous trouverez ci-dessous la vidéo de 60 secondes que nous avons soumise pour les TechOvation Awards. Regardez !

 

 

En ce moment, Belden propose des échantillons gratuits de câble à fibre optique OptiTuff Mini. Obtenez le vôtre ici ! Si vous avez des questions, c'est un bon point de départ.

 

À propos de l’auteur

John Wojnicki

Directeur, hôtellerie internationale

John est directeur des comptes mondiaux. Il a effectué toute sa carrière professionnelle de 50 ans chez Belden. M. Wojnicki a fait figure de pionnier dans le secteur des casinos, des hôtels, des parcs à thème et des croisières. Son engagement mondial auprès d'associations et de conférences, telles que HTNG et HITEC, contribue à faciliter le travail de Belden avec toutes les grandes marques hôtelières pour en savoir plus sur leurs besoins et créer des solutions pour les servir de manière efficace et efficiente.