Connaissez votre terminologie de la fibre : du câble à fibre optique à la polarité de base
La clé pour comprendre les nuances de la fibre, ainsi que pour déterminer quelles solutions de fibre conviennent le mieux à votre application, commence par la compréhension de la terminologie de base de la fibre. Les mots et les significations font la différence. Si vous souhaitez communiquer efficacement sur la fibre, alors il’ Il est essentiel d’utiliser les bons termes dès le début afin d’obtenir les résultats souhaités.
Mais quand il s’agit de termes courants liés aux fibres, nous’ Nous avons remarqué une certaine confusion dans l’industrie. Quoi’ Quelle est la différence entre un câble à fibre optique et un câblage à fibre optique ? L’orientation et le positionnement sont-ils les mêmes ? Pour répondre à vos questions, nous avons créé ce blog pour vous servir de ressource incontournable pour la terminologie de la fibre que vous entendez le plus souvent.
Lorsque vous recherchez les définitions correctes pour tout, du câble à fibre optique aux termes courants de polarité de la fibre, considérez-le comme votre guide.
Termes concernant les câbles à fibre optique
Fibre
Le terme “ fibre” ou “ fibre optique” fait référence à la technologie et aux composants utilisés pour transmettre des informations. La fibre est composée d’un noyau de verre à filament mince, d’une gaine et d’un revêtement en acrylate.
Câble à fibre optique
Lorsqu'une fibre est enveloppée dans une gaine protectrice et peut être installée, alors ce produit final— la fibre + la gaine— est considéré comme un câble à fibre optique. Types de câbles à fibre optique Peut inclure la distribution, la dérivation, le tube libre, etc. Différents types de câbles sont conçus pour être utilisés dans différentes applications et environnements.
Câblage en fibre optique
Pour connecter un câble à fibre optique à un équipement ou à un dispositif, un certain type de connectivité, tel qu’un connecteur, doit être utilisé. Le terme “ câblage en fibre optique” décrit non seulement le câble à fibre optique, mais également la connectivité qui l'accompagne.
Assemblage de câbles à fibre optique
L’assemblage d’un câble à fibre optique, d’un connecteur et d’un adaptateur permet de créer un assemblage de câbles. Un assemblage de câbles peut être constitué d’un ou de plusieurs câbles. Les cordons de raccordement ou les jonctions MPO sont deux exemples d’assemblage de câbles à fibre optique.
Fibre duplex
Lorsque deux câbles à fibre optique simplex sont connectés côte à côte à l’aide d’un cordon zip, cela crée une fibre duplex qui prend en charge la transmission de données bidirectionnelle. Une fibre transmet des données d’un point A à un point B, tandis que l’autre fibre transmet des données d’un point B à un point A.
Transmission duplex
La transmission duplex permet une communication bidirectionnelle sur le même porteur. Une transmission semi-duplex envoie un signal dans les deux sens— une direction à la fois. Le duplex intégral prend en charge la transmission de signaux dans les deux sens en même temps. Dans le domaine de la fibre, cette technologie est souvent appelée “ bidirectionnel,” ou “ BiDi.”
Dans une application de transmission duplex, telle que les postes de travail ou le matériel de mise en réseau, chaque fibre relie l'émetteur à une extrémité au récepteur à l'autre extrémité afin de maintenir une connexion.
Conditions de connectivité par fibre optique
Connecteur discret
Un connecteur discret est un connecteur à fibre unique dans une virole, telle qu’un connecteur LC ou SC.
Connecteur duplex
Un connecteur duplex se compose de deux connecteurs discrets qui sont reliés ensemble pour envoyer et recevoir des signaux. Un connecteur duplex LC en est un exemple. Parfois, les deux connecteurs sont moulés ensemble ; parfois, ils ne le sont pas.’ t.
Connecteur réseau
Connecteur doté de plusieurs fibres au sein d’une seule virole, tel qu’un connecteur MPO.
Termes de polarité de la fibre
Polarité
Ce terme décrit la méthode utilisée pour positionner les fibres optiques de manière à garantir la connectivité Entre les émetteurs et les récepteurs.
Types
Ce terme est utilisé pour définir la configuration d’un composant. Il existe deux types de composants utilisés dans les systèmes à fibre optique : les assemblages de câbles et les coupleurs. Les normes définissent plusieurs types de configuration (A, B, C, U1, U2, A-A et A-B), mais il existe également d’autres types dépendants des besoins.
Méthodes
Les méthodes sont des schémas qui définissent la disposition des types de composants utilisés pour obtenir la polarité de la fibre souhaitée.
Orientation
La position relative de la partie à clé d’un connecteur ou d’un adaptateur est son orientation (clé vers le haut/clé vers le haut ou clé vers le haut/clé vers le bas, par exemple). On peut également le décrire comme des touches alignées ou non alignées (important avec les connecteurs VSSF) et il est techniquement plus précis ; la nomenclature KeyUp/Down suppose une orientation verticale. “” “”
Disposition des broches
Les connecteurs fibre n’ont généralement pas de genre ; seuls les connecteurs MPO et réseau ont des broches pour garantir la compatibilité. Les broches alignent précisément les fibres d’accouplement. Si les connecteurs d’accouplement utilisent des broches d’alignement, une fiche doit être brochée tandis que l'autre n'est pas brochée. On parle parfois de “masculin” ou “féminin,” mais plus correctement de “épinglé” ou “désépinglé.”
Positionnement
La corrélation entre le brin de fibre spécifique dans une ferrule de connecteur est appelée “positionnement.”
Identification des ports
L’identification des ports fait référence au port d’identification (souvent une étiquette, une couleur ou un numéro) utilisé sur une fibre.
Vous voulez continuer à en apprendre davantage sur la fibre ?
Maintenant que vous avez vos définitions, vous pouvez regarder une série de webinaires que nous avons créée pour vous aider à en savoir plus.’
Alors que la série se concentre principalement sur la polarité de la fibre, le premier webinaire fournit des informations utiles sur les bases de la fibre.