De plus en plus d’entreprises choisissent de confier leurs opérations de centre de données aux experts qui exploitent les installations de colocation afin de pouvoir se concentrer sur leur mission principale, au lieu de gérer l’administration, la gestion des risques, la planification et la maintenance du centre de données.
Selon Synergy Research Group, les centres de données en colocation représentent désormais 23 % de la capacité mondiale des centres de données, les centres de données sur site s’établissant à 40 % (en baisse par rapport à il y a cinq ans, lorsque plus de la moitié de la capacité mondiale des centres de données était attribuée à des centres de données dédiés sur site).
2 tendances des centres de données en colocation
À mesure que les services de colocation s'accélèrent, nous avons remarqué deux tendances concernant ces espaces, ainsi que deux grands défis suscités par ces tendances.
Tendance 1 : agrandir les espaces des centres de données physiques
La taille du marché de la colocation de centres de données était de près de 3 milliards de dollars en 2022 Devrait augmenter à près de 89,3 milliards de dollars d'ici 2030. Le cabinet de recherche informatique Omdia prédit que, cette année, le secteur connaîtra une augmentation supplémentaire 26 millions de pieds carrés des capacités sont mises en ligne uniquement pour les grands fournisseurs de services de cloud et de colocation.
Nous constatons cette croissance en temps réel, car les propriétaires de colocation investissent dans de nouvelles installations et agrandissent leurs espaces existants pour répondre aux demandes changeantes des clients.
Tendance 2 : atteindre de nouveaux types de clients
À mesure que les centres de données de colocation gagnent en popularité, ces fournisseurs tiers prennent des mesures pour prendre en charge de nouveaux types de clients ou de secteurs verticaux qu'ils n'ont pas desservis dans le passé, comme par exemple en se diversifiant pour soutenir les soins de santé ou les sciences de la vie.
À mesure qu’ils élargissent leur portée, une expansion de la colocation peut également s’accompagner de la nécessité de prendre en compte de grandes variations dans les exigences en matière de disponibilité, de sécurité, de latence et de bande passante.
Les défis posés par la croissance et l’expansion de la colocation
La combinaison de la modernisation des installations et de l’élargissement de la clientèle crée deux défis, qui se résument tous deux à ceci : répondre aux besoins changeants des clients.
Défi 1 : prendre en charge des vitesses plus rapides et des temps de téléchargement plus courts
Il y a un besoin constant de plus de vitesse et de bande passante plus élevée. Alors que les clients déploient des applications de cloud computing, de robotique, d'IoT et d'autres applications de bâtiments intelligents, de nombreux centres de données de colocation reçoivent fréquemment des demandes qui ressemblent à ceci : « J'avais une liaison 10G vers ma cage, mais je souhaite passer à une liaison 40G ou 100G. »
Bien que ces mises à niveau aient des implications majeures pour la dorsale en fibre optique qui prend en charge le réseau interne d'une installation de colocation, elles doivent être effectuées rapidement pour maintenir les niveaux de satisfaction des clients et permettre une mise en service rapide et efficace de la baisse de bande passante pour les cages client.
Pour suivre le rythme, de nombreux propriétaires de colocation modernisent leur équipement de commutation et, parallèlement, leur dorsale à fibre optique. Ces mises à niveau impliquent souvent des optiques SR4, qui intègrent quatre voies de données dans chaque direction avec une bande passante 40G
Ils ajoutent également plus de complexité, car les centres de données en colocation tentent de transformer un réseau dorsal conçu autour d’une simple transmission duplex LC en un réseau basé sur des connexions MPO et MTP, qui nécessitent une attention particulière à la polarité. Pour assurer la pérennité de leurs réseaux, de plus en plus de centres de données en colocation déploient également une dorsale à fibre optique monomode.
Les réseaux plus petits qui existent dans les cages des clients ont également des exigences changeantes. Au sein de cette infrastructure, par exemple, Belden constate une demande accrue de OM5 Pour prendre en charge la livraison de plusieurs canaux sur la même paire de fibres.
Défi 2 : permettre la normalisation
À mesure que les centres de données en colocation s’étendent sur plusieurs sites, ils commencent également à donner la priorité à la standardisation.
Au lieu que chaque installation prenne sa propre décision sur la manière de construire et de gérer son réseau individuel, les fournisseurs de colocation se concentrent sur la standardisation de leurs solutions et processus afin de pouvoir proposer de nouveaux services plus rapidement et de mettre en service de nouveaux clients plus rapidement, au lieu de faire attendre un client pendant quelques mois pour une liaison fibre optique, par exemple.
La normalisation peut également aider les installations de colocation à tirer parti du pouvoir d’achat et à réduire les coûts en mettant en commun les ressources afin de réduire ou d’éliminer les dépenses répétitives, redondantes ou inutiles.
La normalisation peut également réduire les coûts de main-d’œuvre : quelque chose d’aussi simple qu’un assemblage d’armoire uniforme réduit le temps que les travailleurs doivent consacrer au déploiement et à la maintenance.
Se préparer à une demande accrue
Belden travaille en étroite collaboration avec les propriétaires de colocation, en utilisant notre vaste expérience pour les aider à évaluer toutes leurs options afin qu'ils puissent servir leurs clients plus rapidement et mieux.
- Devriez-vous investir dans le monomode pour votre réseau fédérateur en fibre ? Qu’est-ce que cet investissement vous apportera ?
- Avez-vous vraiment besoin d’OM5 dans des cages pour répondre à la demande des clients ?
- Devriez-vous utiliser la rupture de fibre à partir de connecteurs MPO ou devriez-vous envisager SR4 ?
Que ce soit au niveau de l'installation, de la cage ou des données, nous pouvons vous aider à répondre à des questions comme celles-ci et bien d'autres.
Ressources connexes :
À propos de l’auteur
Denis Blouin
Responsable de la gamme de produits
Denis est chef de gamme de produits pour Belden R&E folio. Denis est titulaire d’un BSc en ingénierie mécanique (1989), son objectif chez Belden est d’aider les gestionnaires de centres de données à trouver des solutions aux problèmes de densité (gestion des câbles, chaleur, alimentation). Il a participé au déploiement de plus de 3 millions de pieds carrés d’espaces blancs. Denis consacre ses loisirs au golf et au VTT.