Centres de données

Votre centre de données en colocation est-il prêt à faire face à une demande accrue ?

Denis Blouin

Découvrez 5 façons dont le bon partenaire peut aider votre centre de données en colocation à servir les clients de nouvelles manières, à générer plus de profits et à créer de nouvelles sources de revenus.

 


 

Pour certaines entreprises, l’époque où l’on consacrait du temps et des ressources en interne à l’espace des centres de données est peut-être révolue. De plus en plus d’entreprises décident de s’appuyer sur des experts externes en centres de données (centres de colocation), dont le cœur de métier est de gérer la complexité des centres de données, de se conformer aux exigences de durabilité et d’efficacité, et de gérer et de répondre aux risques.

 

En fait, le cabinet d'études de marché BlueWeave Consulting affirme que le marché mondial de la colocation de centres de données a atteint $51.25 milliards l'année dernière et s'attend à ce qu'il croisse à un TCAC significatif de 15,65 % d'ici 2029, pour atteindre une valeur de $195.25 milliards. Il s’agit d’une augmentation de 280 % en seulement sept ans.

 

Alors que la demande de services de centres de données augmente, des tâches difficiles attendent les centres de données en colocation. Votre site de colocation est-il prêt pour ce qui va arriver ? Il est essentiel de trouver le bon partenaire en matière de centre de données. Voici cinq exemples de la façon dont le bon partenaire peut vous aider à servir les clients de nouvelles façons, à générer plus de profits et à créer de nouvelles sources de revenus.

 

1. Agissez en tant que consultant personnel de votre centre de données

Lorsque les entreprises emménagent dans un espace de colocation, elles ne savent pas toujours ce qu'elles veulent ni comment configurer leur infrastructure de centre de données, en particulier les petites et moyennes entreprises. Par conséquent, ils peuvent demander de l’aide avec un large éventail de services de réseautage et de soutien. Êtes-vous prêt à leur fournir ce dont ils ont besoin ?

 

Si vous jouez le rôle de conseiller auprès du partenaire du centre de données avec lequel vous travaillez, ce dernier doit être en mesure d’agir en tant que votre conseiller afin que vous puissiez donner à vos clients tout ce dont ils ont besoin.

 

Prenons l’exemple de la conception d’un centre de données. Un partenaire peut vous aider à créer un « menu » de choix pour des éléments tels que des boîtiers, des assemblages de fibres et des panneaux de brassage, ce qui permet à vos clients de comprendre rapidement et facilement les options que vous proposez et de faire le bon choix.

 

2. Gérez votre inventaire

Pour répondre aux besoins des clients et créer rapidement de nouveaux clients, les sites de colocation ont besoin d'un inventaire facilement disponible, mais sa gestion peut être coûteuse et prendre du temps.

 

Certains partenaires de centres de données supporteront votre charge d’inventaire, en créant une liste personnalisée et préapprouvée de produits que vous pourrez extraire selon vos besoins et en vous facturant en conséquence. Ils peuvent s'assurer que vous disposez toujours de ce dont vous avez besoin pour soutenir un ou plusieurs sites en augmentant le nombre de stocks de vos produits clés.

 

3. Soutenir les espaces à rotation rapide

Des délais d’exécution rapides sont souvent nécessaires pour les composants clés de l’infrastructure, tels que les assemblages de fibres, afin de répondre aux attentes des clients et de minimiser les temps d’arrêt.

 

Si vous déployez souvent des assemblages, par exemple, vérifiez que votre partenaire de centre de données peut les retourner rapidement chaque fois que vous en avez besoin, selon un calendrier convenu, afin que vous puissiez rapidement configurer des racks et des cages.

 

Des solutions comme le programme Data Center Ready de Belden peuvent également vous aider à travailler plus rapidement. Nos produits en cuivre, en fibre et nos accessoires (gestion des câbles, distribution d’énergie, etc.) sont livrés pré-installés dans des armoires personnalisées et entièrement configurées qui peuvent être commandées avec un seul numéro de référence. Cela rend la commande, le déballage et le déploiement beaucoup plus rapides.

 

4. Standardisez vos solutions pour optimiser votre pouvoir d'achat

À mesure que les services de colocation se développent, il devient trop facile de laisser les gestionnaires de site prendre des décisions cloisonnées sur des sujets tels que l’alimentation et la connectivité réseau.

 

Mais la mise en commun de vos ressources et l'accent mis sur la standardisation peuvent optimiser votre pouvoir d'achat et réduire vos coûts en vous assurant de ne pas acheter ce que vous pourriez utiliser ailleurs.

 

La standardisation du matériel des centres de données permet aux techniciens de travailler avec des pièces communes, une technologie commune et des approches de mise à niveau communes, ce qui rend la maintenance plus fluide et plus rapide.

 

Un environnement standardisé peut également simplifier l’infrastructure informatique. Même quelque chose d’aussi simple que des racks et des armoires qui utilisent le même processus d’assemblage vous permettra d’économiser du temps de déploiement et de maintenance à long terme.

 

Le bon partenaire de centre de données prendra le temps de vous aider à comprendre vos besoins, puis à élaborer des spécifications flexibles mais standards, adaptées à votre situation. Ils proposeront également une formation sur les solutions de centre de données et les meilleures façons de les mettre en œuvre.

 

5. Maximiser l'utilisation de l'espace

L’espace est votre plus grand atout, ce qui signifie que vous devez constamment réévaluer la façon dont vous l’utilisez. En optimisant la façon dont chaque pied carré est utilisé, horizontalement et verticalement, vous pouvez garantir des performances fiables, réduire le gaspillage et maximiser les revenus.

 

Collaborez avec un partenaire de centre de données qui vous aidera à trouver des moyens d’améliorer l’utilisation de l’espace, vous permettra d’augmenter rapidement le nombre de connexions et d’ajouter de la densité dans un espace réduit.

 

Belden Système DCX Est un excellent exemple. Il offre une densité de terminaison de fibre extrêmement élevée dans un encombrement réduit, augmentation de la densité des fibres Sans compromettre la facilité d'utilisation. Cela permet d’optimiser le retour sur investissement de l’infrastructure fibre dans les installations de colocation, en réduisant les dépenses d’investissement et d’exploitation pour diminuer le coût total de possession. Le système DCX étant modulaire, il peut être augmenté ou réduit selon les besoins.

 

Améliorez votre centre de données en colocation grâce à la collaboration

À mesure que vos installations de colocation se développent, apprendre encore plus Sur la manière dont vous pouvez collaborer avec Belden pour améliorer vos revenus et mieux servir vos clients.

 

Notre approche met l’accent sur la collaboration dans la conception et la configuration de solutions spécifiques pour répondre aux exigences de déploiement fiable, efficace, évolutif et rapide.

 

Ressources connexes :