Ce que les communautés connectées attendent de leur infrastructure TIC

Henry Franc
Comment votre vie changerait-elle si tout ce dont vous aviez besoin pour vivre, travailler et vous détendre n’était qu’une promenade, une balade à vélo ou un court trajet en bus ?


Les communautés connectées gagnent du terrain en tant que moyen d’unir les gens avec des lieux, des commodités, des opportunités et des contacts pour améliorer les vies et la planète. En même temps, elles répondent à bon nombre des défis en matière de logement et de transport qui existent dans les villes à forte population.

 

La dépendance à l’égard des voitures est considérablement réduite, ce qui rend les communautés plus sûres et plus durables. Bon nombre des mêmes ressources peuvent être partagées par plusieurs entreprises ou familles afin d’optimiser les performances et les coûts.

 

Imaginez un quartier très uni avec des espaces de vie résidentiels, des épiceries, une clinique médicale, des parcs, des magasins de détail, des bureaux et des restaurants répartis dans un pâté de maisons standard (environ 250 pieds sur 900 pieds). Tout ce dont vous avez besoin se trouve à quelques pas de votre porte, que vous vous rendiez au travail, que vous emmeniez vos enfants à l'école ou que vous souhaitiez assister à un cours de yoga. C'est ce qu'une communauté connectée peut offrir.

 

Le Oakridge Centre de Vancouver est un bon exemple d’une véritable communauté connectée. Il s'agit de transformer un centre commercial phare et ses environs en une communauté durable et à usage mixte qui accueillera des logements, des parcs et des aires de jeux, un centre communautaire, un centre pour personnes âgées, une garderie et une bibliothèque, parmi de nombreuses autres commodités.

 

Derrière ces communautés connectées se trouvent des capteurs, des technologies intelligentes, des données et des analyses avancées qui travaillent ensemble pour améliorer le confort et la sécurité tout en réduisant les factures de services publics et en réduisant le stress sur le réseau électrique.

 

En raison de leur caractère unique, les communautés connectées ne bénéficient pas toujours de la conception de réseau traditionnelle. Des considérations particulières sont nécessaires pour de nombreuses raisons :

  • Les réseaux sont constamment utilisés sans temps d’arrêt
  • Ils privilégient l’efficacité, la surveillance et le contrôle
  • L’accès à l’infrastructure des services publics est partagé entre les résidences et les entreprises
  • Ils doivent souvent travailler autour de bâtiments existants qui ont des limitations
  • Ils ont besoin du soutien de grandes équipes de projet  


  
Avec chaque communauté connectée que Belden contribue à créer, nous tirons de précieuses leçons de leurs réseaux sur ce dont ces environnements ont besoin. Voici quatre de nos recommandations pour aider les communautés connectées à faire des télécommunications un véritable service public.

 

1. Créer une infrastructure unique

L'infrastructure TIC d'une communauté connectée doit prendre en charge de nombreux niveaux différents de connectivité pour la vie, le travail et les loisirs, notamment :

  • Voix, données et Wi-Fi pour la gestion et l’exploitation des installations
  • Opérations des locataires commerciaux
  • Résidents vivant dans la région  



Au lieu de concevoir un réseau dorsal à fibre optique pour chaque segment de la communauté, une infrastructure unique devrait être créée pour permettre aux réseaux traditionnellement cloisonnés de partager des voies et des espaces, des salles de télécommunications et du câblage dorsal, ainsi que des matériaux et des méthodes similaires.

 

2. Centraliser FTTx

Centralisez les répartiteurs au lieu de compter sur la distribution edge traditionnelle où les opérateurs installent un réseau optique passif et répartissent les répartiteurs optiques passifs à chaque étage. Les répartiteurs peuvent être logés en un seul endroit, comme l’usine extérieure (OSP), afin de réduire les ressources opérationnelles et d’accroître la flexibilité opérationnelle.

 

Lorsqu'un nouveau système ou un nouveau fournisseur doit être pris en compte, les dispositifs peuvent être déplacés, ajoutés ou modifiés en fonction des besoins.

 

3. Réduire les points d'administration

Amenez un point d’administration au sous-sol de chaque bâtiment du campus communautaire connecté. Le campus dispose de salles de télécommunications principales, primaires et secondaires, ainsi que d’une salle de télécommunications principale dans chaque bâtiment.

 

Cela peut réduire considérablement le nombre de points d’administration communs, ce qui rend les déplacements, les ajouts et les modifications plus faciles à gérer.

 

4. Prendre en charge un réseau hôte neutre vis-à-vis des opérateurs

Déployez une infrastructure de système d’antennes distribuées (DAS) qui prend en charge un système hôte neutre vis-à-vis des opérateurs. Cela permet à une communauté connectée de gérer plusieurs opérateurs à la fois et d’ajouter d’autres opérateurs au besoin pour offrir des options aux résidents et aux entreprises.

 

Un réseau hôte neutre vis-à-vis des opérateurs peut également augmenter la couverture, accroître la capacité du réseau et améliorer la qualité de la connexion.

 

En savoir plus sur les communautés connectées 

En réfléchissant différemment à la connectivité, les communautés connectées peuvent mieux répondre aux demandes des locataires tout en alignant les télécommunications sur les objectifs d’efficacité opérationnelle et en réduisant l’impact environnemental.

 

Téléchargez notre étude de cas pour en savoir plus sur les communautés connectées, leur fonctionnement et les défis qu’elles poseront pour l’infrastructure des TIC.


  

Liens connexes

Étude de cas d’utilisation de Connected Communities North America

9 raisons pour lesquelles Belden soutient les bâtiments intelligents