Tout comme il existe de nombreux types de centres de données et de réseaux, il existe de nombreux types de connexions croisées pour prendre en charge une variété d’applications.
Par exemple, les connexions croisées peuvent être utilisées pour connecter :
- Cages, racks, placards ou suites
- Deux écosystèmes au sein d’une même installation avec des centres de données séparés
- Fournisseurs de fibre optique ou de FAI aux centres de données
- Deux écosystèmes au sein d’une zone géographique
Parce qu’elles créent des connexions filaires directes, les connexions croisées réduisent la latence du réseau, améliorent la fiabilité et le temps de disponibilité, et renforcent la sécurité en réduisant l’exposition aux réseaux publics.
Nos racines de connexion croisée ont été établies avec le système de connexion croisée cuivre GigaBIX en 2001. Il a été construit sur la technologie éprouvée de BIX mais conçu pour s'aligner sur les exigences de câblage de catégorie 6 afin de fournir une densité de terminaison élevée et de faciliter les déplacements, les ajouts et les modifications.
Des décennies plus tard, les systèmes de connexion croisée GigaBIX Sont toujours en cours de déploiement avec le meilleur rapport performances/prix du secteur.’ Ce système est l’une des raisons pour lesquelles Belden est considéré comme le leader en matière de connexions croisées.
Avec l’augmentation de la fréquence des signaux des câbles, nous avons créé trois solutions de connexion croisée de fibres, conçues pour des environnements allant des environnements MAC statiques et dynamiques aux grands centres de données à forte densité de fibres :
- Système FiberExpress à ultra haute densité (FX UHD)
- Système FX Enterprise Closet X (FX ECX)
- Système DCX
Maintenant que nous’ Nous avons exploré ces systèmes de connexion croisée de fibres, nous’ nous avons bouclé la boucle pour discuter connexions croisées en cuivre encore une fois !
Découvrez les systèmes de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX
Les systèmes de connexion croisée en cuivre sont idéaux pour les installations à haute densité qui nécessitent des déplacements, des ajouts et des modifications faciles.
Notre dernière innovation en matière de connexion croisée en cuivre— le REVConnect® Système de connexion croisée à montage mural 10GX— soutient cela et bien plus encore.
Parce qu'il utilise “ coupé à longueur” gestion, aucun cordon de raccordement spécial n'est requis. Cela signifie que :
- Tu ne’ pas besoin de s'inquiéter de la gestion du relâchement. Les cordons seront exactement aussi longs que vous en avez besoin.
- L’inventaire des cordons de raccordement n’est plus nécessaire. Cela vous permet de réduire les coûts et le temps associés à l’entretien des cordons de raccordement de différentes longueurs.
- Vous pouvez recycler de courts morceaux de câbles restants pour réaliser des économies allant jusqu’à 40 % par port.
Comme le système peut être fixé au mur, il vous permet également de profiter de l’espace libre et de réserver une superficie précieuse pour les composants actifs. Cela peut même réduire le nombre de racks dont vous avez besoin.
Les déplacements, les ajouts et les modifications sont facilités car toutes les connexions se trouvent sur le même mur. Étant donné que les équipements de réseau doivent être mis à niveau tous les trois à cinq ans et que la densité et les facteurs de forme des équipements changent constamment, la réplication de tous les ports d'équipement sur un système de montage mural garantit une transition en douceur et évite les mises à niveau de l'infrastructure de câblage par des chariots élévateurs.
Les coupleurs REVConnect se marient bien avec le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX. Ils offrent les meilleures performances électriques contrôlées possibles. Avec une diaphonie nulle, ils’ re presque “ invisible” ou transparent en termes d’impact sur la chaîne.
L’approche de connectivité REVConnect
Étant donné que le système de connexion croisée à montage mural REVConnect 10GX fait partie du système de connectivité REVConnect, la connexion croisée présente la même méthode de raccordement primée que toutes les autres solutions REVConnect. Cela signifie que :
- Aucune formation ou compétence particulière n’est nécessaire pour effectuer le raccordement.
- La même technologie de raccordement est utilisée pour les panneaux de brassage, les prises de station de travail et les connexions croisées.
- Un outil unique couvre toutes les étapes du processus de raccordement, y compris la préparation des câbles.
- Les processus de poinçonnage et de sertissage monofil sont éliminés.
- Une prise ou une fiche peut être raccordée à la même interface centrale, ce qui permet de raccorder des fiches terminées sur le terrain aussi rapidement et facilement qu'une prise.
Explorez Belden’ s Systèmes de connexion croisée
Belden’ Les systèmes de connexion croisée sont conçus pour augmenter les performances, réduire la latence et améliorer la gestion du trafic.
Si vous avez des questions sur l'endroit ou la manière de déployer une connexion croisée— ou avez besoin de conseils pour faire le bon choix pour votre environnement— nous pouvons vous aider à évaluer vos options et même suggérer des approches que vous n’auriez peut-être pas envisagées auparavant.
Si vous avez manqué les autres blogs de notre série sur les connexions croisées, vous pouvez les trouver ici :
- La meilleure façon de gérer les terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres : système DCX
- Un système de connexion croisée optimisé pour les environnements LAN & Travail MAC
- Une connexion croisée pour les environnements MAC statiques et dynamiques
- Permettre des connexions directes : comment nos solutions de connexions croisées ont évolué
Et assurez-vous que vous abonnez-vous pour recevoir les mises à jour de notre blog alors tu ne’ Ne manquez pas le contenu précieux que nous partageons chaque semaine.
Liens connexes:
Les avantages de l'utilisation de votre mur TR pour une connexion croisée
4 caractéristiques à examiner dans une connexion croisée murale