Tube en bobine de cuivre 3D
Mots clés associés

Que vous souhaitiez garantir une manipulation correcte, déterminer si un câble fonctionnera dans un environnement spécifique ou permettre un diagnostic et une résolution rapides des problèmes de réseau, toutes les personnes impliquées dans un projet technologique doivent comprendre le fonctionnement des câbles en cuivre.

Souvent, se familiariser avec leur fonctionnement interne signifie revenir aux bases—une étape fondamentale qui éclaire des décisions technologiques plus intelligentes, permet une meilleure sélection et une meilleure installationdes câbles en cuivre et soutient la résilience du réseau.

Lorsque j'ai quitté le monde de la distribution d'énergie pour rejoindre Belden il y a quelques années, j'ai rapidement réalisé que de nombreux professionnels du secteur, quel que soit leur niveau d'expérience, avaient des questions courantes qui nécessitaient des réponses claires et accessibles.—— (Certes, je devais parfois faire des recherches avant de pouvoir répondre correctement.) Je partage ces idées ici pour aider les autres à accéder aux informations dont ils ont besoin.’

Considérez ceci comme votre guide de référence pour maîtriser les bases des câbles en cuivre en toute confiance.

Quelle est la différence entre un fil et un câble ?’

Les fils et les câbles sont étroitement liés, mais ils ne sont pas identiques, même s'il n'est pas rare d'entendre les professionnels du secteur utiliser un terme alors qu'ils devraient utiliser l'autre.’—’

Quelle est la différence ?’

  • Fil : un seul conducteur d’électricité
  • Câble : faisceau de fils qui fonctionnent ensemble et qui sont généralement enfermés dans la même gaine

Comment fonctionnent les câbles en cuivre ?

Les câbles en cuivre s’appuient sur des matériaux métalliques conducteurs pour transmettre les données. Le cuivre est utilisé le plus souvent en raison de son excellente conductivité, de sa durabilité et de sa fiabilité.

Il existe deux types de câbles Ethernet (une forme de câbles en cuivre) que l’on trouve dans la plupart des environnements réseau :

  • Câbles de liaison permanente : câbles fixes qui traversent les plafonds ou les murs pour former l’épine dorsale du réseau. La plupart des gens ne voient jamais ces câbles et n’interagissent jamais avec eux. Dans un canal de 100 m, défini comme la longueur maximale autorisée pour le câblage Ethernet par les normes TIA 568, 90 m sont dédiés à la liaison permanente.
  • Câbles de raccordement : longueurs de câble plus courtes utilisées pour connecter les appareils aux prises. Les 10 m restants de la longueur du canal de 100 m sont alloués aux câbles de raccordement. La plupart des gens voient et interagissent avec ces câbles (pour connecter leur ordinateur au réseau, par exemple).

Que signifie la taille de la jauge ?

La taille de la jauge mesure le diamètre des fils électriques à l’intérieur d’un câble. Lorsqu’il s’agit de câbles en cuivre, un chiffre de grand calibre ne signifie pas un grand calibre. Par exemple, un câble 1 AWG ou 2 AWG a un grand diamètre, tandis qu’un câble 24 AWG ou 26 AWG est de petit diamètre.

Qu'y a-t-il à l'intérieur d'un câble en cuivre ?’

Une fois que vous aurez compris comment un câble en cuivre est construit, votre sélection de câble en cuivre sera mieux informée. Vous aurez également une meilleure compréhension de l'endroit et de la manière dont il peut être utilisé, ainsi que de la manière dont il doit être résilié et maintenu.’

Chaque câble en cuivre est composé de :

  • Un conducteur qui transmet du courant électrique pour permettre aux données ou à l’énergie de circuler d’un point X à un point Y
  • Isolation qui protège le conducteur et maintient la qualité du signal
  • Une gaine qui assure la durabilité et protège les composants à l’intérieur

Selon le câble en cuivre sélectionné, le câble peut également inclure un blindage, une armure, un fil de drainage et/ou un fil de terre.

Principes de base du chef d’orchestre

Les types courants de câbles en cuivre comprennent les câbles coaxiaux (un seul conducteur entouré d’isolant, de blindage et d’une gaine externe, parfois avec des blindages duo ou quadruple pour une protection supplémentaire) et les câbles de catégorie (quatre paires de fils torsadés autour d’une cannelure, entourée d’isolant, recouverte d’une gaine de protection et parfois blindée ou blindée).

Principes de base de l’isolation

L’isolation maintient le courant électrique à l’intérieur du câble lorsqu’il circule d’un bout à l’autre. Il peut être fabriqué à partir d’un matériau thermoplastique (PVC, FEP, LSZH, etc.) ou d’un matériau thermodurcissable (CPE, EPR, etc.) pour maintenir l’intégrité et la qualité du signal.

Alors que les câbles avec isolation thermoplastique sont courants dans les installations avec des exigences environnementales modérées, les câbles avec isolation thermodurcissable fonctionnent bien dans des environnements difficiles.

Principes de base de la veste

La gaine du câble est un facteur déterminant dans le choix du câble en cuivre. Il détermine où le câble doit être installé. Seul composant visible du câble, il entoure l’isolant pour protéger les composants internes des menaces externes telles que l’eau, l’huile, les nettoyants agressifs et même les rongeurs.

Dans certains cas, l’armure est utilisée comme une autre couche de protection sur la gaine pour se prémunir contre les dommages physiques dus à l’écrasement ou à l’abrasion.

 

Gros plan d'un câble multiconducteur en cuivre flexible et isolé. » src=

Quelle est la différence entre une fiche, une prise jack et un coupleur ?’

Les prises, les coupleurs et les fiches peuvent être faciles à mélanger, même pour ceux qui travaillent dans le secteur depuis un certain temps. — Bien qu'ils fonctionnent ensemble pour permettre les connexions, les termes ne sont pas interchangeables.’

Voici’comment ces composants sont définis :

  • Prises : points de connexion fixes, tels que les ports Ethernet dans les panneaux de brassage ou sur les murs, utilisés pour terminer une liaison permanente. L'arrière de la prise est l'endroit où les fils de la liaison permanente sont perforés (à moins que vous n'utilisiez le REVConnect de Belden) et terminés.’’ ® Les prises sont considérées comme une interface femelle.
  • Coupleurs : prises double face qui permettent de se brancher des deux côtés. Considérez-les comme deux prises dos à dos.
  • Fiches : connecteurs aux extrémités des câbles qui se branchent sur les prises et les coupleurs. En insérant une fiche à l’avant d’une prise, vous créez une connexion. Les fiches sont considérées comme une interface mâle.

Les panneaux de brassage agissent souvent comme des concentrateurs centralisés où se connectent les prises, les coupleurs et les fiches. À l’arrière d’un panneau de brassage, les câbles permanents sont terminés par des prises. Sur la face avant d’un panneau de brassage, des fiches se connectent aux appareils.

Prises RJ45 en cuivre Belden rouge, bleu & ivoire pour REVConnect & perforation standard dans KeyConnect » src=

Établir les bonnes connexions

Bien que ces questions puissent sembler simples, elles reviennent régulièrement dans les conversations sur la sélection des câbles en cuivre. Démarrer un projet avec ce niveau de connaissances fondamentales renforce non seulement la confiance et la crédibilité, mais garantit également que vous établissez les bonnes connexions à chaque fois.

Au-delà de la compréhension du fonctionnement des câbles en cuivre, il est tout aussi important pour les installateurs, les techniciens, les propriétaires et les consultants de comprendre l’environnement du projet et les exigences spécifiques des câbles installés.’ La construction des câbles joue un rôle essentiel pour déterminer comment ces exigences sont satisfaites.

Vous avez d’autres questions que nous n’avons pas abordées dans cette liste ?’ Envoyez-nous un message ; nous serons heureux d’y répondre !’

Obtenez des réponses à vos questions sur les câbles en cuivre.

Liens associés :


À propos de l’auteur

Ike Sachse

Consultant en solutions, Bâtiments intelligents

Ike Sachse a rejoint Belden en 2022, travaillant à Chicago aux côtés de l'un des centres d'innovation client de Belden. En tant que consultant en solutions, il travaille en partenariat avec des clients, des entrepreneurs, des consultants et d'autres professionnels, leur posant les bonnes questions pour mieux comprendre leurs besoins et aligner les solutions de Belden sur leurs objectifs commerciaux. Avant de rejoindre Belden, Ike a étudié l’ingénierie électrique à l’Université d’État de l’Iowa. Il travaille également à l'obtention de sa certification en ingénierie fondamentale.