Un homme d’affaires utilisant l’application Smart Room sur l’écran du smartphone İn Chambre d’hôtel

 

Les expériences hôtelières reposent sur des connexions. Ces connexions servent de toile de fond pour tout, du téléchargement de vidéos sur les médias sociaux à la réservation de soins de spa et à la diffusion de films.

 

Lorsque les clients de l'hôtel peuvent’ S’ils ne parviennent pas à se connecter à ce dont ils ont besoin, le résultat est une faible satisfaction et une loyauté décroissante.

 

Selon une récente enquête menée par Hotel Internet Services, plus de la moitié des clients de l'hôtel déclarent qu'ils’ il est peu probable que vous reveniez dans une propriété lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas’ ne répond pas à leurs attentes (s’ils rencontrent des pertes de connexion, des vitesses lentes, des problèmes de connexion et/ou une couverture inégale).

 

Bon nombre de ces problèmes de connectivité— qui ont un impact direct sur la satisfaction des clients— peut être adressé avec des LAN optiques pour les hôtels.

 

Les demandes en bande passante augmentent à mesure que les clients et les installations demandent de plus en plus

Dans les hôtels, les demandes de bande passante sont à la hausse à mesure que les clients voyagent avec plus d’appareils. Les types d’activités qu’ils pratiquent pendant leur séjour nécessitent également une plus grande largeur de bande :

  • Télétravail
  • Abonnements Premium avec streaming de haute qualité
  • Appels vidéo
  • Achats en ligne
  • Téléchargements de fichiers volumineux

 

En plus des exigences des clients, les établissements hôteliers eux-mêmes augmentent le besoin de bande passante. Les salles intelligentes équipées d’un éclairage et d’un contrôle automatisés de la température nécessitent une connectivité constante, tout comme les systèmes de sécurité, les outils de communication du personnel et les autres systèmes du bâtiment.

 

Une capacité de données suffisante est nécessaire à long terme pour prendre en charge toute cette activité réseau sans retard ni interruption de service.

 

Comment les réseaux locaux optiques peuvent améliorer la bande passante

Étant donné que les réseaux locaux optiques des hôtels reposent sur une fibre monomode gourmande en bande passante, ils peuvent offrir la connectivité haut débit nécessaire pour répondre aux demandes des clients. La fibre monomode prend en charge des vitesses allant jusqu'à 100 Go/s, prenant en charge les applications actuelles et futures— qu’il s’agisse de réalité augmentée, d’intelligence artificielle ou d’analyse vidéo.

 

Les réseaux doivent prendre en charge des connexions constantes entre les clients et le personnel

Lorsque trop d’utilisateurs et d’appareils se disputent la connectivité réseau en même temps, la bande passante disponible est dépassée. Cela entraîne des performances lentes, des connexions interrompues et des retards dans les processus tels que l’enregistrement/le départ, le streaming de divertissement en chambre et la commande du service d’étage en ligne.

 

Même si les niveaux de bande passante Sont la plupart du temps adéquates, elles peuvent être inondées par un trafic trop important à certaines heures de la journée, ou lors d'événements particuliers (lorsque l'hôtel est entièrement occupé, lorsqu'une grande conférence ou un mariage se déroule sur place, etc.).

 

Un grand nombre d’utilisateurs et d’appareils tentant de se connecter simultanément au réseau peuvent surcharger les réseaux traditionnels qui ne s’adaptent pas aux demandes de trafic dynamiques.’

 

Comment les réseaux locaux optiques gèrent le trafic réseau

Fonctionnant sur un réseau fédérateur à fibre optique, un réseau local optique gère sans effort des volumes de trafic élevés. Il élimine le besoin de commutateurs actifs, ce qui réduit la probabilité de goulots d’étranglement et garantit des performances constantes pendant les pics d’utilisation.

 

La couverture doit étendre les connexions à l’ensemble de l’établissement et au-delà

Les voyageurs d’aujourd’hui s’attendent à une connectivité partout’et pas seulement dans leur chambre.— L’ensemble de votre propriété doit offrir une couverture cohérente et fiable.  Aucune zone morte ou signaux faibles n’est autorisé. Cela signifie que les clients doivent être connectés à l’extérieur, dans les salles de sport et les piscines, dans les parkings et les garages, et même dans les ascenseurs et les cages d’escalier.

 

Les travailleurs ont également besoin de ce même niveau de couverture. Qu'ils travaillent dans un espace de stockage souterrain, une buanderie ou une salle mécanique, ils doivent rester connectés aux plateformes et outils de communication pour faire leur travail efficacement.’

 

Comment les réseaux locaux optiques améliorent la couverture continue

La fibre utilisée dans les réseaux locaux optiques offre une couverture constante et fiable sur l’ensemble d’un établissement hôtelier. Parce qu’ils utilisent des répartiteurs optiques passifs pour distribuer les signaux à plusieurs terminaux, le risque de signaux faibles ou de zones mortes est également réduit.

 

Ces réseaux maintiennent des connexions solides sur de longues distances, même loin de l’installation elle-même.

 

L’espace doit servir à générer des revenus, pas à mettre en réseau l’équipement

Les hôtels ne disposent pas souvent de beaucoup d’espace à consacrer aux équipements de télécommunications.’ Au lieu de cela, ils veulent consacrer autant de pieds carrés que possible aux chambres et autres espaces générateurs de revenus.

 

De plus, la conception du bâtiment limite parfois la quantité d’espace disponible pour le réseautage.’ Par exemple, les bâtiments anciens ou historiques n’ont pas été conçus pour accueillir des équipements de réseau modernes.’

 

Comment les réseaux locaux optiques optimisent l’espace

En tant que réseau point à multipoint reposant sur une architecture et des protocoles FTTx plutôt que sur un Ethernet basé sur des commutateurs, les réseaux locaux optiques peuvent éliminer le besoin de salles ou de commutateurs de télécommunications tous les 100 m.

 

Cela réduit l’espace dédié au câblage. L’utilisation de répartiteurs passifs réduit encore plus l’espace requis en réduisant le nombre de fibres. Les fibres monomodes de petit diamètre qui composent ces réseaux réduisent également l’espace requis pour l’infrastructure.

 

Un réseau local optique convient-il à votre hôtel ?

Alors que les hôtels adoptent de nouvelles approches pour améliorer l’expérience de leurs clients, les réseaux optiques peuvent facilement évoluer sans mises à niveau coûteuses et perturbatrices. Un réseau local optique peut faire partie d’une solution de connexion complète qui prend en charge tout, du Wi-Fi des invités aux chambres intelligentes.

 

Les réseaux LAN optiques peuvent être une alternative pratique aux réseaux LAN traditionnels  Lorsque la fibre est déjà utilisée. Et ils peuvent aider les hôtels à se connecter à ce qui est possible grâce à une efficacité opérationnelle améliorée, des coûts réduits et la fourniture d'expériences clients inégalées.’

 

En savoir plus sur les réseaux locaux optiques.

 

Liens associés :

 

À propos de l’auteur

Ron Tellas

Architecte de solutions, Solutions d’entreprise, Belden

Ron Tellas est un expert en matière de conception des radiofréquences et de propagation électromagnétique, et a rejoint Belden en 2016 pour aider à définir la feuille de route de la technologie et des applications dans le bâtiment intelligent. Il met maintenant à profit sa vaste expérience pour intégrer des systèmes, des équipements et de la connectivité dans des solutions réseau. Ron représente Belden dans plusieurs organismes de normalisation et comités du National Electrical Code, et en tant que membre du conseil d’administration de la FMP Alliance. Il est titulaire d’un master et d’une licence en génie électrique et d’un master en administration des affaires, et est l’inventeur de 17 brevets américains. Ron est fier d'avoir reçu le prix Harry J. Pfister 2024 pour ses contributions exceptionnelles et significatives au secteur des télécommunications.