Ferraille de cuivre, fils, bobines de moteurs et de transformateurs, fils électriques sans isolation. Sur fond de feuille de cuivre. Gros plan. Macro.
Mots clés associés

 

Installation de câbles en cuivre

Parfois, le secteur des TIC complique trop les choses.

Lorsqu’il s’agit d’installer des câbles en cuivre, trop réfléchir peut créer des défis et des problèmes inutiles. De plus, le temps passé à ruminer peut être un piège qui crée des retards et de l’indécision, diminue la productivité, draine l’énergie mentale, produit un stress supplémentaire et entrave la capacité d’une équipe à s’adapter à des situations inattendues.

 

Pour prouver mon point de vue, considérez cette question (c'est une question que j'aime souvent poser aux techniciens et aux installateurs) : « De quelle couleur est le cuivre ? »

 

Que répondriez-vous ? Étonnamment, les réponses que je reçois varient. Par exemple, j’ai entendu des réponses comme :

  • « C'est marron. »
  • « Cela semble être un peu bleuté. »
  • « Je pense que c'est plutôt vert. »
  • « C'est orange ?"
  • « Je ne sais pas ! »

 

Cela peut sembler une question piège, mais ce n’est pas le cas. La réponse est simple : le cuivre est la couleur du cuivre ! Il est rare que les professionnels du secteur répondent à cette question de cette façon, car ils y réfléchissent trop.

 

Je pose cette question non seulement pour illustrer le point auquel nous avons tendance à trop réfléchir, mais aussi pour ouvrir la porte à des conversations sur les techniques appropriées d’installation des câbles en cuivre.

 

Peu importe le type de données transférées : les câbles réseau, les câbles de haut-parleur et les câbles de contrôle d'accès sont tous des câbles en cuivre. Les informations circulent le long de chacun de ces câbles de la même manière, et les câbles sont installés selon les mêmes bonnes pratiques et approches. En d’autres termes, les méthodes (installation) sont toujours les mêmes, quel que soit le moyen. Garder les bonnes pratiques à l’esprit aidera à éviter de trop réfléchir.

 

3 exemples de l’importance des pratiques d’installation

Bien qu'il existe de bonnes raisons derrière chacune des pratiques établies de l'industrie en matière d'installation de câbles en cuivre, j'ai vu de nombreux installateurs rejeter les conseils que nous sommes sur le point de présenter.

 

Souvent, cela se produit non pas parce qu'ils essaient d'ignorer les recommandations, mais parce qu'ils réfléchissent trop au processus ou n'ont pas appris comment leur travail peut avoir un impact positif ou négatif sur les performances du câble. Bien que la compréhension du fonctionnement interne d'un câble puisse sembler être quelque chose que les installateurs n'ont pas besoin de savoir, avoir ces connaissances aide à expliquer le « pourquoi » derrière les règles d'installation de câbles en cuivre. Cela évite de trop réfléchir, empêche les installateurs de prendre des raccourcis avec des conséquences négatives et fait une différence dans le résultat final.

 

1. Entailler un conducteur en cuivre

Si vous ne savez pas comment fonctionne un câble en cuivre, il peut sembler anodin d'entailler le conducteur lors de l'installation. Il y a de fortes chances que les installateurs soient plus prudents s’ils savaient que même une petite entaille dans le conducteur :

  • Diminue la section transversale du conducteur, ce qui entraîne une augmentation de la résistance et affecte le flux de courant électrique.

  • Provoque des zones fragilisées au niveau de la rupture, créant un circuit ouvert qui ne peut pas maintenir la continuité électrique.

  • Génère un excès de chaleur à cet endroit du câble, ce qui entraîne des dommages à l’isolation ou une défaillance du câble.

  • Empêche les électrons de voyager le long de leur trajectoire prévue, ce qui peut réduire la vitesse de transmission.

 

2. Aplatissement de l'extrémité du câble

Voici un autre exemple : utiliser des cisailles pour aplatir l'extrémité du câble en cuivre avant d'installer un connecteur RJ45. Presque tous les installateurs l’ont fait, mais ont-ils réalisé les problèmes que cette action peut causer ?

 

L’aplatissement de l’extrémité du câble peut entailler les conducteurs (causant certains des problèmes dont nous avons discuté ci-dessus), mais il peut aussi :

  • Comprimer les fils, ce qui modifie les caractéristiques de performance d'un câble (résistance électrique, intégrité du signal, etc.).

  • Provoquer une perte de séparation des conducteurs et un désalignement, rendant l'insertion dans les fentes de la plaque plus difficile et créant des problèmes de performances.

  • Rendre la terminaison plus difficile et affecter la bonne connexion.

 

3. Tirer les câbles trop fort

Bien qu’il existe des calculateurs pour vous aider à déterminer combien de câbles peuvent tenir dans une voie donnée, il est également essentiel de faire preuve de bon sens. En d'autres termes, n'ajoutez pas trop de câbles à un faisceau au point de ne pas pouvoir le faire passer à travers le conduit ou le chemin.

 

N'y réfléchissez pas trop. Si le faisceau ne convient pas, il existe deux manières de remédier à la situation (notez que « tirer plus fort sur les câbles » ne fait pas partie des choix) :

  • Réduire le nombre de câbles du bundle
  • Agrandir le chemin

 

Prenons un exemple concret : j'ai vu un jour un groupe de six installateurs tenter de tirer un faisceau de câbles réseau jusqu'au poste d'infirmières à travers un petit chemin (le charpentier n'avait pas découpé le trou assez grand). Avec autant de pression appliquée, leurs câbles étaient tirés et étirés. En conséquence, leurs caractéristiques électriques ont changé et les câbles ne fonctionnaient plus comme prévu.

 

Essayer de tirer un faisceau de câbles dans un chemin étroit peut avoir des effets néfastes sur les performances et la longévité :

  • L’utilisation d’une force excessive étire le câble au-delà de ses limites prévues et affaiblit les composants internes (tels que les conducteurs et l’isolation), ce qui peut entraîner des erreurs, des vitesses lentes et une connectivité intermittente.

  • Tirer trop fort peut provoquer la déformation ou la rupture des conducteurs, créant une perte de signal, une mauvaise connectivité ou une défaillance.

 

Dans ce cas, les installateurs ont dû couper les câbles qu’ils avaient endommagés et retirer à nouveau le faisceau.

 

Bonnes pratiques à suivre pour l’installation de câbles en cuivre

Étant donné que les informations circulent à l’extérieur du câble en cuivre, il est extrêmement important d’utiliser des outils appropriés et de suivre les meilleures pratiques d’installation. Les mauvaises habitudes affecteront probablement les performances.

 

Sur la base de mes années d’expérience dans l’installation de câbles en cuivre (puis dans la formation d’installateurs), voici quelques-unes de mes recommandations pour assurer le succès. Ces règles s’appliquent à tout câble en cuivre en cours d’installation. Il n’est pas nécessaire de trop réfléchir au processus.


  1. N'utilisez pas de ciseaux d'électricien pour marquer la gaine du câble.

    Cela peut entailler le conducteur, ce qui (comme nous l’avons expliqué précédemment) entraîne une dégradation des performances du câble, une faiblesse lors du raccordement et une défaillance potentielle du câble. Utilisez un outil de dénudage et assurez-vous que l’outil que vous utilisez est adapté au type de câble (UTP, blindé, etc.).


  2. N'utilisez pas de ciseaux d'électricien ou d'autres outils pour redresser les conducteurs.

    Cela peut aplatir les conducteurs et altérer les caractéristiques électriques. Selon que vous terminez des connecteurs ou des prises RJ45, des problèmes de performances peuvent survenir. Par exemple, cela peut entraîner la suppression de trop de torsions ou peut réduire le chemin d’information (ne laissant aucun moyen de recevoir des informations à l’autre bout du câble).


  3. Ne pliez pas les câbles lorsque vous les tirez.

    Un pli peut casser le fil et affecter la conductivité. Il peut également causer des dommages permanents aux conducteurs et/ou à l’isolation et créer une perte de signal, ainsi que violer le rayon de courbure recommandé du câble. Enfin, cela peut affaiblir la résistance mécanique du câble (sa capacité à résister aux forces externes).


  4. N'étirez pas et ne tirez pas trop sur vos câbles.

    Lorsque les câbles en cuivre sont tirés trop fort pendant l’installation, vous pouvez endommager la gaine du câble, ce qui compromet sa capacité à protéger les conducteurs de l’humidité, des produits chimiques et de l’usure physique. Vous pouvez également allonger les conducteurs à l’intérieur, ce qui a un impact négatif sur la résistance électrique et la transmission du signal.


  5. Ne retirez pas les câbles du boîtier de manière incorrecte.

    Si l'on tire trop de câble de la boîte en une seule fois, le câble s'enroule à l'intérieur de lui-même. Dans ce cas, il peut s'emmêler et se nouer, ce qui le rend difficile à démêler lors de l'installation (surtout sans causer de dommages). Lorsque le câble est tiré, les boucles peuvent se resserrer, ce qui augmente la tension sur le câble et peut dépasser les exigences minimales de rayon de courbure.


Belden est votre ressource pour l’installation

N'oubliez pas : le cuivre, c'est du cuivre. Ne réfléchissez pas trop et ne compliquez pas trop le travail. Les meilleures pratiques d’installation restent les mêmes, quel que soit le type de câbles en cuivre que vous installez.

 

Si des questions surviennent lors de l'installation, l'équipe de Belden est là pour vous conseiller.

 

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Christie Ketchum

Consultante en solutions, bâtiments intelligents

Christie Ketchum, qui a rejoint l’équipe Belden en 2023, a plus de 20 ans d’expérience pratique et de leadership dans le secteur de l’électricité basse tension, allant de l’installation de systèmes de câblage à la formation des équipes d’installation en passant par l’aide apportée aux organisations pour résoudre des problèmes complexes en matière de conception technologique. Elle est passionnée par le développement et la croissance de l'industrie en établissant des relations à long terme, en encadrant de jeunes professionnels et en se tenant au courant des dernières tendances et innovations. Christie est également une spécialiste de la technologie certifiée AVIXA (CTS).