Bâtiments intelligents

Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes

Ron Tellas
Bien que le National Electrical Code® soit mis à jour tous les trois ans, des travaux sont toujours effectués en coulisse pour protéger les personnes et les biens contre les risques liés à l'utilisation de l'électricité. Après la publication d'une édition du code, le développement de l'édition suivante commence immédiatement.

 

Pour s'assurer que les dernières pratiques de sécurité et de technologie sont prises en compte et mises en œuvre, 18 groupes de codification (CMP) composés d'inspecteurs, d'utilisateurs, d'installateurs, d'ouvriers, de spécialistes de laboratoires d'essais et de fabricants (Belden inclus) collaborent pour réviser et mettre à jour le National Electrical Code (NEC, or NFPA 70).

 

La dernière mise à jour, qui est actuellement en cours, se concrétisera par le National Electrical Code 2023. Il est prévu qu'elle soit publiée plus tard cette année, avec une date de publication proposée en octobre 2022.

 

Dans le cadre de cette révision, plusieurs nouveaux articles sont proposés. Ils couvrent des sujets allant de l'utilisation, de l'installation et les spécifications relatives à la conception des câbles d'interconnexion et des câbles d'instrumentation et la connexion de systèmes d'énergie alternative à l'équipement des services publics. Parmi ces articles figure une proposition de mise à jour qui aura un impact sur le câblage structuré : nouvel article 726, classe 4 (CL4) systèmes d'alimentation.

 

Vous pouvez entendre parler de systèmes de classe 4 également appelés Transfert d'énergie par paquets (PET), du Digital Electricity™ (DE), d'énergie pulsée, de systèmes de transfert intelligents ou de systèmes d'alimentation gérés par défaut (FMP). Contrairement aux circuits de puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les systèmes de classe 4 ne limitent pas la sortie de la source d'alimentation. Au contraire, ils limitent l'énergie et la puissance disponibles dans un état de défaut, y compris le contact humain, l'arc électrique et les défauts résistifs. En d'autres termes : ils surveillent les défauts et contrôlent la fourniture d'énergie pour limiter les défauts d'énergie. Les systèmes de classe 4 sont donc tout aussi sûrs, sinon plus, que les systèmes de classe 2 et de classe 3, ce qui leur permet d'être installés par les mêmes équipes que celles qui installent le câblage de catégorie.

 

Pendant le travail sur le National Electrical Code 2023 est en cours (y compris l'ajout possible de systèmes d'alimentation de classe 4) nous avons pensé que ce serait le bon moment pour examiner le processus de développement suivi par la NFPA. Il s'agit d'un processus ouvert, fondé sur le consensus, qui encourage la participation du public à chaque étape.

 

Si notre secteur suit ces normes pour garantir l'uniformité, la performance, la compatibilité et la sécurité, peu de gens comprennent le fonctionnement du processus de développement. Comme Belden est impliqué dans le développement, nous avons voulu donner un aperçu des coulisses du processus par lequel une norme NFPA devient une norme.

 

Bien qu'il s'agisse d'explications simplifiées, ces quatre étapes donnent un aperçu utile du fonctionnement du processus du début à la fin.

 

Étape 1 : participation du public

Toute personne intéressée dispose d'une certaine période (généralement quelques mois) pour soumettre par voie électronique ses commentaires sur une norme existante ou un nouveau projet de norme basé sur la version la plus récente.

 

Après la date de clôture, une première réunion de préparation est organisée, au cours de laquelle le comité technique examine et fournit des réponses à cette contribution publique. Chaque suggestion est évaluée et examinée, puis fait l'objet d'un vote positif ou négatif en fonction des données pertinentes. Les révisions qui passent le vote lors de la première réunion de préparation sont publiées dans le rapport de la première ébauche.

 

La première réunion de préparation de la version 2023 du National Electrical Code s'est tenue en janvier 2021. Les commentaires du public ont été acceptés de la mi-mai à la mi-septembre 2020.

 

Étape 2 : commentaires du public

Après que le première réunion de préparation est publiée pour examen, toute personne intéressée peut à nouveau soumettre un commentaire sur le projet, qu'il s'agisse d'un soutien ou d'une objection à une norme existante ou à un nouveau projet de norme.

 

Une fois ce délai écoulé, une deuxième réunion est organisée, au cours de laquelle le comité technique examine à nouveau les commentaires et y répond.

 

La deuxième réunion de préparation pour le National Electrical Code 2023 s'est tenue en octobre 2021.

 

Étape 3 : réunion technique de la NFPA (session technique)

Lorsque les étapes de participation et de commentaires du public sont terminées, le public a une dernière chance de débattre et de discuter des problèmes. Cela se produit lors de la réunion technique de la NFPA, qui a lieu lors de la Conférence et exposition de la NFPA chaque année en juin.

 

Pendant cette période, si l'auteur initial d'un commentaire public (ou une personne désignée pour le représenter) n'est pas satisfait du travail du comité technique, il peut déposer une NITMAM (une notification d'intention de présenter une motion) afin d'être entendu pour examen et débat lors de la Réunion technique de la NFPA, à condition de déclarer son intention de présenter une NITMAM à l'avance.

 

Si aucune NITMAM n'est soumise ou certifiée comme appropriée pour une norme spécifique, alors la norme est envoyée au conseil des normes pour publication au lieu d'être placée à l'ordre du jour de la réunion technique de la NFPA. Ces normes sont appelées « normes de consentement », ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter davantage.

 

Les recours seront entendus et votés pour le National Electrical Code 2023 au cours de la Conférence et Exposition de la NFPA en juin 2022.

 

Étape 4 (étape finale) : recours du conseil et émission des normes

Lorsque le conseil des normes se réunit pour publier une norme NFPA, il examine également les recours liés à cette norme.

 

Après avoir entendu tous les recours, le conseil des normes publie la norme NFPA officielle (sous réserve d'un examen limité par le conseil d'administration de la NFPA). À partir de là, la nouvelle norme entre en vigueur 20 jours après sa publication.

 

Après sa publication en tant que norme, elle pourra être consultée gratuitement en ligne. La meilleure façon d'en savoir plus sur le NEC est de prendre le temps de la consulter et de lire ce qu'elle dit.

 

Ce lien vous amène au site de la NFPA où vous pouvez accéder à une version gratuite de l'édition la plus récente du NEC (cliquez sur le bouton « accès gratuit » en haut de la page).

 

Nous continuerons à vous tenir au courant de la publication du National Electrical Code 2023. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas à me le faire savoir.