Atlanta Braves et The Battery Atlanta - l'archétype de tous les autres sites de stade intelligents
Avec un bail de 20 ans au Turner Field qui arrivait à sa fin, les Atlanta Braves étaient prêts pour jouer sur un nouveau terrain et cela dans le comté de Cobb, en Géorgie. Plutôt que de rénover le site existant, la franchise a choisi d'investir dans un nouveau site ultramoderne afin d'offrir aux spectateurs une expérience numérique inégalée qui commencerait avant même qu'ils n'entrent dans le stade.
Alors que les plans pour le SunTrust Park de 41 500 places (aujourd'hui Truist Park) se déroulaient, le stade de baseball serait la pièce maîtresse d'un grand développement à usage mixte connu sous le nom de The Battery Atlanta. Des commerces, des restaurants, un hôtel de luxe, un théâtre et des bureaux entoureraient le stade, créant ainsi une destination phare pour les fans de baseball tout au long de l'année.
En plus d'être la plus ancienne franchise en activité continue, la réalisation de The Battery Atlanta ferait des Braves la seule franchise propriétaire d'un projet de développement polyvalent à grande échelle.
Le défi
La franchise s'est donné pour mission d'offrir la meilleure expérience sans fil de tous les sites nord-américains, en fournissant la bande passante souhaitée par les fans sans restrictions ni délais. Compte tenu de l'utilisation astronomique des données lors d'événements en direct, la mise en place de la connectivité et de la capacité réseau était une priorité absolue.
L'équipe informatique de 18 personnes des Braves partageait la mentalité du fan d'abord, mais cherchait également à réduire la complexité du réseau.’ Dans cet esprit, une approche de réseau unique a émergé. ‘’ Au cœur de cette approche se trouverait une infrastructure de câblage hautement fiable capable de prendre en charge des dizaines de milliers d'appareils, des applications émergentes et de nouvelles technologies, notamment un système d'antenne distribuée (DAS), 30 tableaux d'affichage LED, plus de 1 250 points d'accès sans fil et plus de 1 350 écrans–sans retard ni temps d'arrêt.
Le choix du bon fournisseur et de la bonne solution était essentiel, car l'équipe des Braves misait sur son investissement de 12 millions de dollars pour générer des revenus récurrents via les achats mobiles des spectateurs les jours de match, ainsi que le parrainage et les placements publicitaires affichés sur le système vidéo du stade, les kiosques interactifs et la signalisation numérique.
Exigences
Une mauvaise décision en terme d'infrastructure peut avoir un impact considérable sur un projet de cette ampleur. Compte tenu des objectifs de connectivité du projet, les responsables de la construction JLL et American Builders recommandèrent de faire appel à Belden. JLL connaissait bien les méthodologies de réduction des coûts, l'expérience du terrain et le portefeuille de produits de Belden et savait que Belden aiderait à maintenir le projet sur la bonne voie avec tout installé et configuré avec des connexions réseau testées et prêtes pour le jour de l'ouverture.’
Solution
Racks, armoires, plus de 250 miles de câbles à fibre optique et 500 miles de câbles 10GXS catégorie 6A ainsi que la connectivité fibre et cuivre, ont été installés pour pouvoir prendre en charge :
- 200 Go de bande passante Internet
- un réseau mobile 5G
- 10 000 ports & plus de 800 points d'accès
- Plus de 1,250 points d'accès sans fil pour une connectivité en tout lieu
- Technologie radar pour capturer les données du joueur : taux de rotation, vitesse du pied, angle de la batte &
- Écrans d'affichage, signalisation interactive, bornes numériques & tableaux d'affichage
- Des systèmes de point de vente au niveau des stands de restauration
- Connectivité des applications pour la billetterie numérique & stationnement, entrée/enregistrement mobile, cartes interactives & répertoires & siège Mises à niveau
- Systèmes de contrôle de suite & affichages
Après avoir découvert les prises traditionnelles à montage sur le terrain,’ ne doit pas être utilisé avec les boîtiers installés sur des moniteurs extérieurs, des points d'accès sans fil et des caméras de sécurité, Belden’ s Fiches montable sur le terrain REVConnect ont été utilisés car ils offraient un processus de terminaison simple, fiable et polyvalent, quel que soit l'appareil.
Pour les applications audiovisuelles, Belden’ s Câble multimédia 4K Ultra-HD a été déployé pour fournir du contenu 4K sur 100 m avec un blindage à 100 % contre les interférences sonores pour des performances optimales. La capacité de production en direct a été obtenue grâce à des caméras conçues pour fournir un temps de diffusion instantané, sans avoir besoin de stockage interne.

Résultats
Au lieu de plusieurs réseaux disparates, chaque appareil et fournisseur de services utilise un réseau central pour plus de simplicité au niveau des opérations et une sécurité renforcée. Avec une vaste infrastructure de câblage et de connectivité fonctionnant en coulisses pour soutenir la capacité du réseau, le réseau sans fil permet tout ce qui se passe dans ce développement à usage mixte— des services destinés aux fans aux transactions commerciales.
Lors de l'ouverture en avril 2017, SunTrust Park a connecté 10 708 appareils participant à 23 831 sessions et consommé 3 362 Go de données pour l'équipe’ s'engage à offrir la meilleure expérience sans fil de tous les lieux nord-américains. Lorsque l'équipe reçoit à domicile, les Braves continuent de permettre aux fans d'avoir des expériences fluides et de renforcer leur fidélité & ajouter de la valeur à la marque de franchise.