Étude de cas

UBS Arena Belmont Park, New York

Belden
Pour produire des expériences palpitantes mais sûres, UBS Arena’ La technologie Fan-First s'appuie sur les solutions de câblage et de connectivité Belden.

 

Ceci est un extrait d’une étude de cas.  Lisez l’étude de cas complète ici.

 

Client(e)

L'UBS Arena est un lieu fait pour la musique et conçu pour y pratiquer le hockey. Ce site accueillera environ 150 évènements chaque année. Chaque siège offre un large champ de vision et une acoustique de qualité supérieure. Ouvrant ses portes pour la première fois en novembre 2021, l'arène de 18 000 places, d'une valeur de 1 milliard de $1, est le nouveau domicile de la Ligue nationale de hockey’ Les Islanders de New York, en remplacement du Nassau Veterans Memorial Coliseum, aujourd'hui fermé. Doté de suites et de clubs VIP haut de gamme, de terrasses extérieures, de huit bars avec vue sur la glace et d'un tableau d'affichage haute résolution, l'UBS Arena’ L'objectif de s est d'être l'un des pays’ l'un des lieux de divertissement les plus prestigieux et les plus accueillants. C'est également le premier lieu de ce type à New York à être éligible à la certification LEED v4 Building Design + Construction, avec 2024 comme date cible pour atteindre des opérations neutres en carbone.’

 

Défi

Adoptant une approche technologique axée sur les fans, l'UBS Arena de 700 000 pieds carrés avait besoin de solutions de câblage et de connectivité qui prendraient en charge des systèmes sonores sophistiqués, un réseau 5G, un système d'antenne distribuée (DAS), le plus grand tableau d'affichage de New York et deux niveaux de panneaux à ruban LED haute résolution.’

La santé et la sécurité publiques seraient également au premier plan, de sorte que l'infrastructure réseau du lieu devait également prendre en charge ces types de technologies connectées, des systèmes de ventilation automatisés aux commandes mobiles à emporter et aux achats sans contact.’—

Le réseau sans fil devrait permettre la connexion transparente de dizaines de milliers d'appareils dans l'environnement totalement sans espèces du lieu.’ De plus, la technologique intelligente des toilettes devait se connecter au réseau afin de suivre et d'indiquer les niveaux de stock et les besoins en nettoyage.

 

Découverte

L'UBS Arena a été développée en partenariat avec Oak View Group, les Islanders de New York et Jeff Wilpon ; belden entretenait une relation solide avec Oak View Group grâce à la réussite de la Climate Pledge Arena. Les solutions de câblage et de connectivité de bout en bout de Belden sont utilisées dans de nombreux projets de l'entreprise à travers le pays.’’

 

Solution

Pour créer des expériences sûres et passionnantes, la technologie axée sur les fans de l'UBS Arena s'appuie sur les solutions de câblage et de connectivité Belden.’

Des câbles d'électricité numérique™ ont été utilisés pour soutenir le DAS qui relie l'équipement de tête de station de base à l'émetteur-récepteur aux unités radio RF/à distance placées autour du lieu. Le DAS traite, filtre et combine les signaux 5G des opérateurs de téléphonie sans fil afin d'améliorer la couverture sans fil intérieure et de veiller à ce que les signaux atteignent les personnes et les appareils situés à l'intérieur du site.

Le réseau 5G de l'arène optimise l'expérience des fans, leur permettant de se connecter à l'application UBS Arena pour tout faire, depuis l'accès aux billets numériques et la commande de nourriture jusqu'à la participation à des quiz d'équipe et à d'autres jeux.’

La fibre FiberExpress et le câblage REVConnect® 10GXW Catégorie 6A ont également été utilisés pour fournir une infrastructure pour une couverture Wi-Fi et mobile fiable.

Conçu avec une immunité au bruit et une fiabilité remarquables, REVConnect 10GXW prend spécifiquement en charge des applications sans fil en intérieur et de plusieurs gigabits allant jusqu'à 10 Gbit/s ainsi que les bâtiments intelligents et les connexions de dispositifs MPTL.

Les prises REVConnect de catégorie 6A—les seules prises de catégorie 6A installables sur le terrain sur le marché—ont été utilisées pour obtenir une terminaison rapide, facile et fiable. Les fiches relient tout éclairage, affichage et panneau d'affichage au réseau pour une surveillance, une gestion et un contrôle à distance.

Lorsque la pandémie a frappé les États-Unis, les travaux sur l'UBS Arena ont été interrompus fin mars 2020. Deux mois plus tard, le projet a repris une fois de plus—sans modification du calendrier ni du calendrier. Le processus de terminaison rapide et fiable offert par les solutions de connectivité REVConnect de Belden a permis de gagner un temps d'installation précieux tout en réduisant les reprises et en maintenant la distanciation sociale sur le chantier.’

Le système a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs d'effectuer des travaux essentiels à la mission après seulement 15 minutes de formation—sans aucun problème et sans que personne n'ait à vérifier leur travail. REVConnect a recours à une seule et unique méthode de raccordement pour tous les composants, quels qu'ils soient : coupleurs, cordons à connexion croisée, fiches et prises, etc.

Une fois raccordées, les connexions peuvent être testées pour s'assurer de leur performance. De là, les câbles peuvent être repoussés dans le mur ou le plafond pour que les entreprises de finition puissent terminer leur travail. Ensuite, un corps de prise ou de fiche et une façade peuvent être installés. Ce processus permet aux installateurs de basse tension d'accélérer les travaux jusqu'à un certain point puis de libérer le site afin que d'autres entrepreneurs puissent travailler. Cela permet d'éviter que différents corps de métier ne se croisent et de créer un environnement plus sécurisé.

Travailler avec un partenaire pour une solution d'infrastructure complète—comprenant plus de 6 700 câbles—a permis de maintenir le projet sur la bonne voie et de rationaliser l'installation. Belden a également permis à l'équipe chargée du projet d'obtenir rapidement les certifications nécessaires sur le site et de veiller à ce que tous les installateurs reçoivent une formation appropriée sur les bonnes pratiques d'installation de la fibre et du cuivre afin de réduire les retouches et d'accélérer le déploiement.

Grâce aux excellents partenaires de distribution de Belden, des milliers de coupes de câbles de données, informatiques, audiovisuels et de sécurité ont été réalisées pour les installateurs afin de rendre l'installation plus rapide et plus facile.’

 

Résultats

Malgré l'arrêt de deux mois causé par la pandémie, l'UBS Arena a tout de même pu accueillir son match inaugural—les Islanders de New York ont joué contre les Flames de Calgary—en novembre 2021 comme prévu.

Les paiements sans contact réduisent les temps de transaction et d'attente, les systèmes CVC de pointe contrôlent la température et la ventilation pour une meilleure qualité de l'air, et le son et la vidéo immersifs offrent des expériences de fans inégalées—le tout pris en charge par l'infrastructure de câblage et de connectivité Belden.

L'UBS Arena associe hospitalité haut de gamme et divertissement en direct. En conséquence, il est en passe de devenir l’un des lieux les plus prestigieux et les plus accueillants du pays pour les concerts, les jeux et autres expériences.’’