Comprendre l'impact des réseaux 5G sur les centres de données d'aujourd'hui
Il est impossible d'éviter le passage à la 5G. Bien que l'écosystème 5G ne soit pas encore totalement développé, il est sur la bonne voie. Les centres de données qui adoptent une approche attentiste au lieu de se préparer dès maintenant à ce qui les attend ne feront que prendre du retard à mesure que la 5G se généralisera.
Au fur et à mesure qu'ils se répandent dans le monde, les réseaux 5G auront un impact positif sur la connectivité et l'expérience de l'utilisateur à plusieurs égards :
- L'augmentation du débit et de la capacité des données permettra d'accélérer les vitesses
- La réduction du temps de latence permettra d'offrir un service mobile de meilleure qualité et plus fiable, ainsi que la possibilité de réaliser des progrès technologiques et de transmettre des données en temps réel.
- L'amélioration de la densité de connexion permettra de prendre en charge un nombre beaucoup plus important d'appareils que ne le permettaient les réseaux précédents.
Qu'est-ce que tout cela signifie ? Qu'il s'agisse d'améliorer l'expérience des employés, des patients et des clients, de renforcer la sécurité ou de rationaliser les opérations des bâtiments et des centres de données, la connectivité 5G est sur le point de révolutionner notre façon de travailler, de vivre et de nous divertir.
En janvier 2023, selon GSMA Intelligence, plus de 90 fournisseurs de services à large bande avaient lancé des services sans fil fixes commerciaux 5G dans plus de 48 pays. Il existe actuellement 229 réseaux 5G commerciaux disponibles dans le monde entier. En outre, GSMA Intelligence prévoit également que les connexions 5G doubleront au cours des deux prochaines années, avec notamment le lancement de nouveaux réseaux 5G dans plus de 30 pays cette année. La GSA (Global Mobile Suppliers Alliance) indique que les abonnements à la 5G représentent 10,7 % de tous les abonnements mobiles au niveau mondial et prévoit que ce chiffre passera à 16 % d'ici la fin 2023.
Pourquoi la 5G a besoin de la fibre
En plus de changer notre façon de vivre et d'interagir, les réseaux 5G augmenteront également la connectivité entre les appareils IoT, ainsi qu'entre les personnes et les applications qui les utilisent. Ces dispositifs se connectent directement au réseau et fonctionnent sans intervention manuelle. Leurs capteurs intégrés capturent et relaient les données sur les réseaux en temps réel.
Les capacités de ces appareils dépendent entièrement des réseaux en coulisse tels que la 5G, ce qui impose d'énormes exigences à l'infrastructure câblée. Les réseaux 5G augmenteront également la demande de capacité informatique, ainsi que le besoin de stockage, de connectivité et d'informatique Edge.
Le déploiement de la 5G crée un effet domino sur l'infrastructure existante des centres de données. L'augmentation de la largeur de bande et la diminution de la latence signifient que de nombreuses informations et processus circulent dans le centre de données. Pour prendre en charge les nouveaux appareils et les nouvelles connexions, les vitesses des centres de données s'accélèrent, passant de 40G à 100G et aux technologies Ethernet émergentes 400G. Cela pourrait se traduire par la nécessité de mettre à niveau le réseau et de modifier les commutateurs et les routeurs, ainsi que de mettre en place une nouvelle infrastructure de centre de données et/ou de nouvelles approches en matière d'architecture de réseau.
Par exemple, les conteneurs et les serveurs virtuels se déplacent vers les services en cloud et l'informatique Edge pour traiter l'innovation de la 5G.
Ces changements doivent impliquer le passage à un réseau en fibre optique robuste capable de s'adapter à un environnement dense et avide en données. Il n'y aura pas de réseau 5G sans un réseau dorsal en fibre optique performant, fiable et robuste pour garantir la qualité de la liaison. La fibre étant la seule solution d'infrastructure réseau capable de supporter des débits de données de 50G et au-delà, l'équipement du centre de données chargé de transporter et d'acheminer les signaux doit s'appuyer sur celle-ci.
La fibre devient rapidement la solution de choix pour l'architecture des centres de données, non seulement pour ces raisons, mais aussi en raison de sa taille et de son poids inférieurs à ceux des câbles en cuivre et de son immunité aux interférences intégrée.
Autres impacts de la 5G sur votre centre de données
En plus du câblage et de l'infrastructure de connectivité, la 5G aura un impact sur d'autres domaines du centre de données, notamment :
- Plus d'électricité. Pour exploiter davantage de ressources informatiques, une alimentation électrique supplémentaire peut être nécessaire dans le centre de données.
- Plus de refroidissement. Si plus d'énergie est générée, plus de refroidissement du centre de données sera nécessaire pour gérer l'augmentation des températures.
- Sécurité. La sécurisation du centre de données ne cesse de prendre de l'importance. Pour réduire les vulnérabilités face aux nouveaux risques de sécurité associés à la 5G, les centres de données devront probablement trouver de nouveaux moyens d'isoler les ressources du réseau et de protéger les données.
En outre, les experts chez JLL prévoient également que le secteur connaîtra une augmentation du nombre d'emplacements de centres de données. Alors que les entreprises reconsidèrent les grands centres de données situés en périphérie, elles implantent des installations plus petites, telles que les centres de données Edge, plus près des utilisateurs afin d'améliorer les performances des réseaux 5G.
Envisagez-vous dès maintenant de vous préparer aux réseaux 5G, ou préférez-vous attendre ? Nous pouvons vous aider à créer une feuille de route pour maximiser l'utilisation de l'infrastructure et des ressources existantes tout en vous assurant que vous êtes prêt pour le changement que la 5G apportera inévitablement à vos centres de données. En savoir plus sur nos solutions pour centres de données .