Comment un système MPO peut faire passer votre diffusion au niveau supérieur
Avec la production croissante de contenu de divertissement, les systèmes que vous choisissez pour transporter les signaux audio et vidéo peuvent faire la différence entre des fans impliqués qui ont hâte de voir la suite et des spectateurs détachés, en manque d'adrénaline.
Les lieux de diffusion et de divertissement sont souvent des sites temporaires, comme un évènement sportif à l'échelle mondiale, les courses en direct, des concerts gigantesques en plein air, les conventions annuelles, les salons nationaux ou les événements tapis rouge. Cependant, le fait qu'un site soit temporaire ne signifie pas que ses infrastructures de diffusion doivent être en dessous de la moyenne.
De nombreux sites dépendent des systèmes MPO (Multi-fiber Push-On) car ces systèmes de fibre incluent une jonction, un adaptateur et un cordon de raccordement. Ce sont des câbles multifibre pré-brochés qui se connectent à des connecteurs pré-brochés pour accélérer l'installation et garantir une performance maximale, l'idéal pour les sites temporaires.
Pour vous aider à sélectionner un système MPO qui fera passer vos diffusions au niveau supérieur, nous avons compilé une liste de recommandations à suivre.
Si vous voulez un système qui répond aux mêmes attentes rigoureuses que votre diffusion, vous devez vous assurer qu'il satisfait les six points suivants :
1. Pouvoir être rapidement installé par une personne
Si vous avez les bonnes dimensions et que vous êtes prêt à dépenser un peu plus d'argent au départ, les systèmes pré-raccordés MPO peuvent vous permettre de gagner du temps et de l'argent.
Ces systèmes éliminent la nécessité de raccorder les connecteurs par épissure sur le chantier (ce qui prend beaucoup de temps). Au lieu de cela, ces systèmes prêts à l'emploi sont prêts à être déployés par une seule personne dès qu'ils arrivent, ce qui réduit considérablement le temps d'installation et de raccordement dans les projets qui comptent une grande quantité de fibre.
Le personnel qualifié peut alors se concentrer sur le rendu final de l'évènement plutôt que de passer du temps à organiser la mise en place.
2. Fonctionner dans les environnements difficiles
Si un système MPO est destiné à être utilisé dans un environnement de diffusion ou de divertissement, il doit être conçu en tenant compte des conditions difficiles, de la poussière et de l'humidité. Les connecteurs et les câbles doivent résister à la boue, à la pluie, au trafic piéton et aux fortes variations de température et plus encore.
Cherchez des systèmes MPO comportant des connecteurs robustes comme ceux conçus avec une enveloppe tout en métal pour garantir des connexions qui résistent aux impacts. L'indice IP68 vous permet de savoir que les connecteurs sont bien protégés contre la saleté, la poussière et l'eau.
La construction des câbles à fibre optique doit garantir des performances et une fiabilité optimales dans les environnements difficiles (par exemple : les gaines en polyuréthane [PUR] résistent à la lumière du soleil, aux produits chimiques, à l'abrasion, à l'écrasement et aux coupures).
3. Être régulièrement redéployé
Assurez-vous que votre système MPO est conçu de manière robuste et résiliente pour résister à des déploiements et des récupérations répétés. Cela permet au système d'être réutilisé tout en offrant une excellente performance à chaque fois.
En plus de réduire les coûts et de tirer un maximum profit de votre investissement, la possibilité de redéployer fréquemment le système permet également de limiter l'impact de votre diffusion de l'événement sur l'environnement en réduisant les déchets inutiles et en préservant les ressources.
4. Augmenter la longueur opérationnelle du système
Envisagez un système MPO doté de connecteurs MPO hermaphrodites qui vous permettent d'associer plusieurs assemblages de câbles identiques, directement connectables. Ces connecteurs s'accouplent entre eux pour créer des modèles économiques et peu encombrants qui rallongent le système sans affecter la polarité de la fibre.
Les connecteurs hermaphrodites réduisent le temps d'installation et la quantité de matériel dont vous avez besoin sur site car vous n'avez plus à vous soucier de la compatibilité des interfaces mâle/femelle.
5. Prendre moins de place
Dans les environnements de diffusion temporaires, les gréeurs, les ingénieurs et autres intervenants apprécient les composants légers et faciles à manipuler.
Les petits câbles ronds favorisent une installation rapide avec moins d'effort physique. Ils occupent moins d'espace, sont plus faciles à transporter et ajoutent moins de poids aux camions mobiles.
Un système MPO doté de connecteurs MPO légers est plus facile à utiliser et à transporter depuis le camion jusqu'au lieu de travail.
6. Garantir une performance maximale
La qualité de votre production dépend des performances et de la fiabilité des câbles.
Choisissez un système MPO doté d'une fibre insensible à la flexion qui prend en charge une connectivité à bande passante élevée sur longue distance pour transmettre des signaux haut débit.
La fibre insensible à la flexion offrent une excellente tension de traction, un faible effet de mémoire et une résistance remarquable qui lui permet de survivre dans les environnements plus difficiles.
Solutions MPO pour les environnements difficiles
Nous proposons des systèmes de fibre MPO pour vous aider à relever les défis auxquels vous êtes confrontés lors de l'installation des systèmes de communication et de diffusion mobiles dans des environnements temporaires. Ils sont dotés des composants haute performance de Belden :
- Câble micro tactique (24 ou 48 fibres)
- Connecteurs hermaphrodites avec boîtiers en aluminium anodisé dur (2 ou 4 MT Base-12/APC)
- Coffrets de brassage (12 ou 24 connecteurs duplex LC/UPC)
Ce système MPO est conçu pour être utilisé dans les environnements poussiéreux et difficiles afin de transmettre des signaux haut débit pour répondre aux exigences toujours croissantes en matière de bande passante aujourd'hui dans le secteur du divertissement.
Ses câbles micro tactiques sont compatibles avec la 10/40/100G et sont conçus pour faciliter un déploiement rapide et facile sur le terrain pour les professionnels de la diffusion audiovisuelle, radio et camions-régie de façon à leur permettre de couvrir les actualités en extérieur, les événements sportifs et autres productions de divertissement temporaires.
Les connecteurs hermaphrodites MPO réduisent considérablement le temps et les coûts d'installation tout en présentant un taux de performance IP68.
Finalement, ses panneaux de brassage pré-raccordés 1U offrent une connectivité MPO simple (24 ou {[off#2:D3]} fibres) avec des connecteurs hermaphrodites robustes à l'arrière. Sur la face avant, il dispose de 12 ou 24 connecteurs duplex LC/UPC. Les panneaux sont conçus pour être utilisés sur les deux côtés du système.
ARTICLES SIMILAIRES :
4 tendances affectant le sport cette année (et au-delà)
5 tendances dans la technologie de la diffusion et importance de la fibre optique
Pourquoi la fibre optique est-elle nécessaire dans la diffusion ?