Réduire les frais de fonctionnement d'un centre de données pour améliorer l'indicateur d'efficacité énergétique
Si vous cherchez à réduire les frais de fonctionnement de votre centre de données, diminuer vos factures d'énergie mensuelles est un bon point de départ. Ces dépenses récurrentes pèsent de loin le plus dans les frais de fonctionnement d'un centre de données.
Pourquoi votre facture d'énergie est-elle si élevée chaque mois ? Dans la plupart des centres de données, cela se résume au fonctionnement des systèmes non informatiques :
- Refroidissement et traitement de l'air
- Éclairage
- Caméras de sécurité
Pour déterminer la part de votre consommation d'énergie dédiée à des systèmes n'offrant pas de services informatiques, vous pouvez calculer l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE) de votre centre de données. Ce taux vous permet de comparer la quantité totale d'énergie consommée par votre centre de données par rapport à la quantité totale d'énergie fournie à votre équipement informatique. Il révèle également la quantité d’énergie utilisée pour les activités et les systèmes non informatiques.
PUE = énergie totale d'un établissement / énergie de l'équipement informatique
Un PUE élevé indique que votre centre de données consomme plus d'énergie qu'il ne devrait pour faire fonctionner votre équipement. Un taux peu élevé indique que l'énergie est efficacement utilisée pour effectuer le travail de calcul.
En examinant la 11e étude mondiale annuelle sur les centres de données réalisée par l'Uptime Institute, nous avons découvert que les progrès en termes d'efficacité énergétique ont ralenti pour de nombreux centres de données.
Par exemple, de 2003 à 2010, le secteur des centres de données a accompli de grandes avancées en améliorant son PUE. Le centre de données moyen est passé de 2.5 à 1.6. Au cours des cinq dernières années, cependant, l’industrie a atteint un plateau. Le PUE moyen stagne à environ 1,56.
Lorsque ce PUE est exprimé sous forme de pourcentage (en utilisant l'indicateur d'efficacité énergétique du centre de données [DCiE]), cela montre qu'environ 60 % de l'énergie arrivant dans un centre de données est utilisée pour alimenter les systèmes non informatiques que nous avons mentionnés précédemment, et non le matériel de calcul.
Les centres de données récemment construits et conçus pour optimiser l'efficacité énergétique affichent typiquement des PUE de 1,1 ou de 1,05, preuve qu'il est possible d'atteindre ce niveau de performance. Et si un grand nombre de nouveaux espaces se pointent à l'horizon, la plupart des centres de données fonctionnent depuis des années et reposent sur des systèmes plus anciens.
Pourquoi les progrès du PUE faiblissent-ils ?
Jusqu'ici, la plupart des responsables de centres de données ont pu prendre les mesures les plus faciles à mettre en œuvre, comme par exemple :
- Isoler l'alimentation et retenir l'air par des parois structurelles ou en utilisant des portes en bout de rangée dans les allées pour éviter le mélange d'air.
- Utiliser des obturateurs pour remplir les positions en « U » non utilisées dans les racks ou boîtiers et séparer l'air chaud et l'air froid.
- Boucher les trous dans les murs et les faux-plancher avec des produits de classe plénum.
- Remplacer les dalles manquantes ou mal ajustées.
- Se débarrasser des serveurs sous-utilisés ou non-opérationnels.
Si votre centre de données n'a pas mis en œuvre ces bonnes pratiques, il est temps de le faire. Vous constaterez une amélioration immédiate de l’utilisation de l’énergie et une réduction des coûts d’exploitation de votre centre de données.
La phase suivante d'amélioration de l'efficacité peut faire passer votre PUE de 1,5 à 1,2 ou 1,1, mais nécessite plus de temps et d'argent. Après avoir saisi toutes les opportunités faciles à mettre en œuvre, voici quelques exemples de ce qui vous attend à un niveau supérieur.
Déployez des unités de distribution de l'alimentation (PDU)
Les PDU sont comme des barrettes d'alimentation bien conçues et destinées aux centres de données. Les PDU intelligents d'aujourd'hui aident les responsables de centres de données à surveiller à distance la consommation électrique, l'efficacité énergétique et les conditions environnementales.
Ils peuvent suivre des indicateurs comme la consommation électrique en temps réel, les journaux de données et d'évènements, la quantité de courant consommée par chaque PUD et la quantité de courant consommée par chaque sortie afin d'optimiser l'utilisation jusqu'au niveau du dispositif.
Ce niveau de précision est important. Si vous savez précisément combien d'énergie consomment certains systèmes, cela devient évident que vous devez apporter des modifications, même au niveau du rack.
Installez un équipement de refroidissement plus efficace
Si vous souhaitez remplacer votre ancien équipement de refroidissement par de nouveaux systèmes plus efficaces afin de mieux contrôler la chaleur, de nombreuses options s'offrent à vous. Le choix de la solution la mieux adaptée à votre centre de données dépend de sa taille, de son emplacement, de sa configuration et de ses caractéristiques de conception.
Vous pouvez choisir de refroidir la pièce, la rangée ou le rack (ou faire une combinaison de ces options). Vous pouvez opter pour une liste exhaustive de systèmes : les climatiseurs de salle informatique (CRAC), les systèmes de refroidissement par liquide et les systèmes de climatisation de précision ne sont que quelques exemples.
Si votre équipement de refroidissement est obsolète, il est certainement inefficace. Moderniser votre système peut vous permettre de réduire votre consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement de votre centre de données.
Investissez dans des armoires blanches
Les armoires de couleur claire permettent d'économiser de l'électricité de plusieurs façons. Les couleurs claires telles que l'argent ou le blanc reflètent naturellement plus de lumière que les couleurs foncées (comme le noir). Elles ont en effet un indice de réflexion lumineuse (LRV - Light Reflectance Value) différent. C'est pour cela qu'un éclairage supplémentaire est souvent nécessaire pour voir les étiquettes et les ports dans des armoires de couleur foncée.
Lorsque vous diminuez la luminosité, vous réduisez également la quantité de chaleur dégagée par le système d'éclairage, ce qui réduit les besoins de refroidissement. Nous estimons que remplacer des boîtiers noirs par une couleur plus claire permet de faire des économies d'énergie entre 1 % et 2 %.
Modernisez votre éclairage
Modernisez votre système d'éclairage et bénéficiez de la technologie LED. Les LED sont parfaitement adaptés aux centres de données pour de nombreuses raisons :
- Elles génèrent moins de chaleur que les éclairages fluorescents, ce qui se traduit par des frais de refroidissement moins élevés.
- Elles consomment moins d'énergie que d'autres options.
- Elles offrent un éclairage uniforme. Ainsi, toutes les zones sont lumineuses à l'identique, ce qui réduit les ombres qui compliquent les travaux de maintenance.
Les détecteurs de présence et les zones d'éclairage sont également des éléments efficaces pour contrôler les frais de fonctionnement de votre centre de données. Lorsque le centre de données est inoccupé, les lumières s'éteignent automatiquement. (Selon votre équipement de surveillance, vous pouvez avoir besoin d'un éclairage minimum pour une capture vidéo correcte. Mais, de nombreuses caméras actuelles peuvent voir dans des conditions de faible éclairage et d'obscurité). Lorsque les lumières sont allumées, les zones d'entrée initiales et les halls n'ont pas besoin d'être autant éclairés que les zones d'équipement. Il est possible de répartir l'éclairage par zones.
Évitez l'entrée de personnes dans le centre de données
Les espaces de centres de données sont conçus pour traiter des données, et non pour accueillir des personnes. Interdire de « toucher » au centre de données ou « éteindre les lumières » autant que possible sont une autre mesure que vous pouvez prendre pour réduire les frais de fonctionnement de votre centre de données.
L'équipement informatique peut fonctionner à des températures ambiantes plus élevées que celles considérées comme confortables pour les personnes. Si vous pouvez automatiser certains processus et réduire la nécessité d'avoir du personnel sur le site, votre espace n'a alors pas besoin d'être aussi frais.
Les centres de données sans éclairage ne sont pas encore très courants. Mais la COVID-19 a montré à quoi pouvaient ressembler des espaces sans surveillance. Dans de nombreux cas, les exemples ont prouvé que les centres de données peuvent fonctionner avec peu d'intervention humaine.
Rejoignez notre débat portant sur l'efficacité énergétique et les frais de fonctionnement
Si vous souhaitez réduire les coûts d’exploitation de votre centre de données et améliorer votre PUE, Belden peut vous aider à démarrer. Notre équipe peut vous aider à réfléchir sur les décisions à prendre en termes d'efficacité énergétique de tous les points de vue afin de vous assurer que votre stratégie permet de réduire les coûts sans faire de compromis sur les performances ou sans créer de nouveaux problèmes.
Pour aller plus loin, écoutez ici une session récente Linkedin Live de Belden, qui présente les idées de Chrissy Olsen, directrice internationale de centres de données, de Henry Franc, architecte de solutions technologiques, de Denis Blouin, ingénieur support sur site et de moi-même. Pour toute question sur l'optimisation des coûts de fonctionnement de votre centre de données, veuillez m'envoyer un message !
ARTICLES SIMILAIRES :
3 considérations importantes pour l'alimentation du centre de données
5 moyens d'améliorer l'efficacité énergétique de votre centre de données à l'aide de PDU
5 moyens d'améliorer la durabilité de votre prochain projet de centre de données