Bâtiments intelligents

6 étapes pour atteindre vos objectifs en matière de bâtiments intelligents

Henry Franc
Il est impossible de nos jours de parler affaires sans évoquer les bâtiments intelligents. Les possibilités qu'ils offrent en termes de productivité, de confort, d'économies, de santé et d'attraction et de rétention des employés ne peuvent pas être négligées.

 

Cependant, le plus souvent, les discussions sur les bâtiments intelligents ne se concrétisent pas dans la conception des bâtiments : nous comprenons les avantages des bâtiments intelligents (et la technologie sous-jacente) mais pas encore comment leur donner vie.

 

Il est important de se souvenir que la technologie n'est qu'une petite pièce du puzzle dans un bâtiment intelligent : ce n'est qu'une façon de résoudre les défis posés. Un bâtiment intelligent commence en se posant les bonnes questions : quel problème doit être résolu ? Qu'est-ce qui doit être amélioré ou facilité ? Une fois les réponses connues, on peut alors choisir la bonne technologie à appliquer comme solution de bâtiments intelligents.

 

Derrière chaque bâtiment intelligent se cache une demande croissante de bande passante, de volonté de vitesses plus rapides et d'inclusion de la bande passante dans un plus grand nombre d'endroits afin de prendre en charge les nouvelles façons de travailler et de vivre.

 

De nouvelles approches de l'infrastructure réseau sont nécessaires pour répondre à ces besoins. Nous vous proposons six considérations importantes pour vous aider à faire passer les bâtiments intelligents de l'écrit à la réalité afin d'atteindre vos objectifs.

 

1. Standardisez vos choix de matériaux

 

L'utilisation de blocs de construction similaires dans la conception de bâtiments intelligents peut permettre de résoudre les problèmes résultant de l'utilisation de systèmes difficiles à déployer, à entretenir et à gérer parce que ces bâtiments sont construits différemment et demandent donc des ressources différentes. Ces systèmes différents ne sont pas seulement frustrants, ils posent également des problèmes, notamment des coûts élevés, un déploiement lent, des temps d'arrêt et une évolutivité difficile, par exemple.

 

Lorsque les systèmes et composants informatiques sont modifiables, évolutifs, reproductibles et compréhensibles, il existe un vaste potentiel de conception, d'installation, de fonctionnement et de maintenance permettant de gagner du temps et de l'argent.

 

À mesure que les exigences technologiques évoluent, des blocs de construction supplémentaires peuvent être ajoutés sans avoir à réorganiser totalement un système ou un espace entier.

 

La normalisation peut également réduire les besoins en formation et en résolution et identification des problèmes. Les composants sont faciles à comprendre car tout fonctionne de la même manière. Lorsque les systèmes et les composants ont une conception, un fonctionnement et une réaction similaires, les employés peuvent facilement les entretenir et résoudre les problèmes rencontrés.

 

2. Appuyez-vous sur des solutions basées sur les normes lorsque cela est possible

 

Les normes constituent l'un des moyens les plus significatifs de simplifier un réseau de bâtiments intelligents. Elles constituent un cadre pour la performance de la structure du câblage et une croissance soutenue, et elles évoluent en fonction de la technologie et des demandes.

 

Utilisez des câbles de catégorie et de classe optique, et gardez à l'esprit les exigences futures en matière d'adaptation et de flexibilité lors de votre sélection de produits. Le respect des normes de câblage établies dans l'industrie garantit le bon fonctionnement des applications d'aujourd'hui et de demain, mais certaines applications peuvent vous demander de vous écarter de ces normes.

 

Il est possible (et parfois même optimal) de s'écarter des normes si l'environnement comporte des objectifs, des besoins ou des résultats anticipés spécifiques. Pensez aux situations où une caméra de surveillance doit être rapprochée d'un parking ou un point d'accès sans fil doit être placé à un endroit spécifique pour justement garantir un accès sans fil. Dans ces situations, selon l'environnement en place, les normes ne doivent pas toujours être respectées. Il se peut que les distances de câble doivent dépasser la limite de distance de 100 m, ou que plus de quatre connexions accouplées soient utilisées malgré les limitations fixées par les normes pour, par exemple, les câbles de catégorie.

 

Quand et comment vous vous écartez des normes en place dépendront de l'application, de la technologie, de la situation et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. N'oubliez pas : les normes assurent l'interopérabilité et établissent des niveaux de performance minimum. Elles n'intégrent pas d'autres jugements de valeur (comme le coût, le temps, la facilité de maintenance, etc.).

 

3. Concentrez-vous sur les besoins de l'entreprise, pas sur les technologies

 

En se concentrant sur les besoins de l'entreprise et pas seulement sur la technologie, l'application amène le besoin. Par exemple, historiquement, l'industrie s'est appuyée sur les champs de connexion croisée (BIX ou 110) pour les applications vocales. Pourquoi ? Parce que dans le passé, les téléphones n'étaient pas mobiles. Ils restaient sur le bureau. Bien que des connexions plug-and-play soient disponibles, elles n'étaient pas nécessaires dans ces applications. À l'époque, l'utilisation d'une connexion RJ45 pour un téléphone de bureau n'offrait pas un grand avantage. Aujourd'hui, cependant, la situation est différente.​​​​​​​

 

Voici un bon rappel afin de commencer par s'intéresser aux besoins de l'entreprise. Si la modularité n'est pas nécessaire, alors pourquoi devrait-elle être fournie ? Par exemple, la connectivité plug-and-play est-elle nécessaire pour les dispositifs de contrôle d'accès ou les caméras de surveillance d'aujourd'hui ? Ces appareils devront-ils être connectés et déconnectés régulièrement ? Probablement pas. Dans ces cas, les connexions transversales IDC sont peut-être la réponse pertinente. Les connexions plug-and-play sont une option, bien sûr, mais quelle valeur apporteraient-elles ?

 

4. Prenez en considération les personnes, les processus et l'impact

 

La conception d'un bâtiment intelligent nécessite une collaboration et une coopération à tous les niveaux.

 

Chaque membre de l'équipe a des expériences, des points de vue, des domaines d'expertise et des égos différents ; ces éléments doivent être pris en compte. L'équipe peut impliquer plusieurs parties prenantes :

 

  • Les entrepreneurs (communication basse tension, électricité, entrepreneurs spécialisés et autres)
  • Les propriétaires, gestionnaires et clients et leurs partenaires respectifs
  • Les consultants, intégrateurs, entrepreneurs et fournisseurs
  • L' (ou les) intégrateur(s) de systèmes
  • Les autres parties prenantes (service juridique, gestion des risques, conformité, etc.)

 

Ces perspectives ne s'invalident pas mutuellement. Au lieu de cela, les professionnels des TIC doivent trouver un terrain d'entente entre toutes ces parties prenantes et se focaliser sur les résultats souhaités.


Si l'infrastructure TIC traditionnelle représente 1 % du budget d'investissement d'un bâtiment, cela peut être considéré comme très faible par rapport aux aspects électriques et mécaniques du projet, qui peuvent être 10 à 20 fois plus importants. Mais cela signifie-t-il que le câblage TIC n'est pas important ? Pas du tout. Il est toujours très important, mais il n'est peut-être pas pratique, responsable ou réaliste de s'attendre à ce qu'il soit séparé de sa fonction principale (c'est-à-dire électrique, architecturale ou mécanique). 


C'est pourquoi les professionnels des TIC doivent apprendre à respecter les avis mais aussi s'entendre et s'associer avec d'autres membres de l'équipe afin de parvenir à un consensus sur ce qui a du sens pour le client tout en respectant les autres organisations, capacités et exigences du projet. Les résultats souhaités ne peuvent être atteints sans collaboration. 

 

5. Utilisez les six V de l'arbre de décision

 

La conception de bâtiments intelligents nécessite des prises de décision intelligentes. Le succès se résume souvent à la gestion des six V.

 

  1. Vecteur : toutes les personnes et toutes les choses doivent se déplacer dans la même direction et vers la même source et le même objectif.
  2. Vélocité : tout le monde et toutes les choses doivent décider du rythme auquel il faut avancer ensemble pour faire progresser les choses.
  3. Variété : ayez toujours l'esprit ouvert et considérez une variété d'options pour vous assurer de choisir le bon produit, système ou solution.
  4. Veracité : après avoir examiné de nombreuses options, prenez également en considération le côté pratique. Certaines solutions sont-elles formidables à première vue, mais perdent de leur attrait après une recherche plus approfondie ? Il n'y a pas de support unique et magique. Par exemple : ne décidez pas d'emblée que seul le câble de catégorie, la fibre ou le sans fil seront utilisés. Le support utilisé doit correspondre à l'application.
  5. Valeur : la valeur du projet et les attentes qui en découlent doivent être claires pour tous dès le début.
  6. Volume : tenez compte de ce que le projet tente d'accomplir d'un point de vue commercial afin de garder les objectifs et les priorités en ligne de mire.

 

6. Travaillez du haut vers le bas

 

Pour la topologie du réseau, commencez par le haut puis descendez. Une approche descendante commence par les exigences commerciales et ensuite discute de la conception de réseau au niveau de la couche application. Cette topolgie descend ensuite le long du modèle OSI à sept couches, pour finir au niveau de la couche physique.

 

Découpler la topologie du réseau de la topologie du câblage et diviser la topologie du câblage en sections (couche 1 du réseau dorsal, couche 2 du réseau dorsal, câblage horizontal et de sortie/de station/d'appareil). La topologie du réseau dicte la façon dont les appareils communiquent entre eux. Du point de vue des appareils, la façon la plus efficace d'y parvenir est de relier directement les appareils.

 

Du point de vue de l'infrastructure TIC physique, cela crée un problème lorsque la topologie du réseau est reproduite dans le monde réel. Imaginez-vous une toile d'araignée qui relie chaque appareil directement à son commutateur. Cela est-il possible ? Oui, mais cela crée du désordre, prend trop de temps et gaspille les ressources (espace au plafond, chemins, conduits, pièces, etc.) Par contre, une approche de câblage structuré permet de tout accommoder en consolidant de manière sélective et en adoptant une approche effective et pratique pour atteindre l'objectif de « tout relié à tout ».

 

L'état final idéal d'un bâtiment intelligent

 

Les gens veulent être connectés partout, quoi qu'il arrive, et les machines dont nous dépendons ont également besoin de cette connectivité. Les technologies émergentes renforcent cette demande, et de solides fondations de câblage sont nécessaires pour les soutenir et obtenir les résultats commerciaux attendus.

 

Pour chaque projet de bâtiment intelligent, un chemin évolutif doit toujours être défini. Chaque projet a un rythme, un cheminement, une approche et des attributions de responsabilités différents. La route vers la conception de bâtiments intelligents n'est jamais la même d'une organisation à l'autre.

 

Belden est là pour évaluer vos besoins en matière de bâtiments intelligents et vous aider à trouver la meilleure technologie pour y répondre. En savoir plus ici



ARTICLES SIMILAIRES :

9 raisons pour lesquelles Belden soutient les bâtiments intelligents

Qu'est-ce qui rend un bâtiment « intelligent » ? Relever les défis des bâtiments intelligents

Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique