Bâtiments intelligents

Connaissez votre terminologie de la fibre : du câble à fibre optique à la polarité de base

Henry Franc et Carlos Matos
En quoi le câble à fibre optique diffère-t-il du câblage à fibre optique ? L’orientation et le positionnement sont-ils les mêmes ? Ce blog répond aux questions courantes sur la fibre et constitue votre ressource incontournable pour la terminologie courante de la fibre. 

 

La clé pour comprendre les nuances de la fibre, ainsi que pour déterminer quelles solutions de fibre conviennent le mieux à votre application, commence par la compréhension de la terminologie de base de la fibre. Les mots et les significations font la différence. Si vous souhaitez communiquer efficacement sur la fibre, il est essentiel d’utiliser les bons termes dès le départ afin d’obtenir les résultats souhaités.

 

Mais en ce qui concerne les termes courants de la fibre, nous avons remarqué une confusion dans le secteur. Quelle est la différence entre un câble à fibre optique et un câblage à fibre optique ? L’orientation et le positionnement sont-ils les mêmes ? Pour répondre à vos questions, nous avons créé ce blog pour vous servir de ressource incontournable pour la terminologie de la fibre que vous entendez le plus souvent.

 

Lorsque vous recherchez les définitions correctes pour tout, du câble à fibre optique aux termes courants de polarité de la fibre, considérez-le comme votre guide.

 

 


 

Termes concernant les câbles à fibre optique

 

Fibre

Le terme « fibre » ou « fibre optique » fait référence à la technologie et aux composants utilisés pour transmettre l’information. La fibre est composée d’un noyau de verre à filament mince, d’une gaine et d’un revêtement en acrylate.

 

Câble à fibre optique

Lorsqu’une ou plusieurs fibres sont enveloppées dans une gaine de protection et peuvent être installées, ce produit final (la fibre et la gaine) est considéré comme un câble à fibre optique. Les types de câbles à fibres optiques peuvent inclure la distribution, la dérivation, les tubes à structure libre, etc. Différents types de câbles sont conçus pour être utilisés dans différentes applications et différents environnements.

 

Câblage en fibre optique

Pour connecter un câble à fibre optique à un équipement ou à un dispositif, un certain type de connectivité, tel qu’un connecteur, doit être utilisé. Le terme « câblage à fibre optique » décrit non seulement le câble à fibre optique, mais aussi la connectivité qui l’accompagne.

 

Assemblage de câbles à fibre optique

L’assemblage d’un câble à fibre optique, d’un connecteur et d’un adaptateur permet de créer un assemblage de câbles. Un assemblage de câbles peut être constitué d’un ou de plusieurs câbles. Les cordons de raccordement ou les jonctions MPO sont deux exemples d’assemblage de câbles à fibre optique.

 

Fibre duplex

Lorsque deux câbles à fibre optique simplex sont connectés côte à côte à l’aide d’un cordon zip, cela crée une fibre duplex qui prend en charge la transmission de données bidirectionnelle. Une fibre transmet des données d’un point A à un point B, tandis que l’autre fibre transmet des données d’un point B à un point A.

 

Transmission duplex

La transmission duplex permet une communication bidirectionnelle sur le même porteur. Une transmission semi-duplex envoie un signal dans les deux sens, une direction à la fois. Le duplex intégral prend en charge la transmission de signaux dans les deux sens en même temps. Dans le domaine de la fibre, cette technologie est souvent appelée « bidirectionnelle » ou « BiDi ».

 

Dans une application de transmission duplex, telle que les postes de travail ou le matériel de mise en réseau, chaque fibre relie l'émetteur à une extrémité au récepteur à l'autre extrémité afin de maintenir une connexion.

 

 


 

Conditions de connectivité par fibre optique

 

Connecteur discret

Un connecteur discret est un connecteur à fibre unique dans une virole, telle qu’un connecteur LC ou SC.

 

Connecteur duplex

Un connecteur duplex se compose de deux connecteurs discrets qui sont reliés ensemble pour envoyer et recevoir des signaux. Un connecteur duplex LC en est un exemple. Parfois, les deux connecteurs sont moulés ensemble ; parfois, ce n’est pas le cas.

 

Connecteur réseau

Connecteur doté de plusieurs fibres au sein d’une seule virole, tel qu’un connecteur MPO.

 

 


 

Termes de polarité de la fibre

 

Polarité

Ce terme décrit la méthode utilisée pour positionner les fibres optiques de manière à assurer la connectivité entre les émetteurs et les récepteurs.

 

Types

Ce terme est utilisé pour définir la configuration d’un composant. Il existe deux types de composants utilisés dans les systèmes à fibre optique : les assemblages de câbles et les coupleurs. Les normes définissent plusieurs types de configuration (A, B, C, U1, U2, A-A et A-B), mais il existe également d’autres types dépendants des besoins.

 

Méthodes

Les méthodes sont des schémas qui définissent la disposition des types de composants utilisés pour obtenir la polarité de la fibre souhaitée.

 

Orientation

La position relative de la partie à clé d’un connecteur ou d’un adaptateur est son orientation (clé vers le haut/clé vers le haut ou clé vers le haut/clé vers le bas, par exemple).  Elle peut également être décrite comme des touches « alignées » ou « non alignées » (c'est important avec les connecteurs VSSF) et est techniquement plus précise ; la nomenclature clé vers le haut/vers le bas suppose une orientation verticale.

 

Disposition des broches

Les connecteurs fibre n’ont généralement pas de genre ; seuls les connecteurs MPO et réseau ont des broches pour garantir la compatibilité. Les broches alignent précisément les fibres d’accouplement. Si les connecteurs d’accouplement utilisent des broches d’alignement, une fiche doit être brochée tandis que l'autre n'est pas brochée.  Ceci est parfois appelé « mâle » ou « femelle », mais plus correctement « broché » ou « non broché ».

 

Positionnement

La corrélation entre le brin de fibre spécifique dans une virole de connecteur est appelée « positionnement ».

 

Identification des ports

L’identification des ports fait référence au port d’identification (souvent une étiquette, une couleur ou un numéro) utilisé sur une fibre.

 

 


 

Vous voulez continuer à en apprendre davantage sur la fibre ?

Maintenant que vous avez pris connaissance des définitions, vous pouvez regarder une série de webinaires que nous avons créée pour vous aider à en savoir plus.

 

Alors que la série se concentre principalement sur la polarité de la fibre, le premier webinaire fournit des informations utiles sur les bases de la fibre.

 

 

Ressources connexes :