4 façons dont les intégrateurs sont touchés par l'augmentation de la demande en fibre optique
Si vous envisagez l'avenir des entreprises, il y a beaucoup de choses à prendre en compte : robotique avancée, apprentissage automatique, reconnaissance des gestes, véhicules autonomes, réalité virtuelle, etc. Ces applications nécessiteront davantage de largeur de bande, de données et de vitesse, ce qui implique un besoin plus important de fibre.
La demande en fibre n'a jamais été aussi forte. Elle est déployée plus souvent et dans de nouveaux types d'applications en raison de son potentiel de largeur de bande illimitée, de sa sécurité intégrée, de son immunité aux bruits EMI/RFI et de sa capacité à gérer de grandes quantités de trafic.
Auparavant, le déploiement de la fibre était généralement réservé à un objectif très précis : engendrer des connexions physiques entre les pays et les continents. Cependant, au fil du temps, l'utilisation de la fibre s'est étendue pour établir des liens entre les villes et les régions, puis pour connecter les campus et les bâtiments.
Aujourd'hui, la fibre devient encore plus localisée. On la trouve dans des applications existantes et entièrement nouvelles dans le cadre de réseaux principaux internes et de centres de données, de stades et de palais des sports à la pointe de la technologie, ainsi que des environnements de diffusion ultramodernes. Elle prend en charge des technologies comme les réseaux optiques passifs (PON), 5G, les systèmes d'antennes distribuées (DAS) et AV. Et il y a beaucoup plus cas d'utilisation de la fibre optique à l'horizon.
Par exemple, l'industrie connaît une tendance appelée « fiber deep », où le câble ou les systèmes d'opérateurs de direct et les opérateurs poussent la fibre plus profondément dans le réseau pour rapprocher le contenu OTT des clients. Cela les prépare à fournir davantage de services FTTx à l'avenir et à offrir à leurs clients un excellent service et un temps d'attente réduit.
Alors que de nouveaux cas d'utilisation continuent d'émerger, il y a quatre choses que les intégrateurs doivent savoir sur la façon dont la fibre optique affectera leur travail.
1. Il faudra beaucoup plus de techniciens pour installer la fibre optique
Bien qu'il y ait quelques similitudes entre la fibre et le câble cuivre, il existe également des différences considérables :
- Le câble en fibre optique fonctionne différemment du câble en cuivre. Le cuivre transmet les signaux sous la forme d'impulsions électriques tandis que la fibre optique transmet les signaux sous forme d'impulsions lumineuses.
- La fibre utilise un langage différent de celui du câble en cuivre (« connecteurs et adaptateurs » contre « prises et fiches », par exemple).
- Les câbles en fibre optique sont plus fragiles que les câbles en cuivre, ils doivent donc être manipulés différemment pour éviter de les endommager pendant l'installation.
- La propreté est importante dans l'installation des fibres. Une connexion sale peut réduire la puissance du signal optique.
Étant donné que de plus en plus d'entreprises s'appuient sur la fibre pour prendre en charge des applications gourmandes en données telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et la réalité virtuelle, les intégrateurs auront besoin de davantage de techniciens et d'installateurs qualifiés pour installer des systèmes à fibre optique.
Dans le secteur des télécommunications, par exemple, il est prévu que la prévalence des réseaux à large bande en fibre optique et 5G seule créera un besoin de 850 000 postes de technicien en fibre supplémentaires entre aujourd'hui et 2025 !
En plus d'embaucher plus de travailleurs, vous pourriez aussi commencer à chercher des solutions pour la fibre qui soient plus rapides et plus faciles à installer afin que vos techniciens puissent en faire plus en moins de temps.
2. Le nombre de connexions en fibre optique va augmenter
Les terminaisons de fibres sont passées de quelques dizaines dans un projet à des centaines, des milliers et bien plus encore. Belden a été impliqué dans un récent projet de centre de données avec un nombre de câbles de plusieurs millions.
À mesure que câbles en fibre optique sont déployés, davantage de connexions en fibre optique suivront. À mesure que le nombre de connexions augmente, l'efficacité de la fibre est essentielle pour garantir le temps de fonctionnement et une maintenance efficace. Dans le cas contraire, les choses peuvent très vite devenir écrasantes (et très désordonnées).
Trouver des solutions capables de soutenir un nombre élevé de fibres tout en assurant l'évolutivité (la capacité de prendre en charge encore plus de connexions de fibres à l'avenir) sera essentiel pour aider vos clients à maintenir temps de fonctionnement et à répondre à la demande.
3. Davantage d'options de fibres seront disponibles
Si vous ne l'avez pas encore remarqué, vous le ferez bientôt : il y a beaucoup de choix à faire quand il s'agit de câbles en fibre optique. Vous pouvez trouver des câbles en fibre optique avec différent(e)s :
- Structure : gainé, blindé, avec tampon serré, sans tube, etc.
- Nombre de brins : allant de très élevé (1 728 ou plus) à un seul brin
- Évaluations : plénum, colonne montante, aérien, souterrain, etc.
Vous pouvez également trouver des solutions conçues pour les applications spécialisées qui impliquent beaucoup de flexibilité, des températures extrêmes, de l'humidité, des espaces réduits, etc. ou des projets qui nécessitent la capacité de fournir de l'énergie et des données sur un seul et même câble en fibre (fibre hybride).
À mesure que de nouveaux cas d'utilisation de la fibre se développent, de nouvelles solutions continuent d'émerger.
Les mini câbles à fibre optique OptiTuff™ de Belden, par exemple, utilisent un matériau thermoplastique avancé et robuste comme alternative rentable et de qualité supérieure au câble blindé métallique traditionnel. Ce sont les seuls câbles qui associent la durabilité des solutions blindées en métal avec les performance et la facilité d'installation des solutions non blindées.
Notre câble ruban flexible fournit la plus haute densité de connectivité disponible tout en offrant un petit diamètre extérieur et une superbe flexibilité, ce qui le rend plus rapide et plus facile à manipuler que le câble ruban traditionnel, et crée des possibilités d'installation dans les chemins étroits et les petits conduits.
4. Les développements de la nouvelle technologie des fibres vont se poursuivre
Les utilisations de la fibre changent, tout comme la technologie de la fibre. Nous entendons les discussions de l'industrie sur les développements récents comme :
- Nouveaux composants de polarité et méthodes
- Connecteurs plus petits à deux fibres MDC
- Nouveaux connecteurs multifibres MMC
- Câbles multiconducteurs à fibres qui contiennent plusieurs noyaux dans la même gaine
- La photonique au silicone est utilisée pour la communication par fibre
D'autres innovations sont encore en cours d'élaboration, il n'y a donc pas matière à y penser ou à les planifier pour l'instant. Ils ne sont pas prévus pour tout de suite, mais ils sont toujours de bons rappels du fait que la fibre est toujours en train de changer.
Pour en savoir plus sur l'avenir du câblage en fibre, écoutez notre récent webinaire, où nous explorons le fonctionnement de la fibre et les composants nécessaires pour créer et construire une solution de câblage en fibre haute performance.
ARTICLES SIMILAIRES :
Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique