Bâtiments intelligents

L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits

Ron Tellas

Il y a une nouvelle réjouissante dans le monde de la sécurité des systèmes électriques ! Lorsque le National Electrical Code® 2023 (également connu sous le nom de NEC ou NFPA 70®) sera publié à l'automne 2022, il incluera l'article 726 pour la toute première fois. Cet ajout introduit les nouveaux circuits électriques de classe 4, ce qui consiste en un format amélioré de l'électricité. 

 

Pour comprendre en quoi la classe 4 électrique est différente – et l'impact qu'elle aura – essayons tout d'abord de comprendre les trois classes de circuits électriques déjà existantes. Examinons chacune d'entre elles.

 

Quelles sont les classes de circuit électrique ?

Afin d'opérer une distinction claire entre le câblage des circuits « ordinaires » et les circuits spécialisés d'alimentation et/ou tension limitées, le NEC classe les circuits en fonction de leur utilisation électrique et de la manière dont ils doivent être appliqués.

 

Jusqu'à récemment, trois classes de circuits à alimentation limitée existaient. En 2022 cependant, un quatrième type de circuit sera introduit dans le NEC.

 

Selon Stephen Eaves, le PDG et fondateur de VoltServer, le créateur de Digital Electricity™ (qui est un système électrique de classe 4), il est plus facile de penser que les classes sont organisées en fonction de la sécurité incendie et de la sécurité humaine.

 

Circuits de classe 1 (CL1)

Le NEC divise les circuits de classe 1 en deux catégories :

  1. Circuits de contrôle à distance/de signalisation
  2. Circuits électriques limités

Les circuits de contrôle à distance et de signalisation ne doivent pas dépasser 600 V ; les circuits à puissance limitée ne fonctionnent pas à plus de 30 V et 1 000 VA avec une sortie de source limitée. Les circuits électriques limités restreignent également la quantité de courant d'alimentation sur le circuit en cas de défaut de mise à la terre, de court-circuit ou de surcharge.

 

« La classe électrique 1 est relativement sûre du point de vue des chocs électriques », explique M. Eaves, « mais elle a des limites de puissance. La classe 1 n'est pas considérée comme présentant une sécurité acceptable en cas d'incendie. Si le feu passe un mur, il doit être contenu dans un conduit, par exemple, dans les installations commerciales. »

 

Généralement, vous trouvez des circuits de classe 1 dans des environnements où des moteurs et des compresseurs sont utilisés.

 

Circuits de classe 2 (CL2)

Ces circuits peuvent prendre en charge une puissance plus faible (jusqu'à 100 VA) dans de nombreux types d'environnements. Un circuit de classe 2 est considéré comme sûr dans le cas du déclenchement d'un incendie et fournit des protections acceptables contre les chocs électriques. Vous pouvez les trouver dans les systèmes audio, les systèmes d'éclairage basse tension, les systèmes de sécurité, les thermostats et les automates programmables.

 

Les charges électriques de classe 2 sont souvent fournies par des câbles Power over Ethernet (PoE), qui combinent l'alimentation et les données en un seul passage de câble afin de gagner un temps d'installation précieux.

 

Circuits électriques de classe 3 (CL3)

Les circuits de classe 3 qui fonctionnent comme ceux de classe 2, mais supportent la haute tension et les limitations de puissance. Ils prennent également en charge les applications basse énergie et basse tension, mais les circuits de classe 3 ne sont pas aussi courants que les circuits de classe 2.

 

« La classe 3 est comme la classe 2 mais avec des tensions plus élevées », indique M. Eaves. Elles sont parfois utilisées pour alimenter des équipements qui nécessitent une puissance supérieure à celle que la classe 2 peut fournir en toute sécurité. Ce type de circuit peut se trouver entre autres dans certains types de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de sonorisation commerciale et de systèmes d'interphone commerciaux.

 

Comme pour la classe 2, les charges électriques de la classe 3 sont souvent acheminées par des câbles de données.

 

NOUVEAU : circuits électriques de classe 4 (CL4)

Avec des tensions nominales allant jusqu'à 450 V, les circuits de classe 4 sont un nouveau type de circuit dans le NEC.

 

« Lorsque tout le monde a commencé à s'intéresser à ces types de systèmes, que l'on appelle des systèmes d'alimentation électrique gérés par défaut, chacun a réalisé qu'ils étaient uniques, différents et suffisamment spécialisés pour former une section de code spécifique », décrit M. Eaves. « Le Pulse Energy Transfer Group, un groupe de travail au sein du NEC, a été formé pour fournir des recommandations aux groupes de codification afin de créer la classe 4. »

 

Les circuits de classe 4 offrent la commodité et la sécurité d'une alimentation basse tension, tout comme le PoE ; cependant, la classe 4 offre également près de 20 fois la puissance du PoE sur des centaines de mètres, engendrant ainsi une alternative sûre au courant alternatif.

 

Comme pour la classe 2 et la classe 3, les charges électriques de classe 4 sont souvent fournies par une technologie qui combine l'alimentation et les données dans un seul et unique câble.

 

Le premier câblage de classe 4 certifié UL

Nous sommes fiers d'annoncer que Belden est le premier fournisseur à proposer un câble de classe 4 certifié UL. Nos câbles d'électricité numériques vous permettent de profiter de la DE pour acheminer en toute sécurité une puissance importante sur de longues distances tout en utilisant des conducteurs plus petits.

 

Pour s'assurer qu'ils peuvent être compatibles de nombreux types d'applications, les câbles DE ont été conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de Digital Electricity. Ces câbles sont notamment disponibles en options en cuivre et en cuivre/fibre hybride pour transmettre l'énergie et les données sur de longues distances et dans un seul chemin de câble.

 

Comme avec la PoE, les câbles DE peuvent être installés par les mêmes intégrateurs à basse tension qui permettent d'installer les câbles de catégorie, et cela via les mêmes chemins d'accès.

 

En savoir plus sur l'alimentation de classe 4 et nos câbles DE certifiés UL.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Le premier système de câblage de classe 4 certifié UL du secteur : les câbles Belden pour l'électricité numérique

Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes

3 importantes caractéristiques des câbles DE : transport sécurisé de la Digital Electricity™