Centres de données
La meilleure façon de gérer les terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres : système DCX
04.20.2023
Au cours des derniers mois, nous avons discuté de la manière dont les systèmes de connexion croisée originaux de Belden ont jeté les bases de notre engagement continu à concevoir des options de connexion croisée qui répondent aux besoins des réseaux et des centres de données à mesure que les fréquences des signaux de câble augmentent.’’
Dans les blogs précédents, nous avons évoqué le système ultra-haute densité ’Fiber Express(UHD), qui fournit un accès et une protection essentiels aux ports tout en prenant en charge les connexions ultra-haute densité, ainsi que le Fiber Express (FX) ECX Enterprise Closet X (ECX), qui est un système de connexion croisée conçu spécifiquement pour les environnements LAN.
Notre innovation la plus récente en matière de connexion croisée, le système DCX, gère un grand nombre de connexions par fibre optique et prend en charge une densité de fibre accrue tout en garantissant des opérations et une maintenance simples.——
Pourquoi plus de fibres ?
La technologie modifie le paysage des centres de données, des environnements de diffusion et des lieux de divertissement. Ces changements concernent notamment des tendances telles que :
- La 5G pour améliorer la capacité et le débit des données tout en apportant des vitesses plus rapides, de meilleures performances et un service mobile plus fiable aux expériences des employés et des clients
- L'Internet des Objets (IoT) pour connecter des appareils et des systèmes au réseau afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de réduire les coûts et d'assurer une surveillance et un contrôle à distance
- La migration de SDI vers IP dans le domaine de la radiodiffusion pour prendre en charge davantage de flux vidéo, de types de caméras et d'angles de prise de vue tout en transportant efficacement la vidéo.
- Le passage au contenu 4K (UHD) pour offrir plus de détails, de texture, de clarté et de résolution en quadruplant le nombre de pixels délivrés
- Le passage de la 40G à la 100G et la 400G Ethernet pour que les réseaux Ethernet prennent en charge la réalité virtuelle et un grand nombre des applications mentionnées ci-dessus
La fibre est le seul moyen de répondre aux exigences de vitesse et de largeur de bande de ces technologies. Il est déployé de plus en plus souvent et dans de nouveaux types d'applications en raison de son potentiel de bande passante illimitée, de sa sécurité intégrée, de son immunité au bruit EMI/RFI et de sa capacité à gérer de vastes quantités de trafic.’——
Découvrez le système DCX
La demande de fibre n'ayant jamais été aussi forte, Belden a conçu le système DCX spécifiquement pour les environnements qui utilisent beaucoup de fibre. Il s'agit d'une solution d'infrastructure fibre haute densité de bout en bout conçue pour les environnements innovants et denses en fibre.’
Les terminaisons de fibres sont passées de quelques dizaines dans un projet à des centaines, des milliers et plus encore. Belden a été impliqué dans un récent projet de centre de données avec un nombre de câbles de plusieurs millions. À mesure que câbles en fibre optique sont déployés, davantage de connexions en fibre optique suivront. À mesure que le nombre de connexions augmente, l'efficacité de la fibre est essentielle pour garantir le temps de fonctionnement et une maintenance efficace. Dans le cas contraire, les salles de rencontre deviennent très vite surchargées (et désordonnées).
Pour garantir le temps de disponibilité et l'efficacité des opérations dans les environnements à forte densité de fibres, les installateurs, les opérateurs et les techniciens ont besoin d'un moyen de gérer efficacement un nombre croissant de connexions de fibres sans rendre leur travail plus difficile. Ils doivent être en mesure de gérer efficacement la connectivité, d'accéder à chaque port, de maintenir des câbles bien organisés et de visualiser facilement les interconnexions.
Le système FX DCX permet non seulement un fonctionnement et une gestion rapides et faciles des terminaisons dans les environnements à forte densité de fibres, mais aussi une évolutivité future des connexions de fibres (la capacité de prendre en charge un nombre encore plus important de connexions à l'avenir).
Le système DCX présente plusieurs avantages qui le rendent innovant tout en permettant des opérations et une maintenance rapides et faciles :
- Vous pouvez maximiser la gestion des fibres sans occuper beaucoup d'espace précieux en gérant une densité de terminaison de fibre extrêmement élevée dans un encombrement réduit (3 480 ou 4 608* terminaisons par armoire)
- Les câbles ne sont pas soumis à une courbure et une atténuation excessives ; le contrôle du rayon de courbure des câbles entrants et sortants maintient une intégrité maximale du signal.’
- Les cordons de raccordement sont facilement accessibles grâce aux plateaux extractibles et à l'espace libre autour des connecteurs, ce qui vous permet d'effectuer rapidement et efficacement les réparations, la maintenance de routine et la reconfiguration des réseaux.
- Vous pouvez assurer la pérennité de votre système sans modification de l'infrastructure ; prendre en charge la migration à partir de n'importe quelle combinaison de trames d'adaptateurs préterminées à 8 ou 12 fibres et de trames d'adaptateurs prébrochées à fibres Base-16 ou Base-24.
- De nombreuses méthodes de terminaison peuvent être utilisées pour prendre en charge différents types de connecteurs en fonction de vos besoins en termes de performances, d'environnement et de coûts.
*non disponible aux États-Unis
En tant que solution d'infrastructure de fibre optique de bout en bout, le système DCX est composé de :
- Armoires à accès frontal peu encombrantes et entièrement configurables qui servent d'élément principal pour une grande interconnexion de fibres ou une interconnexion de fibres à haute densité.
- Boîtier dans des configurations de flux de câbles de gauche à droite et de droite à gauche avec une conception à accès frontal et des cassettes modulaires qui peuvent être mélangées sur le même plateau (Base-8, Base-12, Base-16 ou Base-24) pour permettre une migration facile et économique
- Trames d'adaptateurs et de cassettes retournables qui optimisent la densité du système, réduisent les temps d'arrêt du réseau et facilitent la gestion de la polarité.
Pour en savoir plus sur le système DCX.
Liens associés :
6 caractéristiques à rechercher dans un répartiteur de fibre optique
Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique
Connexions par fibre optique pour assurer une connectivité filaire et sans fil