Pour répondre aux exigences modernes, de nombreux environnements existants doivent augmenter leurs installations de câbles à fibre optique OM1 existantes. Par exemple, les immeubles de grande hauteur doivent mettre à jour leurs systèmes de gestion de bâtiment pour prendre en charge une plus grande intégration de l’IoT. Les usines de traitement des eaux usées veulent apporter plus d’automatisation. Les systèmes de contrôle en bordure de voie doivent améliorer la fiabilité.
Étant donné que ces environnements peuvent dater de plusieurs décennies, ils disposent souvent d’une infrastructure OM1 étendue déjà en place. Par conséquent, les personnes qui prennent des décisions liées à l'infrastructure, qu'il s'agisse d'un responsable d'installations, d'un directeur d'usine, d'un spécialiste de réseau ou d'un ingénieur, ont tendance à demander davantage d'OM1 pour augmenter leurs installations de câbles sans envisager d'autres options.
Bien qu’il y ait de nombreuses raisons pour lesquelles ils font cette demande, voici ce que nous entendons souvent :
- « Nous sommes à l'aise avec OM1. » Les utilisateurs le connaissent, l'utilisent depuis des années et savent à quoi s'attendre avec OM1.
- « Notre infrastructure fonctionne correctement en l'état. » OM1 répond aux exigences de leur application actuelle, il n'y a donc pas de grande incitation à la mise à niveau ; OM1 semble suffisant
- « Notre infrastructure existante ne fonctionnera pas autrement. » Il existe des inquiétudes concernant les connecteurs OM1, les émetteurs-récepteurs et autres infrastructures existants qui ne fonctionneront pas avec OM3 puisqu'ils ont été conçus pour OM1.
- « Nous sommes préoccupés par la sécurité. » La fibre OM1 utilise généralement des LED, tandis que la fibre OM3 utilise des VCSEL (lasers à cavité verticale émettant par la surface). Certains utilisateurs de fibres ont exprimé des craintes quant à l’utilisation de lasers plutôt que de LED pour des raisons de sécurité.
- « Nous sommes préoccupés par la perte d'insertion. » Les utilisateurs craignent que la différence de taille de cœur (62,5 microns pour OM1 et 50 microns pour OM3) ne fonctionne pas ensemble, provoquant une perte d'insertion et une dégradation des performances. Lorsqu’une âme plus grosse se connecte à une âme plus petite, la lumière du câble avec l'âme plus grosse submerge le câble avec l'âme plus petite. Cela peut entraîner une perte de signal et avoir un impact sur la performance.
L'atténuation d’insertion : est-ce toujours important ?
Bien que certaines de ces préoccupations soient valables, d’autres, notamment celles liées aux performances de la fibre, ne méritent pas toujours d’être prises en compte, en fonction de votre application. Prenons un exemple.
Il est vrai que la connexion de l'OM1 (avec un cœur de fibre de 62,5 microns) à l'OM3 (avec un cœur de fibre de 50 microns) peut entraîner une perte d'insertion importante. Cela se produit en raison du « surremplissage » du noyau plus grand, que nous avons mentionné ci-dessus. La source lumineuse émet une lumière qui dépasse le diamètre du cœur de la fibre et, par conséquent, la lumière n'est pas transmise efficacement. Cette atténuation se produit lorsqu’une fibre se connecte à une autre (une transition entre les types de fibres). Typiquement, cette atténuation est comprise entre 0,75 dB et 1 dB par connexion/épissure.
Bien que le secteur considère l'atténuation d’insertion comme quelque chose à éviter, son impact dépend de l’application. En d’autres termes, la perte d’insertion n’est pas toujours quelque chose dont vous devez vous soucier. Par exemple, si vous utilisez des applications et des systèmes à faible vitesse, l'absorption des pertes résultant d'une connexion n'a pas d'impact sur les performances. Cependant, s'il y a plus d'une connexion, la perte d'insertion peut être un problème dans les applications à faible vitesse. C'est à ce moment-là que vous vous référez aux tableaux d'application de la norme ANSI/TIA-568. Ces tableaux indiquent l'atténuation d’insertion maximale autorisée pour chaque connexion.
Connaître votre budget de pertes Il est essentiel de déterminer si la perte d’insertion est quelque chose dont vous devez vous soucier. Un budget de perte détermine le niveau de perte de puissance optique que votre canal de fibre peut avoir tout en conservant les performances attendues.
Pourquoi passer à l’OM3 ?
OM1 et OM2 ont très bien rempli leur rôle au cours des dernières décennies, mais ils sont entrés dans leurs années d'or.
À un moment donné, votre ancienne installation de câbles OM1 devra être remplacée en raison des limitations de largeur de bande, de distance et de compatibilité. En revenant une fois de plus aux tableaux d'application ANSI/TIA-568, vous verrez que OM1 et OM2 ne peuvent pas prendre en charge les applications à haut débit.
La fibre OM3 dépasse la fibre OM1 et OM2 sur tous les paramètres de performance : perte d'insertion, atténuation, dispersion du modèle, etc. Les fibres OM1 et OM2 ont également des délais de livraison plus longs et peuvent être plus coûteuses. Parce qu’il s’agit de technologies plus anciennes, elles sont moins couramment déployées dans les installations modernes. Cela signifie des volumes de production plus faibles, ce qui entraîne une diminution des stocks et une disponibilité plus rare. Résultat : des délais plus longs et des coûts plus élevés.
Adoptez une approche progressive des mises à niveau de la fibre
Si vous disposez d'une installation de câbles OM1, la migration vers OM3 n'a pas besoin d'avoir lieu maintenant, et elle n'a pas besoin d'avoir lieu en une seule fois. Vous pouvez migrer progressivement vers l'OM3 tout en conservant des parties de votre réseau OM1 intactes.
Si votre budget de pertes le permet, vous pouvez commencer cette migration en mélangeant OM1 et OM3, sans vous soucier des conséquences d’un surremplissage.
Dans la plupart des situations, la migration de l’OM1 vers l’OM3 est un choix qui mérite d’être envisagé. Belden est là pour vous aider à calculer et à contrôler votre budget de perte afin que vous puissiez déterminer si cette approche progressive de mise à niveau fonctionnera pour vous. Parce que chaque situation est différente, nous ne pouvons pas ici offrir des conseils qui fonctionnent partout. Mais nous pouvons travailler avec vous en tête-à-tête pour déterminer ce qui est possible dans votre environnement, comment le mélange OM1 et OM3 modifiera les exigences de test de fibre, etc.
Liens associés :
La gestion des projets de fibre commence par votre manuel stratégique sur la fibre
Créez votre propre manuel de conception et d'installation de fibres & Gérer la fibre