Câbles réseau à fibre optique lumières arrière-plan abstrait

 

 

Les équipes de foot ont des manuels pour décrire les rôles de chacun, les responsabilités, le placement et la couverture.

 

Les équipes de vente disposent de manuels pour présenter les processus de vente, les bonnes pratiques et des conseils pour mener à bien les négociations.

 

Les équipes de cybersécurité disposent de manuels pour définir les options de surveillance, de prévention et de réponse aux menaces et aux événements de sécurité.

 

Votre équipe peut également disposer d'un manuel de jeu—qui documente toutes les personnes, organisations, processus, matériaux, outils et technologies impliqués dans la gestion des projets et des systèmes de fibre.

 

Quel que soit le destinataire, l'objectif de tout manuel est le suivant : s'assurer que toutes les parties prenantes comprennent leurs rôles, les flux de travail appropriés à suivre et comment se réunir pour atteindre les objectifs communs de l'équipe.’

 

3 exemples de ce qu’il faut inclure dans votre manuel stratégique

 

La gestion des projets de fibre—en particulier les plus complexes—doit toujours commencer par un manuel de fibre.

 

 

À l'intérieur de votre playbook, vous documenterez de nombreux éléments, notamment les considérations et décisions relatives à la conception et au déploiement des fibres.’ Bien qu'il ne s'agisse que d'un élément de votre manuel, il est important : il répertorie tous les composants et équipements qui composent le système.’

 

Voyons quelques exemples d’informations de conception et de déploiement que votre playbook pourrait inclure.’

 

Choix des supports

Quel type de fibre est utilisé pour votre projet ? Si vous déployez un câble multimode à l'intérieur d'un bâtiment, par exemple, vous avez le choix entre un câble à fibre optique OM1, OM2, OM3, OM4 ou OM5.’’ Chacun offre différents profils de perte, de longueur et de compatibilité. Par exemple, bien que l’OM1 et l’OM2 soient des câbles traditionnels et rarement utilisés, ils ont toujours leur place dans certaines applications, comme les systèmes de contrôle.

 

Il existe d’autres types de câbles que vous devrez peut-être envisager d’utiliser :

  • Câbles hybrides (fibre + autre chose), tels que les câbles de système d'alimentation à gestion des défauts de Belden.’ Leur construction fibre/cuivre permet la transmission simultanée de l’énergie et des données dans le même câble.

  • Câbles SMPTE conçus pour les caméras haute définition capables d’envoyer des signaux audio et vidéo multiplex.

  • Câbles composites qui fournissent un mélange de fibres multimodes/monomodes ou de fils en cuivre à paires torsadées blindées et non blindées, regroupés sous une seule gaine.

  • Câbles à fibres optiques spécialisés qui vont des câbles tactiques pour conditions exigeantes aux câbles ruban flexibles Qui prend en charge un nombre élevé de fibres dans des espaces restreints.

 

Méthodes de raccordement

Les méthodes et les matériaux de raccordement sont un autre facteur de conception à documenter dans votre manuel sur la fibre. Par exemple, vous voudrez noter si vous utilisez :’’

  • Câbles pré-connectés, qui sont terminés par le fabricant avant qu'ils ne vous soient expédiés’

  • Câbles raccordés sur site, par les installateurs sur le chantier

  • Une combinaison des deux

 

Si vous utilisez des câbles à terminaison sur site, vous devrez également documenter le type de terminaison utilisé.’’

 

Schémas de polarité

N'oubliez pas la polarité des fibres !’ Elle définit la direction du flux du signal lumineux dans un câble à fibre optique. Votre projet de fibre définira votre schéma de polarité :

 

  • La polarité duplex, qui fournit un chemin entre le port émetteur-récepteur d’un émetteur-récepteur et le port de réception de l’émetteur-récepteur, puis inversement.

  • La méthode A, qui implique un basculement de polarité dans les cordons de raccordement A vers A

  • La méthode B, qui implique un retournement de polarité dans les cassettes

  • La méthode C, qui implique un retournement de polarité par paires

  • Pas de polarité

 

Au fur et à mesure que vous progressez dans les considérations de conception et de déploiement impliquées dans la gestion des projets de fibre optique—et que vous documentez ces considérations et décisions—assurez-vous que vos choix correspondent à vos besoins afin de ne pas payer pour quelque chose que vous n'utiliserez pas.’’

 

Par exemple, de nombreuses personnes se tournent vers l'OM5 car c'est la fibre multimode la plus récente’  Et prend en charge une bande passante élevée et des vitesses rapides. Toutefois, si la fibre est déployée dans une usine industrielle ou un hôpital, où le réseau de fibre optique s'étend sur 300 ou 400 mètres, alors l'OM5 n'est pas la solution idéale.’ Vous ne pourrez pas profiter pleinement des fonctionnalités et des avantages qu’il offre.’

 

Plus de ressources pour guider votre manuel stratégique

Êtes-vous prêt à développer votre propre manuel sur la fibre ?

 

Nous pouvons vous aider à établir une feuille de route qui expose les exigences de votre système et des solutions pratiques pour vous aider à visualiser votre objectif et ce dont vous avez besoin pour réussir.

 

 

 

Ressources connexes :

Créez votre propre manuel de conception et d'installation de fibres & Gérer la fibre

2 grosses erreurs à éviter lors de l’installation d’un câble à fibre optique

Connaissez votre terminologie de la fibre : du câble à fibre optique à la polarité de base

 

À propos de l’auteur

Henry Franc

Ingénieur d'applications de terrain

En mettant l'accent sur la conception, la planification et la construction de centres de données, Henry Franc agit en tant que conseiller de confiance pour des projets de grande envergure ou complexes dans tous les secteurs verticaux, évaluant les besoins commerciaux des clients et trouvant les meilleures options technologiques pour y répondre. Il a également été élu par ses collègues du secteur au poste de vice-président du Comité d'ingénierie des systèmes de câblage de télécommunications TR42.