Bâtiments intelligents

Résoudre les problèmes de déplacement des placards IDF avec les coupleurs REVConnect

Linda White, Mike Bodzay, Ron Orban
Les modifications de conception post-installation de dernière minute nécessitent souvent un câble sur une plus longue distance. Découvrez comment le coupleur REVConnect peut vous aider à relever ce défi.

 

Les obstacles à l’installation ne sont pas nouveaux pour les techniciens des réseaux et des centres de données.

 

Les clients changent d’avis. Les budgets doivent être réaffectés. Des contraintes physiques inattendues nécessitent des modifications des plans de conception. De nouveaux services sont demandés sans préavis. Un changement de leadership suscite de nouvelles idées.

 

Les installateurs nous parlent directement des problèmes auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Dernièrement, cependant, nous’ J'ai entendu parler d'un défi en particulier : modifications de conception post-installation qui nécessitent des longueurs de câbles plus longues.

 

Prenons l’exemple de l’emplacement du placard IDF. Une fois que l’équipe de projet, les ingénieurs réseau et/ou les gestionnaires d’installations ont identifié les emplacements du placard des répartiteurs intermédiaires (IDF), les installateurs peuvent faire passer les câbles en conséquence. Parfois, cependant, les placards IDF sont déplacés après que les câbles ont été passés.

 

Des changements comme celui-ci peuvent se produire pour diverses raisons. Par exemple, l’équipe de projet peut trouver un nouvel emplacement qui :

  • Offre des conditions environnementales plus appropriées (baisse des niveaux de chaleur et d’humidité, par exemple)
  • Est plus facile d’accès pour les techniciens à des fins de maintenance
  • Prend mieux en charge l’expansion future
  • Réduit les interférences provenant d’autres équipements
  • Offre une sécurité améliorée

 

Quelle que soit leur raison, ces changements de dernière minute semblent se produire plus fréquemment. Et lorsque les armoires IDF sont déplacées, des distances de câbles plus longues sont souvent nécessaires. Il en résulte des coûts plus élevés et une perte de temps due aux retouches, car les installateurs doivent retirer le câble existant et le remplacer par un câble plus long.

 

Bien que les déplacements de placards IDF en soient un exemple, il existe de nombreuses situations où les modifications de conception peuvent nécessiter un câble sur une plus longue distance, notamment :

  • Une rénovation de bâtiment qui nécessite une connectivité allant au-delà des longueurs de câbles existantes
  • Des modifications des plans d’étage ou de la disposition des meubles pour prendre en charge les nouvelles configurations
  • L'ajout d’un nouvel appareil (caméras, signalisation numérique, point d’accès sans fil, luminaire ou panneau de contrôle d’accès) dans un nouvel emplacement

 

Étendre un câble au lieu de le remplacer

Lorsque vous devez prendre en compte quelque chose comme le déplacement d'un placard IDF lors de l'installation, il’ Il existe une autre option à considérer en plus du remplacement du câble : utiliser un coupleur REVConnect de Belden lorsque des longueurs plus longues sont nécessaires.

 

Cette approche peut vous aider à étendre votre câble existant jusqu’au nouvel emplacement du placard sans avoir à le retirer et à le remplacer par un câble plus long. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent, élimine le besoin de retouches et est probablement couvert dans le cadre de Belden’ Garantie produit de 25 ans (dans les longueurs de canal inférieures à la norme 100 m contenant jusqu'à deux coupleurs supplémentaires).

 

Et ce n’est qu’un exemple de la façon dont vous pouvez déployer le coupleur REVConnect. Il peut également être utilisé :

  • Dans n’importe quel panneau d’un point de consolidation, application pour gérer et organiser l’infrastructure de câblage

  • Dans répartiteur mural Applications pour rationaliser et accélérer la terminaison en utilisant une méthode unique pour tous les composants

  • En tant que point de transition rentable pour les câbles utilisés dans les applications intérieures/extérieures

  • Dans le matériel KeyConnect standard pour créer une connexion réseau transparente et efficace

  • Lorsque les commutateurs sont montés verticalement plutôt qu’horizontalement dans un rack

  • Avec Câbles RemoteIP Dans les applications à portée étendue

 

Parce qu’il n’ajoute presque aucune diaphonie au canal, le coupleur REVConnect est presque invisible ou transparent en termes d’impact.

 

Dans l’empreinte RJ45 traditionnelle, il y a divers facteurs et limitations à prendre en compte en fonction du câble et du connecteur utilisés : atténuation du signal, diaphonie, adaptation d’impédance, etc. L’empreinte REVConnect élimine ces limitations. Étant donné que l’impact du composant est entièrement contrôlé par le système, il en résulte des performances plus constantes.

 

Découvrez le coupleur REVConnect

Lorsque vous rencontrez des obstacles à l’installation, notre coupleur REVConnect peut constituer une solution. Les coupleurs REVConnect prennent en charge le raccordement de catégorie 6A le plus rapide possible tout en augmentant la densité, en améliorant la flexibilité, en réduisant les coûts et en maintenant la fiabilité.

 

N’apportant aucune diaphonie, ils ajoutent peu de bruit au canal et sont essentiellement invisibles. Si tu’ Vous recherchez une solution de connectivité qui crée un monde de possibilités, cela peut être une bonne option pour votre prochain projet !

 

Liens associés :