Un centre de données propre à écosystèmes multiples avec plusieurs armoires

 

À la fin de chaque année, nous passons en revue les sujets du blog sur les bâtiments intelligents qui ont le plus intéressé les lecteurs comme vous au cours des 12 derniers mois. Cela nous aide à façonner notre stratégie de partage d'informations, nous permet de mieux comprendre ce qui est important pour vous et rassemble notre contenu le plus populaire afin que vous puissiez tout voir en même temps.

 

L’année dernière, les blogs sur la densité et la sécurité des centres de données, ainsi que les blogs sur le peignage des câbles, les réseaux sans fil privés et les normes, ont été les plus populaires. Cette année encore, les articles sur les centres de données arrive en tête de notre liste, suivi des blogs sur la certification et les tests de câbles, les réseaux locaux optiques et la portée étendue.

 

Si vous n’avez pas lu ces articles de blog sur les bâtiments intelligents, c’est le moment idéal pour jeter un œil aux sujets les mieux classés en 2024.

 

Bonne lecture !

 

Articles de blog sur les bâtiments intelligents les plus lus publiés en 2024

Ces blogs ont été écrits et publiés en 2024, et ils sont en tête de liste des blogs sur les bâtiments intelligents les plus lus cette année.

 

1. Présentation de la norme ANSI/TIA-942-C : mises à jour récentes des normes relatives aux centres de données

Plus tôt cette année, la Telecommunications Industry Association (TIA) a publié la norme ANSI/TIA-942-C, qui documente le dernier consensus du secteur sur les bonnes pratiques en matière de conception et de construction de centres de données. Cette nouvelle version de la norme inclut des mises à jour des exigences de connectivité, davantage d'informations sur les centres de données périphériques, une clarification du système de notation de certification des centres de données de la TIA et de nouvelles exigences en matière de câblage, de capacité de charge au sol et de largeur d'armoire. Si vous avez besoin d’un aperçu rapide de ces changements, ce blog est un excellent point de départ.


Lire le blog ANSI/TIA-942-C.

 

2. OLTS ou OTDR : quel est le test acceptable pour la certification fibre ?

Deux types de tests de fibres peuvent être effectués pour se qualifier pour la certification de câble : OTDR (réflectomètre optique dans le domaine temporel) et OLTS (ensemble de tests de perte optique). Mais en quoi sont-ils différents, et lequel devriez-vous utiliser ? Ce blog retrace les distinctions entre les deux tests et explique lesquels sont nécessaires pour certifier votre installation de fibre. (Astuce : alors que de plus en plus d’installateurs ont récemment soumis des résultats de tests OTDR pour certification, cela crée deux problèmes que vous devez connaître.)


Lisez le blog sur les tests OLTS et OTDR.

 

3. Certification câble + Certification installateur = Combinaison gagnante

La certification des câbles implique des tests pour vérifier que le câblage installé est conforme aux normes du secteur. Mais la certification des câbles n’est pas la seule chose que vous pouvez faire pour vérifier les performances de votre système de câblage. Pour se démarquer, les installateurs peuvent également certifier le travail de leur équipe. Ce blog explique les tenants et aboutissants de la certification des câbles et de la certification des installateurs, ainsi que la manière dont les deux peuvent fonctionner ensemble.


En savoir plus sur la certification des câbles et de l'installateur.

 

4. Réseaux locaux : optiques passifs et LAN traditionnels

Alors que de plus en plus de réseaux dorsaux sont construits sur la fibre pour gérer plus de densité, plus de largeur de bande et des vitesses de réseau plus rapides, les réseaux locaux optiques deviennent une alternative viable aux réseaux locaux traditionnels. Ce blog compare les réseaux locaux optiques aux réseaux locaux traditionnels en termes de composants réseau, de fonctionnalités, d’espace, de consommation d’énergie, de sécurité, de coûts et de cycle de vie.


En savoir plus sur les réseaux locaux optiques.

 

5. Ne surdimensionnez pas les systèmes de caméras IP : RemoteIP ou câble de catégorie

Alors que de plus en plus d’entreprises passent de la vidéosurveillance aux caméras IP, ce changement a un impact sur la planification des besoins en largeur de bande, la sélection des câbles, la consommation d’énergie et les limitations de distance. Ce blog recense les différences auxquelles vous devez vous attendre lors de la mise à niveau vers des caméras IP et vous aide à calculer avec précision les besoins en largeur de bande. Enfin, il propose un nouveau choix de câblage pour prendre en charge les caméras IP : les câbles RemoteIP, qui peuvent fournir de l’énergie et des données à des dispositifs situés jusqu’à 215 m de distance.


En savoir plus sur l’ingénierie de vos systèmes de caméras IP.

 

Articles de blog sur les bâtiments intelligents les plus lus de tous les temps

Ces blogs ont été écrits et publiés avant 2024 et figurent en tête de la liste des blogs les plus lus depuis 2012, date de publication du premier blog de Belden.

 

1. Déchiffrer les codes couleurs RJ45

Ce blog a rejoint notre liste des plus lus pour la première fois l'année dernière, arrivant à la 3ème place. Cette année, il a atteint la 1ère place ! Ce blog explique ce que sont les codes couleur et comment ils fonctionnent avec les couleurs des paires de câbles Ethernet (bleu, orange, vert et marron). Si vous souhaitez mieux comprendre les codes couleur des terminaisons de fiches et de prises RJ45 et voir des représentations visuelles de leur fonctionnement, commencez ici.


En savoir plus sur les codes couleur.

 

2. APC vs UPC : quelle est la différence ?

Ce blog reste à la deuxième place de notre liste des blogs les plus lus, où il se classait également l'année dernière. Vous êtes curieux de connaître les différences entre les connecteurs à fibre monomode à contact ultra physique (UPC) et à contact physique coudé (APC) et lequel choisir ? Ce blog examine de plus près les deux options, ainsi que la perte de connecteur de fibre associée, afin que vous puissiez faire un choix éclairé.


En savoir plus sur les connecteurs APC et UPC.

 

3. Alimentation triphasée : pourquoi c'est important

Écrit il y a plus de 11 ans, cet article figure toujours sur notre liste des blogs les plus lus sur les bâtiments intelligents. En réponse aux demandes que nous avons reçues concernant le développement de certaines déclarations du blog, le contenu a été mis à jour pour fournir encore plus d'informations sur le câblage triphasé et le câblage en étoile triphasé. Ce blog est une bonne lecture si vous souhaitez savoir pourquoi le Wye triphasé (un type d’alimentation triphasée) est utilisé dans les centres de données.


Apprenez-en plus sur l’alimentation triphasée dans les centres de données.

 

4. Quelle est la véritable limite de distance du câble Cat 6A (et pourquoi est-ce important) ?

Cet article figure pour la première fois sur notre liste des blogs sur les bâtiments intelligents les plus lus par l’un de nos contributeurs fréquents, Ron Tellas, architecte de solutions pour les solutions d’entreprise. Étant donné que les câbles de catégorie 6A sont capables de supporter une distance complète de 100 m sur l’ensemble du canal, de nombreux professionnels supposent que tous les câbles de catégorie 6A sont capables de le faire. Mais ce n’est pas le cas, et ce blog l’explique. Il existe une limite de distance pour les câbles de catégorie 6A en fonction de la manière dont ils sont conçus et déployés. Ce blog décrit les facteurs qui ont un impact sur la limite de distance, y compris le diamètre extérieur, la chaleur et la puissance, et explique ce qui se passe lorsque ces facteurs ont un impact négatif sur la distance.


En savoir plus sur la limite de distance de câble pour la catégorie 6A.

 

5. 11 types de réseaux expliqués : VPN, LAN & Plus

Depuis plusieurs années, ce blog est en tête de liste des articles de blog les plus lus sur les bâtiments intelligents. Publié pour la première fois en 2016 et mis à jour pour inclure de nouvelles informations, ce blog sert de résumé des différents types de réseaux utilisés aujourd’hui, notamment LAN, WLAN, PAN, MAN, CAN, etc. Cette année, alors que d'autres sujets rejoignent la liste, le blog qui occupait auparavant la première place se trouve désormais ici à la cinquième place.


En savoir plus sur les types de réseau.

 

Que voulez-vous lire ?

Alors que vous travaillez à aligner votre infrastructure de données, nous voulons vous permettre de trouver facilement des informations fiables et impartiales sur la manière d’assurer des connexions transparentes et de débloquer de nouvelles possibilités.

 

Merci de lire et de partager notre contenu et de rester en contact avec Belden en posant des questions, en fournissant des commentaires et en partageant vos idées. S'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez en savoir plus en 2025, faites-le nous savoir afin que nous puissions y répondre. Ou vous pouvez parler directement à l’un de nos experts.

 

Liens associés :

À propos de l’auteur

Belden

Belden fait appel à différents experts métier pour produire des contenus de qualité. Ces experts en la matière comprennent des employés actuels et anciens, des contributeurs tiers et des spécialistes du secteur. Si vous avez des questions sur le contenu de cette page, veuillez contacter [email protected] pour entrer en contact avec le membre de l'équipe concerné.