colorful-ethernet-networking-cables

Le câblage de catégorie 3 à catégorie 8, qu'il soit UTP ou blindé, contient quatre paires torsadées de conducteurs en cuivre isolés. Chaque conducteur de couleur unie est associé à un conducteur blanc, qui est une combinaison rayée de blanc et de la couleur unie. “”  

 

Pour le câblage de catégorie standard, ces conducteurs sont terminés aux extrémités de connecteurs mâles (fiches) et femelles RJ45.  (jacks).

 

Terminaison des fiches RJ45 

 

Les cordons de raccordement sont utilisés pour connecter des appareils, tels que des PC, à des commutateurs. Souvent, les prises sont vendues sous forme de cordons de brassage terminés en usine, mais il n'est pas rare de fabriquer des cordons de brassage sur le terrain.’

 

Il existe deux normes de câblage : T568A et T568B. La principale différence entre les deux : la position des broches des paires verte et orange est inversée.

Schémas de câblage RJ45

L'utilisation de l'un plutôt que de l'autre est souvent dictée simplement par l'histoire et l'inertie : le T568B est fréquemment utilisé en Amérique du Nord en raison de l'ancien code couleur 258A d'AT&T’. Bien que les nouveaux projets de construction puissent être câblés selon la norme T568A ou T568B, il est impératif de rester cohérent afin que les couleurs et les rayures des fils correspondent lorsque les fiches et les prises sont connectées.’ Sinon, les signaux de données ne seront pas transférés.’

 

Pour l'Ethernet conventionnel 10-Mbit/s et 100-Mbit/s, seules les broches 1, 2, 3 et 6 sont utilisées pour la transmission du signal. Les quatre paires sont utilisées pour 1000BASE-T et au-delà.

 

Les périphériques de nœud 10BASE-T et 100BASE-T dotés de ports de liaison montante, tels que les PC et les routeurs, transmettent des données sur les broches 1 et 2 et les reçoivent sur les broches 3 et 6. Les concentrateurs et les commutateurs, quant à eux, transmettent des informations sur les broches 3 et 6 tout en les recevant sur les broches 1 et 2.

 

Il est logique de terminer les cordons de brassage qui sont  droits Brochage (T568A à T568A ou T568B à T568B) lors de la connexion de ces appareils. Ce n'est que dans de rares cas, tels que les connexions de PC à PC, qu'une extrémité doit être terminée par T568A et l'autre par T568B. Ces cordons de brassage sont souvent appelés  croisement câbles.

 

De nombreux dispositifs modernes peuvent détecter automatiquement les connexions et introduire une transmission de signal croisée si nécessaire. 

Terminaison des prises RJ45

Le code couleur des prises dépend du câblage interne.  Le module. Les prises contiennent souvent des trames en plomb (une pièce métallique continue) ou des PCB (circuits imprimés) qui acheminent le signal du câble/de l'arrière de la prise vers les broches.

 

Lorsque vous terminez une prise, suivez le code couleur imprimé sur le boîtier pour T568A ou T568B. Comme vous pouvez le voir sur l'image montrant une variété de prises, le code couleur des prises varie ; veillez à lire attentivement l'étiquette.

 

Codage couleur RJ45

 

Différents fabricants – et même différents connecteurs du même fabricant – peuvent avoir des codes de couleur différents.

 

Chez Belden, nous cherchons toujours des moyens de rendre l'installation de câblage facile et simple, notamment grâce à l'utilisation de codes de couleur faciles à suivre.’ – Pour plus de conseils et de techniques de terminaison, veuillez consulter nos  Guides d'installation Ou contactez-nous au 800.BELDEN.1.

À propos de l’auteur

Kristen Poulos

Vice-présidente/directrice générale de la cybersécurité industrielle chez Belden

Kristen est vice-présidente/directrice générale de la cybersécurité industrielle chez Belden Elle était auparavant vice-présidente du marketing pour la plateforme d'entreprise et a travaillé au sein de l'équipe de gestion de la ligne de produits et de la marque Mohawk. Elle a commencé chez Belden en tant que stagiaire d'été en 2010 et a rejoint l'entreprise à temps plein en 2011. Pendant son temps libre, elle aime les activités de plein air avec sa famille et ses deux bergers australiens.