Bâtiments intelligents
Fibre monomode ou multimode : démystifier les différences
10.18.2022
Jusqu'à récemment, les systèmes de câblage en cuivre, y compris les câbles à paires torsadées de catégorie ou Ethernet et les dispositifs matériels tels que les commutateurs et les routeurs, constituaient le meilleur moyen de distribuer les données dans une entreprise.
Les systèmes de câblage en cuivre ont certes rempli leur fonction pendant des années, mais ce n'est un secret pour personne qu'ils ont des limites en termes de distance. Si vous comptez sur le cuivre pour envoyer des signaux sur des distances supérieures à 100 m, les débits diminueront, les signaux du réseau se dégraderont et les problèmes de connexion se multiplieront.
Alors que de plus en plus d'applications destinées aux entreprises et aux centres de données exigent la transmission de données sur de plus longues distances, les câbles à fibre optique prennent le relais pour apporter la solution. Ils peuvent prendre en charge la transmission de données sur des distances beaucoup plus longues tout en maintenant une excellente intégrité du signal.
Il est important de savoir quelle distance les signaux doivent parcourir pour déterminer le type de câble à fibre optique qu'il convient de choisir : fibre à mode unique ou fibre multimode. Les différences entre les deux se situent au niveau de la propagation de la lumière (comment la lumière se déplace d'un point à un autre). La fibre monomode ne transporte qu'un seul mode de lumière à la fois (appelé mode fondamental). La fibre multimode transporte plusieurs modes de lumière à la fois.
Dans ce blog, nous présentons quatre considérations importantes à prendre en compte lors du choix entre la fibre monomode et la fibre multimode pour votre prochain projet.
1. Quelle distance les signaux doivent-ils parcourir ?
En effet, comme nous l'avons mentionné, le fait de savoir quelle distance vos signaux de données doivent parcourir vous aidera à choisir entre la fibre monomode et la fibre multimode.
Le câble en fibre multimode convient parfaitement aux courtes distances, tandis que la fibre monomode est conçue pour les environnements de transmission de signaux sur de longues distances. Voici quelques exemples des différences :
- S'il y a beaucoup de points de connexion dans un bâtiment, la fibre multimode est le meilleur choix
- S'il y a beaucoup de points de connexion dans un petit campus, la fibre multimode est le meilleur choix
- Si les données circulent d'un bout à l'autre de la ville, la fibre monomode est le meilleur choix
- Si des bureaux situés dans des villes différentes doivent être connectés, la fibre monomode est le meilleur choix
Contrairement à la fibre multimode, la fibre monomode n'est pas limitée par la distance en raison de l'absence de dispersion modale. Les câbles monomodes peuvent être épissés pour transporter des données sur plusieurs kilomètres (ou plus).
2. L'investissement initial nécessaire
De nombreux facteurs jouent un rôle dans le calcul du coût d'un réseau ou d'un projet utilisant la fibre optique, cependant il est important de comprendre les différences de coût des matériaux lorsque vous choisissez entre la fibre monomode et la fibre multimode.
Par le passé, les câbles monomodes étaient une solution rentable ; il en était tout autrement pour les composants électroniques monomodes (émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, etc.). Néanmoins, comme les centres de données à grande échelle tels qu'Amazon Web Services, Microsoft et Meta utilisent l'électronique monomode, ils contribuent à faire baisser les coûts de l'électronique et à les rendre plus abordables. Par conséquent, les systèmes monomodes sont déployés plus souvent dans les centres de données.
En ce qui concerne le multimode, c'est exactement le contraire qui s'est produit : les câbles multimodes étaient considérés comme coûteux, tandis que l'électronique multimode était plus rentable (en particulier lorsqu'on utilisait la technologie LED pour produire de la lumière).
Au moment de choisir entre la fibre monomode et la fibre multimode, il est important de tenir compte de ces coûts, mais aussi de la fonctionnalité. Selon la situation, une meilleure performance peut valoir un coût plus élevé.
3. Demande de bande passante pour les applications
La quantité d'informations à envoyer (la largeur de bande de votre application) est un autre facteur clé. Alors que la fibre multimode peut prendre en charge une largeur de bande beaucoup plus importante que les systèmes en cuivre, la fibre monomode est celle qui prend en charge la plus grande largeur de bande.
Parce qu'elle ne subit pas d'effets de dispersion modale, la fibre monomode offre un potentiel de largeur de bande pratiquement illimité.
Les capacités de largeur de bande du multimode sont affectées par la distorsion. Lorsque la largeur de bande de signalisation augmente, la distance de portée diminue, et vice versa, à cause de la dispersion modale. Elle est généralement représentée par le produit distance-bande passante (MHz∙km). Lorsque des rayons lumineux empruntent plusieurs chemins et ont des longueurs de chemin différentes, cela crée une différence de distance entre les rayons lumineux, appelée dispersion modale.
4. Améliorations futures du réseau
Lorsque vous planifiez votre réseau à fibre optique, n'oubliez pas ce qu'il pourrait être amené à supporter à l'avenir. Y aura-t-il un jour une extension à d'autres sites ? Les besoins en largeur de bande vont-ils augmenter avec le déploiement d'applications gourmandes en débit qui ne sont pas utilisées aujourd'hui ?
Parce qu'elles diffèrent en termes de taille du noyau, de source lumineuse, de signal et de longueur d'onde du laser, les fibres monomodes et multimodes ne peuvent pas être interchangées ou épissées. En effet, une telle pratique peut entraîner une perte de données suffisamment importante pour empêcher le bon fonctionnement de votre réseau.
C'est pourquoi il est important de garder à l'esprit les besoins futurs. Ils peuvent vous aider à déterminer si la fibre monomode ou multimode est le meilleur choix pour aujourd'hui et pour demain.
Par exemple, si la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, le big data ou l'imagerie médicale se profilent à l'horizon, la fibre monomode est probablement le choix le plus approprié pour accueillir ces technologies à l'avenir.
En savoir plus sur les bases de la fibre
Si vous souhaitez en savoir plus sur les systèmes de câblage en fibre optique, notre webinaire Démystifier les systèmes de câblage en fibre optique est un excellent point de départ.
Les experts en fibre optique de Belden proposent une introduction aux systèmes de câblage à fibre optique en moins d'une heure, en décomposant et en précisant les principes de base afin que vous puissiez aborder en toute confiance les projets à venir impliquant des câbles à fibre optique.
Alors que l'utilisation de la fibre continue d'augmenter pour répondre aux nouvelles demandes de connectivité et aux technologies gourmandes en largeur de bande, voici des informations que vous devez connaître. Regardez-la à la demande.
Articles connexes :
Gagner de la place tout en gérant un grand volume de fibre optique
5 avantages uniques du câble à fibre optique
Fibre ou cuivre : quand choisir quel câble