Moody Center Austin, Texas

Pour le Moody Center, équilibrer les besoins d’un grand lieu de divertissement avec une arène de basket-ball nécessitait non seulement une conception unique, mais aussi une infrastructure réseau unique et robuste. Télécharger la version PDF.

 

 

ALLER À : Client  |  Défi  |  Découverte  |  Solution  |  Résultats

 

 

Client(e)

Le Moody Center se trouve au cœur du campus de l'Université du Texas à Austin, remplaçant le Frank C. Erwin Jr. Center, vieux de 45 ans, comme nouveau domicile des équipes de basket-ball féminines & masculines’des Texas Longhorns. Il sert également de lieu de divertissement le plus récent dans la capitale mondiale de la musique live, apportant une installation de classe mondiale à une scène musicale déjà forte.

 

La nouvelle arène de 15 000 places, d'une valeur de $375 millions, accueille non seulement les matchs de basket-ball de l'Université du Texas, les remises de diplômes et les événements universitaires, communautaires, lycéens et autres pour la communauté d'Austin, mais constitue également une étape majeure pour les plus grands noms du divertissement en direct. Au moins 150+ jours par an, Moody Center apporte des événements uniques dans la région qui vont de la musique live aux spectacles familiaux et comiques. 

 

Défi

Équilibrer les besoins d’un grand lieu de divertissement avec une arène de basket-ball nécessitait non seulement un design unique, mais aussi une infrastructure réseau unique et robuste garantissant aux fans une expérience d’événement en direct transparente. Les vitesses d’accès et de réseau s’avèrent essentielles dans un lieu ultramoderne pour tout prendre en charge, des billets numériques et directionnels à la connexion des médias sociaux en passant par l’achat de concessions.

 

Donner vie à une arène spectaculaire,—en particulier à l'arène de basket-ball universitaire la plus chère de l'histoire,—n'est pas une mince affaire.

 

En plus de mettre l'accent sur le divertissement, le Moody Center, d'une superficie de 530 000 pieds carrés, souhaitait également une infrastructure qui l'aiderait à donner la priorité à la sécurité. En tant que site Sharecare Vérifié, Moody Center adhère à plus de 140 normes validées par des experts sur plus de 600 points de contrôle.

 

Il s’appuie sur la technologie non seulement pour se conformer aux protocoles de santé et d’hygiène et améliorer la communication en matière de sécurité sanitaire, mais aussi pour prendre en charge la gestion de l’air et de l’eau et améliorer l’expérience des fans

 

Découverte

Le Moody Center est le premier du genre dans l’industrie, créé grâce à un partenariat inégalé entre Oak View Group, Live Nation / C3 Presents, l’Université du Texas à Austin et le ministre de la Culture Matthew McConaughey.

 

Grâce à son travail avec les projets Climate Pledge Arena et UBS Arena,—les deux projets du groupe Oak View,—Belden entretenait déjà une relation solide avec le groupe Oak View. Ses systèmes sont utilisés dans de nombreux projets de stades de l'entreprise à travers les États-Unis’

 

Solution

Tout ce qui se passe au Moody Center repose sur la connectivité, de la billetterie mobile uniquement aux concessions et aux points d’accès Wi-Fi.

 

Pour prendre en charge ce niveau de connexion, deux dorsales 10G alimentent le site, y compris le Wi-Fi public et les réseaux câblés, ainsi que des commutateurs 5G et 1G dans tout le bâtiment sont tous pris en charge par les systèmes Belden.

 

“« Nous avons utilisé le câblage Belden dans tout le bâtiment, du cœur jusqu'à l'utilisateur final », explique Heath Adams, directeur de la technologie au Moody Center.” “Il est utilisé non seulement dans le réseau du bâtiment lui-même, mais également pour nos câbles de raccordement.’ Il y a des kilomètres et des kilomètres de systèmes Belden qui traversent l'arène.”

 

Environ 85 000 pieds linéaires de câbles électriques numériques Belden facilitent la transmission économique d'énergie et de données au système d'antenne distribuée (DAS), ce qui améliore la couverture cellulaire dans et autour de l'arène.™ Les câbles ont été conçus en collaboration avec VoltServer, le créateur de l’électricité numérique, pour transmettre l’énergie et les données sur de longues distances dans un seul chemin de câble.

 

La salle de contrôle de diffusion de l'arène, qui gère les activités pendant, avant et après le match, est prise en charge par les câbles 12G-SDI de Belden, qui maximisent la distance de transmission du signal 4K sur un seul câble coaxial tout en minimisant le poids et l'utilisation de l'espace par rapport aux configurations à double ou quadruple liaison.’’

 

La fibre optique et les câbles de catégorie 6A de Belden aident le Moody Center à déployer les expériences sans espèces, à emporter et les concessions de self-check-out que les fans attendent.

 

La connectivité REVConnect® a également été utilisée pour accélérer l'installation du système. Sa terminaison fiable, simple et polyvalente utilise une méthode unique pour toutes les terminaisons de catégorie 5e, 6 et 6A tout en réduisant considérablement les retouches. REVConnect améliore également la disponibilité du réseau grâce à des contacts perforants d’isolation solides et fiables.

 

Enfin, Belden a fourni tous les câbles haut-parleurs et audio pour assurer des expériences incroyables aux amateurs de sport et de musique, tandis que le câblage de sécurité, de contrôle d’accès et d’automatisation des bâtiments de Belden prend en charge les applications critiques dans le nouveau site.

 

“Vous trouverez Belden partout ici, de la production audiovisuelle, y compris l'éclairage et le son, à l'informatique,’explique Adams.” “Tous nos téléphones et ordinateurs sont également connectés à l’aide du câblage Belden.”

 

 

Résultats

Le Moody Center est conçu pour attirer les gens et les faire rester.— Les fans profitent d’expériences immersives depuis leur arrivée sur la place interactive jusqu’à leur siège. De Dell Technologies Plaza aux suites avec porche, ils peuvent également rester connectés à ce qui’ ce qui se passe à l'intérieur de l'arène— ainsi qu'avec le monde au-delà de ces murs.

 

Les solutions d’infrastructure haute performance de Belden rendent ces expériences possibles en garantissant cohérence, fiabilité et temps de disponibilité. En soutenant plusieurs consultants, entrepreneurs et intégrateurs de systèmes tout au long du projet, Belden a aidé l’arène à s’assurer qu’elle pourrait ouvrir ses portes comme prévu le 20 avril 2022.

 

Pour son attention à l'efficacité énergétique, Moody Center a également obtenu la certification LEED Gold— et Belden est fier de fournir le câblage et la connectivité pour prendre en charge de nombreux systèmes connectés qui permettent au lieu d'économiser près de 14 % d'énergie par rapport à des bâtiments similaires.

 

“Quand on branche un câble, on le sait’ va au travail,” explique Adams. “Nous ne’ n'avons pas à nous inquiéter que nous’ J'aurai jamais un problème. Nous savons que cela fonctionnera parfaitement.”

 

Grâce à la technologie et aux fonctionnalités intégrées dans chaque aspect de l'arène, le Moody Center a été nommé Meilleure nouvelle salle de concert au monde par le magazine Pollstar et a été reconnu comme la salle la plus rentable au monde pour les arènes de sa taille en 2022 par Billboard— même s'il n'a été ouvert que pendant la deuxième moitié de l'année.