Communiqué de presse

Hirschmann OpEdge-8D est désormais un appareil certifié Microsoft Azure

Belden

La certification Microsoft affirme que l’appareil OpEdge-8D a été prétesté et vérifié pour fonctionner avec Azure IoT.

 


 

St. Louis, Missouri – 21 septembre 2023 – Belden, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures réseau et de solutions de numérisation, est heureux d'annoncer que le Hirschmann OpEdge-8D a rejoint le programme Microsoft Azure Certified Device. La certification Azure garantit que les clients mettent en place rapidement des solutions Internet des objets (IoT) avec du matériel et des logiciels pré-testés et vérifiés pour fonctionner avec Azure IoT. En tant qu'appareil certifié Azure, l'OpEdge-8D répond aux normes de gestion des appareils connectés Azure tout en étant certifié pour IoT Plug and Play, permettant la création d'appareils facilement intégrés aux services et solutions IoT basés sur le cloud.

 

Dans le but de simplifier et d’accélérer les projets IoT, les entreprises recherchent des moyens efficaces de choisir et de connecter le bon ensemble d’appareils, d’actifs ou de capteurs au cloud. Pour lancer des projets IoT en toute confiance, les clients recherchent des appareils et des plateformes certifiés dont l’état de préparation, la compatibilité et la convivialité ont été testés. Le choix d’un appareil certifié Azure permet d’économiser du temps et des efforts sur les spécifications du projet et les processus d’appel d’offres en sachant à l’avance quels appareils et offres fonctionneront avec Azure IoT.

 

Le Hirschmann OpEdge-8D est une passerelle Edge de qualité industrielle avec un format compact à montage sur rail DIN qui fournit aux clients un système d'exploitation (OS) sécurisé et une interface utilisateur (UI) facile à utiliser pour gérer les fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité de l'appareil, ainsi que les conteneurs définis par l'utilisateur et les machines virtuelles (VM). L'OpEdge-8D est également intégré à la console Belden Horizon pour la gestion des dispositifs, l'accès à distance sécurisé et l'orchestration des applications edge à grande échelle. Collectivement, cette technologie peut être exploitée pour connecter les systèmes de technologie de l'information (TI) et de technologie opérationnelle (TO) afin de soutenir les cas d'utilisation où les données de TO doivent être traitées pour en tirer des informations précieuses pour l'utilisateur. La fonctionnalité et l’interopérabilité d’OpEdge-8D de Hirschmann ont été testées, ce qui permet de s’assurer qu’il a utilisé la configuration de référence Microsoft.

 

Jeremy M. Friedmar, directeur de la gestion des produits pour les solutions Edge chez Belden Inc., a déclaré qu’il était ravi de recevoir la nouvelle de la certification. “« Faire partie du programme Microsoft Azure Certified Device est une validation supplémentaire de notre capacité à lancer les projets IoT de nos clients avec des combinaisons d'appareils et de systèmes d'exploitation pré-testés », a déclaré Friedmar.’ ” “En réduisant la personnalisation et le travail habituels requis pour la compatibilité, nous garantissons que nous aidons les clients à démarrer rapidement sur leur solution IoT.” OpEdge-8D de Hirschmann est déjà reconnu comme la première solution pour le déploiement de l’edge computing à proximité des sources de données OT et convient à une utilisation dans n’importe quel environnement industriel, y compris la fabrication, l’énergie, le transport et la construction de machines.

 

“« Nous sommes très heureux de travailler avec Microsoft alors que nous continuons à renforcer nos solutions industrielles sur les marchés que nous desservons », a déclaré Friedmar.’”

 

 

À propos de Belden

Belden Inc. développe des infrastructures qui facilitent le voyage numérique et le rendent plus intelligent et plus sécurisé. Nous allons au-delà de la connectivité, de ce que nous créons à ce que nous rendons possible grâce à un portefeuille axé sur la performance, une expertise avant-gardiste et des solutions sur mesure.’— En garantissant la qualité et la fiabilité dans notre travail depuis plus de 120 ans, nous disposons de bases solides pour continuer à construire l'avenir. Notre siège social est situé à Saint-Louis aux États-Unis et nous disposons d'usines de production en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Pour plus d'informations, visitez-nous sur www.belden.com ; suivez-nous sur FacebookLinkedIn et Twitter.

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

 

Scott Todd

Responsable communication et marketing

(317) 316-6473

[email protected] 

 

Belden, le logo Belden, Belden Horizon, Hirschmann et Lumberg Automation sont des marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et d'autres institutions peuvent aussi avoir des droits de marque au sens des conditions énoncées dans le présent document.