Commutateurs administrables et non administrables : sont-ils réellement différents ?
En ce qui concerne le fonctionnement interne de votre réseau industriel filaire, les commutateurs agissent comme des pièces de construction : ils connectent vos dispositifs sur le réseau afin qu'ils puissent transmettre les données aux bons endroits.
Lorsque l'on compare les commutateurs administrables et non administrables, ils semblent assez similaires à première vue : après tout, ils connectent tous deux des appareils pour communiquer !
Mais comparer les commutateurs administrables et non administrables, c'est un peu comme comparer les smartphones d'aujourd'hui avec votre tout premier téléphone portable. Chaque dispositif a la même fonction de base, la communication vocale, mais c'est là que s'arrêtent leurs similarités. Votre application détermine le type de commutateur dont vous avez besoin.
Commutateurs non administrables : les bases
![](https://assets.belden.com/m/2de8c66c7c0e0b53/original/Multiple-Networking-Cables-Blue.jpg)
Les commutateurs non administrables n'ont qu'une seule fonction : fournir des connexions réseau aux appareils Ethernet afin qu'ils puissent communiquer entre eux. Certains considèrent qu'un commutateur non administrable est « l'homme du milieu ». Il remplit bien sa fonction et ajoute des ports supplémentaires à votre réseau, mais il n'offre pas d'intelligence et n'est pas un périphérique de réseau visible.
Parce qu'ils ne permettent pas de configuration ou ne nécessitent pas d'installation, les commutateurs non administrables ne peuvent pas contrôler le trafic du réseau, mais cela les rend également faciles à déployer. Il n'y a qu'à les brancher pour s'en servir ! Dans les environnements industriels, les commutateurs non administrables sont souvent déployés sur de petits réseaux, pour connecter des dispositifs périphériques ou ajouter des groupes temporaires de dispositifs à un réseau plus vaste.
Les caméras de surveillance sont un exemple concret d'utilisation d'un commutateur non administrable. Une fois qu'une caméra enregistre et collecte l'activité de la rue, par exemple, elle envoie ces données au commutateur non contrôlé auquel elle est connectée (qui collecte également les données d'autres caméras, en fonction du nombre de ports dont il dispose). Le commutateur non administrable envoie ensuite les données à un commutateur administrable, puis au réseau.
Lorsque l'on compare les coûts entre les commutateurs administrables et non administrables, les commutateurs non administrables sont toujours moins chers, mais c'est simplement parce qu'ils n'offrent pas les mêmes fonctionnalités que les commutateurs administrables.
Commutateurs administrables : les bases
Les commutateurs administrables offrent les mêmes fonctionnalités que les commutateurs non administrables, à savoir la connexion de dispositifs Ethernet pour la communication, mais ils offrent des fonctions supplémentaires dont les commutateurs non administrables ne disposent pas. Ils pourraient même être considérés comme des « interrupteurs intelligents » en raison des niveaux d'intelligence qu'ils apportent au réseau.
Un commutateur administrable permet de gérer, de configurer, de surveiller et de résoudre les problèmes de votre réseau. Chaque commutateur a sa propre adresse IP pour l'identification et l'adressage. Vous pouvez créer des contrôles de trafic, hiérarchiser les canaux en fonction de l'importance des données, étudier les problèmes de performance, déployer des correctifs à distance et même créer de nouveaux réseaux virtuels pour la segmentation. Vous pouvez choisir les paramètres de fonctionnement qui conviennent le mieux aux ports de votre réseau.
Les commutateurs non administrables offrent également une sécurité que les commutateurs non administrables n'offrent pas. Parce qu'ils peuvent surveiller et contrôler les événements du réseau, ils peuvent rapidement mettre fin aux menaces détectées, empêcher les accès non autorisés et crypter les communications. Ils sont également dotés d'une redondance intégrée, de sorte que les données sont dupliquées et peuvent être récupérées en cas de défaillance d'un dispositif ou d'un réseau.
En ce qui concerne les applications, les commutateurs administrables sont le plus souvent déployés dans le cadre du réseau dorsal industriel afin de surveiller et de contrôler le trafic. Ils sont également utilisés pour connecter les dispositifs critiques aux réseaux.
Les parcs énergétiques sont un excellent exemple d'utilisation de commutateurs administrables. Ils peuvent « superviser » l'ensemble du système, en vérifiant en permanence l'état des composants et en recueillant des données pour assurer le bon fonctionnement des machines. Si une connexion de données est interrompue, le commutateur le reconnaît et passe à un autre port, ce qui permet à la machine de continuer à fonctionner tout en envoyant un rapport au personnel concerné sur l'interruption de la connexion.
Commutateurs administrables ou non administrables : quelle est la meilleure solution pour vous ?
Vous ne savez toujours pas si un commutateur administrable ou non administrable est adapté à votre application ? En fait, tout tourne autour de ces quatre questions.
- Quel temps d'arrêt pouvez-vous supporter ? Ne serait-ce qu'une minute d'interruption de l'activité coûte de l'argent. Si les temps d'arrêt ne sont pas envisageables, les commutateurs administrables représentent le bon choix. La redondance intégrée protège contre les temps d'arrêt en fournissant un autre chemin d'accès aux données. Les commutateurs administrables contrôlent également le trafic pour s'assurer que les informations les plus importantes sont transmises, ils peuvent empêcher le trafic de provoquer des dysfonctionnements et permettent un contrôle individuel de l'accès au port du commutateur pour chaque utilisateur du réseau.
- Quelle importance revêt la sécurité ? De nombreuses données très sensibles sont-elles transmises sur le réseau ? Si c'est le cas, les commutateurs administrables représentent le meilleur choix. Ils permettent de segmenter le réseau et d'en limiter l'accès aux seuls dispositifs de confiance et utilisateurs autorisés.
- Avez-vous besoin de contrôler les réglages des commutateurs ? Si vous souhaitez pouvoir gérer, configurer et surveiller les paramètres du réseau local, notamment le trafic, la hiérarchisation des canaux, etc., les commutateurs administrables vous permettront de le faire.
- Vous souhaitez pouvoir accéder à votre réseau et le surveiller à distance ? Les commutateurs administrables peuvent fournir des mises à jour sur l'état du réseau, vous informer des problèmes potentiels et vous permettre de les résoudre et de les corriger. Cela peut même réduire la nécessité d'un contrôle 24h/24, 7j/7 de la part du personnel sur le site.
Commutateurs administrables et non administrables de Belden
![Commutateurs-Hirschmann-dans-la-salle-des-machines-d-un-navire](https://assets.belden.com/m/1cc780ebc19b92f/original/Hirschmann-Switches-in-Ship-Engine-Room.jpg)
Pour vous aider à connecter des appareils indispensables à votre réseau et vous assurer qu'ils peuvent communiquer efficacement, Belden propose des gammes complètes de commutateurs administrables et non administrables, conçus pour fonctionner dans des environnements industriels difficiles qui exposent les appareils à la saleté, à la poussière, aux vibrations, au bruit électrique et aux fluctuations de température.
Nos commutateurs non administrables connectent de manière fiable les périphériques grâce à la simplicité du plug-and-play, offrant des options pour une grande variété de besoins en matière de réseau, y compris des ports PoE pour alimenter les périphériques en électricité.
Nos commutateurs administrables sont conçus pour répondre aux besoins croissants en matière de largeur de bande et aux réseaux de nouvelle génération qui doivent garantir le temps de disponibilité et la sécurité. Pour garantir les performances, Belden déploie continuellement des mises à jour gratuites de ses commutateurs administrables.
Quel que soit le commutateur Belden que vous choisissez, vous pouvez être sûr(e) qu'il est conçu pour durer. (Nos commutateurs durent vraiment longtemps, en effet, lorsque j'ai visité le site minier d'un client il y a quelques années, on m'a montré un commutateur qui avait été enfoui sous terre depuis plus de dix ans. Même s'il n'était pas destiné à une application d'enfouissement il a continué à fonctionner sans problème pendant plus de 10 ans).