Bâtiments intelligents

Ce que vous devez savoir sur les nouveaux systèmes d'alimentation gérés par défaut

Ron Tellas

Lorsque la version 2023 du National Electrical Code (NEC) sera publié à la fin de cette année, l'industrie connaîtra un nouveau type de circuit électrique qui changera la manière dont les bâtiments et la technologie seront alimentés dans l'avenir.

 

Cette nouvelle édition du NEC, qui sera publiée en automne 2022, comporte le nouvel Article 726 qui a été élaboré pour les circuits de classe 4.

 

La nouvelle classification pour la classe 4 vient normaliser un nouveau système électrique. En découvrant la classe 4, vous constaterez qu'elle porte plusieurs dénominations aux rang desquelles les systèmes électriques gérés par défaut, le transfert d'énergie par paquet (PET), l'électricité numérique (Digital Electricity™,DE), l'énergie pulsée ou les systèmes de transfert intelligent. Ces termes sont utilisés de manière interchangeable mais réfèrent tous aux circuits de classe 4.

 

Les systèmes électriques gérés par défaut sont déjà utilisés dans certains bâtiments intelligents et un groupe de travail au sein du NEC a reconnu que ces systèmes sont assez uniques et spécifiques pour avoir leur propre section dans le Code.

 

Que sont les systèmes électriques gérés par défaut ?

Pour comprendre le fonctionnement de la classe 4, il est important de comprendre celui des circuits des classes 2 et 3.

 

Les circuits de classe 2 peuvent supporter une faible puissance (jusqu'à 100VA) dans de nombreux types d'environnements. Ils sont sécurisés en ce qui concerne le déclenchement des incendies et offrent une bonne protection contre les décharges électriques. Les charges électriques de classe 2 sont généralement distribuées à travers les câbles d'alimentation électrique par ethernet (PoE).

 

Les circuits de classe 3 dont le fonctionnement est similaire à ceux de classe 2 supportent des limitations de puissance et des tensions plus élevées. Les charges électriques de classe 3 peuvent aussi être distribuées à travers les câbles PoE.

 

Cependant, alors que les systèmes de classe 2 et de classe 3 sont des systèmes de puissance limitée avec des tensions de 300 volts, la classe 4 est une nouvelle norme consacrée aux systèmes électriques gérés par défaut avec des tensions nominales de 450 volts.

 

Ces systèmes électriques gérés par défaut produisent 20 fois la quantité d'énergie ou 20 fois la distance de la PoE et constituent une alternative efficace au courant alternatif.

 

Que signifie « Énergie gérée par défaut » ?

Contrairement aux circuits de puissance limitée de classe 2 et de classe 3, les systèmes de classe 4 ne limitent pas la sortie de la source d'alimentation.

 

À la place, ils surveillent en continu les erreurs et contrôlent la distribution du courant électrique disponible dans une situation anormale. Ceci limite le risque de décharge ou d'incendie en réduisant la quantité d'énergie délivrée en cas d'erreur.

 

Cette technologie rend les systèmes de classe 4 aussi efficaces que les systèmes de classe 2 et de classe 3. Par conséquent, les systèmes de classe 4 peuvent être installés par les mêmes intégrateurs et prestataires qui installent les câbles de catégorie et PoE.

 

Comment fonctionnent-ils ?

Les systèmes électriques gérés par défaut peuvent limiter l'énergie disponible de plusieurs manières.

 

Prenons l'électricité numérique développée par VoltServer comme exemple. En utilisant l'électricité numérique, le courant alternatif ou le courant continu analogique provient du réseau, de batteries ou de l'alimentation ininterrompue (UPS). Un émetteur convertit le courant alternatif ou le courant continu analogique entrant en Électricité numérique.

 

Cette Électricité numérique est divisée en unités sous forme de paquets qui combinent l'énergie et les données pour que les deux soient transmises via la même structure de câble. Un récepteur convertit l'Électricité numérique en courant alternatif ou courant continu analogique.

 

Toutes les secondes, environ 500 de ces paquets contenant une très petite quantité d'énergie se déplacent de l'émetteur vers le récepteur.  

 

Le flux régulier des centaines de paquets par seconde contrôlent continuellement les défauts. En une fraction de seconde, l'émetteur peut reconnaître une erreur, un second câblage inapproprié, un court-circuit ou la manipulation des lignes de transmission par une personne et peut directement arrêter la transmission du paquet. Cet arrêt interrompt immédiatement le flux de l'électricité et les conducteurs peuvent être manipulés sans danger.

 

En plus d'accorder la priorité à la sécurité, la classe 4 est plus efficace et plus fiable que les alternatives disponibles pour distribuer cette quantité d'énergie sur de longues distances. Les besoins en matériaux de cuivre sont moins élevés étant donné que la classe 4 utilise des petits conducteurs.

 

Dans quelle mesure l'énergie gérée par défaut va-t-elle changer l'avenir ?

Cela va prendre du temps, mais plusieurs experts de l'industrie pensent que la classe 4 peut un jour servir comme infrastructure énergétique principale dans les usines. Cela est déjà le cas dans des projets comme au Sinclair Hotel au Texas et au Circa Casino & Resort à Las Vegas.

 

Étant donné que les bâtiments deviennent de plus en plus intelligents et nécessitent plus de dispositifs, la classe 4 sera une option viable dans les sites comme les aéroports, les bureaux de classe A, les stades et les arènes ainsi que les usines industrielles pour prendre en charge les systèmes essentiels comme les radios et petites unités de la 5G, les infrastructures de distribution énergétique, les systèmes d'antennes distribuées (DAS), les réseaux optiques passifs (PON) et les systèmes qui utilisent les commutateurs PoE.

 

En savoir plus sur les circuits de classe 4 et leur fonctionnement.

 

 

ARTICLES SIMILAIRES :

 

Un aperçu du processus NFPA pour l'élaboration des normes

Système de câblage industriel de première classe certifié UL 4 : câbles Belden pour l'électricité numérique

L'arrivée de la protection de classe 4 : les différences entre les classes de circuits