Bâtiments intelligents
2 façons de renforcer les réseaux de la catégorie 6/6A à l'extérieur
05.01.2023
Dans le monde connecté d'aujourd'hui, les réseaux ne peuvent s'arrêter de fonctionner lorsque les utilisateurs sortent de chez eux. Ils attendent de leurs dispositifs qu'ils fonctionnent sans encombre lorsqu'ils se déplacent dans un bâtiment, puis à l'extérieur, qu'ils marchent vers un parking, traversent un site ou passent l'après-midi à l'extérieur dans un espace de travail ou de collaboration.
Un besoin croissant de prolonger les réseaux intérieurs de catégories 6 et 6A à l'extérieur sans une baisse des performances se fait de plus en plus sentir. Les mêmes attentes de connectivité qui existent pour les réseaux intérieurs s'appliquent désormais également aux réseaux extérieurs.
Cela est devenu plus manifeste lors de la pandémie, alors que les gens dépendaient des réseaux extérieurs pour rester connectés à leur lieu de travail et leurs établissements scolaires car ils n'y avaient pas accès chez eux et ne pouvaient pas entrer dans les bâtiments.
Les écoles et les universités se servent des réseaux extérieurs pour connecter les étudiants et les professeurs. Les villes fournissent un accès au réseau extérieur aux citoyens et aux travailleurs mobiles qui voyagent de site en site. Les entreprises améliorent la productivité de leur personnel en veillant à ce que les employés et les visiteurs puissent se connecter aux réseaux de l'entreprise à l'extérieur. De nombreuses organisations ont besoin que leurs réseaux atteignent l'extérieur afin de connecter des caméras extérieurs et points d'accès sans fil.
Pour étendre les réseaux intérieurs de catégories 6 et 6A à l'extérieur, deux types de câbles sont possibles. Passons-les en revue.
1. Câbles OSP
Les systèmes de télécommunications situés à l'extérieur d'un bâtiment sont considérés comme des systèmes d'installations extérieures (OSP - Outside Plant Systems) et nécessitent des câbles OSP, capables de résister à une exposition prolongée aux éléments naturels, comme la lumière du soleil, l'eau, le vent et des différences de températures extrêmement élevées et basses.
Un câble OSP est plus difficile à concevoir et à déployer qu'un câble intérieur. Souvent, il est inondé ou rempli d'un gel peu pratique qui bloque l'eau et complique la tâche. Avant de le raccorder, il doit être complètement nettoyé des conducteurs du câble OSP. Cela ajoute une étape au processus d'installation et augmente la probabilité de devoir refaire le travail.
Si le câble OSP n'a pas de classification intérieure appropriée comme une colonne montante ou un plénum, il doit être transformé en câble intérieur une fois dans le bâtiment. Pour transformer un câble OSP en câble intérieur, une connexion doit être ajoutée au canal Ethernet. Cette connexion peut créer une diaphonie, ce qui entraîne des problèmes de transmission de signaux qui perturbent le flux de données.
C'est pourquoi Belden a conçu ses nouveaux câbles OSP de catégorie à âme sèche. Ils se caractérisent par une conception sans gel pour simplifier le raccordement aux points de transition. Ce câble OSP peut être raccordé aussi rapidement et simplement qu'un câble intérieur sans gel peu pratique qui bloque l'eau : fini les doigts collants pour les installateurs ! C'est le seul câble en son genre disponible sur le marché aujourd'hui.
Pour réduire les problèmes de diaphonie et réduire également le temps d'installation et les coûts, vous pouvez également associer ce câble OSP avec notre coupleur REVConnect® qui ne crée pas de diaphonie supplémentaire. Il est presque invisible ou transparent en termes d'impact et offre les meilleures performances électriques contrôlées possibles.
2. Câbles intérieurs/extérieurs
Les câbles intérieurs/extérieurs (I/E) sont conçus pour éliminer la nécessité d'un point de transition lorsqu'un câble est amené à l'intérieur d'un bâtiment. Ils sont disponibles avec de nombreux types de résistance au feu, y compris le plénum, la colonne montante et le LSZH.
Lorsque les frontières intérieures et extérieures sont franchies, et qu'un OSP et un réseau d'entreprise intérieur doivent se rejoindre, en utilisant ces câbles, vous n'avez plus besoin de vous soucier de connecter deux types de câbles différents. Un câble I/E de plénum à double certification peut être utilisé pour des applications à l'intérieur et à conformité plénum et pour des réseaux extérieurs.
Le nouveau câble I/E à âme sèche et conformité plénum de Belden se caractérise par une technologie innovante qui bloque l'eau. Ainsi, il peut être prolongé de l'intérieur à l'extérieur, même dans des environnements humides, sans gel collant.
Des câbles qui permettent d'éviter les défaillances
Qu'il s'agisse de protection contre les inondations ou l'humidité, les températures extrêmement basses ou la lumière du soleil, ces produits d'extérieur sont conçus pour éviter les défaillances. Ils sont faciles à manipuler et à installer, avec un petit diamètre, un poids plus léger et plus de flexibilité grâce à leur conception à une seule gaine.
Les câbles I/E à âme sèche de catégorie et à certification plénum et les câbles OSP à âme sèche de catégorie sont disponibles en catégories 6 et 6A et en versions U/UTP et F/UTP.
En savoir plus sur nos nouveaux câbles.
Liens associés :
Un coupleur, de nombreuses façons différentes de l'utiliser
Câbles intérieurs ou extérieurs - que choisir ?
Extension d'un réseau sans fil sur un campus universitaire en pleine croissance