Blog

Stade Al Thumama : l’infrastructure la plus intelligente du Moyen-Orient

Rick van Otterdijk

La technologie standard et l’intégration n'auraient pas été suffisantes pour offrir aux supporters l’expérience ultime lors de la Coupe du Monde de la FIFA de l’année dernière. Découvrez comment le stade Al Thumama s’est préparé pour cette compétition sportive de haute technologie.

 

 Concevoir, rénover et construire huit stades en moins de 12 ans : c’est la tâche qui a été confiée au Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage (SC) du Qatar lorsqu’il a été annoncé que le pays accueillerait la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

 

En tant qu’entité responsable de la livraison des stades et des infrastructures pour cet événement d’un mois, le SC s’est rapidement mis au travail pour développer ce campus de sites sportifs, y compris le stade Al Thumama de 40 000 places, qui a servi comme l’un des sites hôtes de la compétition.

 

En ce qui concerne la Coupe du Monde de la FIFA, le SC savait que la technologie standard et l’intégration ne pouvaient pas prendre en charge l’innovation en matière d’information et de diffusion qui serait nécessaire pour offrir l’expérience ultime aux supporters. Rassembler plus de 3 millions de spectateurs pour le tournoi de football le plus prestigieux et le plus historique du monde nécessite plus qu’un stade professionnel typique.

 

Dès l’instant où les supporters sont entrés dans le stade Al Thumama, le SC a voulu leur offrir l’atmosphère la plus excitante et interactive possible. En conséquence, il deviendra le seul site au Moyen-Orient avec une infrastructure intelligente capable de prendre en charge l’intelligence artificielle et l’IoT. 

 

Pour atteindre cet objectif, l’équipe SC s’est concentrée sur ces quatre facteurs pour le stade Al Thumama :

 

1. Une conception et une exploitation durables

Il s’agissait d’un projet de grande envergure, susceptible d’avoir un impact considérable sur l’environnement. Le Comité Suprême pour la Livraison et l’Héritage voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser la consommation d’énergie et compter sur les énergies renouvelables sans compromettre le niveau de confort des supporters et des athlètes.

 

De ses panneaux solaires à son centre de données économe en énergie, doté d’un système de confinement qui sépare le flux d’air froid de l’air chaud sortant des gaz d’échappement des équipements, la construction écologique et l’efficacité énergétique ont toujours été au premier plan.

 

Grâce à ses efforts, le stade a reçu une note de cinq étoiles du Système mondial d’évaluation de la durabilité (GSAS). C’est l’une des notes les plus élevées disponibles.

 

2. Visibilité en temps réel

Une fois le tournoi terminé, le stade serait réaménagé pour inclure un hôtel de 60 chambres dans les tribunes supérieures et accueillir d’autres types d’événements sportifs, ce qui en ferait la destination sportive ultime du Qatar.

 

Étant donné que le stade serait utilisé pour de nombreux types de matchs, tournois et compétitions, – chacun ayant sa propre technologie et ses propres exigences en matière de réseau – la visibilité en temps réel des ports réseau et des liaisons par fibre optique était importante.

 

Pour ce faire, le système de raccordement intelligent PatchPro® de Belden a été utilisé pour augmenter la visibilité en temps réel. Grâce à la RFID (identification par radiofréquence), il permet l’identification sans fil des cordons de raccordement individuels et la surveillance en temps réel de l’infrastructure réseau.

 

Chaque cordon de raccordement est doté d’une puce RFID intégrée qui contient des informations d’identification précieuses sur le câble. Ces informations sont transférées sans problème dans la plateforme logicielle PatchPro DCIM/AIM pour une documentation en temps réel de la base de données. Cela permet de surveiller les systèmes critiques pour détecter les goulots d’étranglement potentiels (points d’accès, consommation excessive d’énergie, etc.), de minimiser le temps nécessaire à la préparation des évaluations et de connecter les gestionnaires de réseau à une mine de données qu’ils peuvent utiliser pour prendre des décisions concernant la capacité et les mises à niveau.

 

3. Concevoir pour une évolutivité future

Pour la Coupe du Monde de la FIFA d’aujourd’hui, le stade Al Thumama devait être en mesure de prendre en charge la gestion à distance des systèmes du stade pour le personnel, ainsi que la diffusion en direct, les rediffusions des temps forts, la commande de repas, les achats de marchandises et le vote des MVP, le tout depuis les sièges des supporters.

 

Mais pour ce qui est des besoins technologiques de demain ? Rien n’est sûr. Quelles que soient les nouvelles innovations qui émergeront à l’avenir, le stade sera prêt à les prendre en charge, sans avoir à remplacer les infrastructures existantes.

 

Le site dispose de plus de 520 000 mètres de câblage de catégorie 6A et de 120 000 mètres de câblage à fibre optique pour prendre en charge les technologies d’information et de diffusion à l’intérieur du stade aujourd’hui, avec la capacité de connecter et d’intégrer de nouvelles technologies à l’avenir.

 

4. Un engagement envers la sécurité des données

Un événement mondial comme la Coupe du Monde de la FIFA ne peut même pas risquer un moment d’interruption, à la fois pour les téléspectateurs à l’intérieur du stade et pour les plus de 1 5 milliard de téléspectateurs qui regardent depuis chez eux.

 

Pour garantir la sécurité des données et du réseau, le système de raccordement intelligent PatchPro de Belden surveille les changements physiques involontaires de l’infrastructure réseau. Si quelque chose change, les gestionnaires de réseau sont immédiatement avertis afin que les problèmes puissent être résolus avant qu’ils ne surviennent.

 

Atteindre un objectif incroyable

L’année dernière, le stade Al Thumama a accueilli avec succès six matchs en phase de poule, un match en 8e de finale et un match de quart de finale.

 

Si vous étiez l’un des 3 4 millions de supporters au Qatar pour la coupe, ou si vous regardiez chez vous depuis un autre pays, alors vous savez : les solutions de centre de données et de mise en réseau conçues et déployées par Belden se sont avérées suffisamment robustes pour répondre aux exigences incroyables de cet événement sportif.

 

Pour en savoir plus sur notre contribution dans ce projet, lisez notre récente étude de cas.

 

Ressources connexes :

Étude de cas Al Thumama

Tendances principales dans la conception des stades de football

Champ Lower.com - Columbus, Ohio