Champ Lower.com - Columbus, Ohio
Grâce aux solutions Belden, ESPN a félicité Lower.com Field pour avoir organisé une inauguration des plus réussies jamais diffusées pour un nouveau stade.
ALLER À : Client | Défi | Découverte | Solution | Résultats
Client(e)
Lorsque le Historic Crew Stadium a été construit en 1999, il s'agissait du premier stade dédié au football aux États-Unis et du domicile du Columbus Crew.
Vingt ans plus tard, en tant que championne en titre de la Major League Soccer Cup, l'équipe était prête pour un stade plus grand, plus moderne et plus proche du centre-ville de Columbus : la destination pour les sports et les divertissements.
Le site existant est devenu un centre d'entraînement et un nouveau stade a été construit à quatre miles de là. Le terrain de 430 000 pieds carrés, d'une superficie de 430 000 pieds carrés et d'une valeur de 1 million de Lower.com, se trouve au centre du développement à usage mixte d'Astor Park et à côté du quartier de l'Arena.
Autour du stade se trouve une place publique de 62 000 pieds carrés, dotée d'un écran vidéo de 14 pieds sur 24 pieds, pour accueillir des concerts en plein air, des soirées de visionnage et d'autres événements.
Défi
En tant que lieu intérieur/extérieur, le Lower.com Field avait besoin d'un câblage capable de résister aux éléments (soleil, vent, pluie et même neige) tout en prenant en charge une technologie de pointe.
Le projet a également posé des défis en termes de longueurs de câbles et de bobines qui allaient au-delà des options standard généralement disponibles.
Le délai de réalisation du projet était également très serré. La livraison rapide des produits était essentielle pour garantir au Columbus Crew qu'il serait prêt à accueillir son premier match à domicile. Malgré les fermetures de chantiers dues à la pandémie et l'absence des installateurs pendant près de six semaines, les délais serrés n'ont pas pu être compromis.
Découverte
En raison de la réputation de Belden en matière de solutions de câbles et de connectivité de qualité pour les stades et les lieux de divertissement, il existait déjà une relation établie avec le représentant du propriétaire. L'équipe savait que Belden pouvait fournir le service, l'assistance et les solutions dont Lower.com Field avait besoin.
Solution
“Une partie du terrain Lower.com est sous un toit, mais le hall principal est ouvert sur l'extérieur,” explique Christopher Moonan, chef de projet chez The Superior Group. “Cela a présenté de nombreux défis que Belden a pu résoudre. Ils nous ont vraiment aidé à mener à bien ce projet grâce à ce qu'ils ont pu offrir.”
Belden a fourni toutes les solutions de câblage et de connectivité pour le stade, du câblage horizontal au câblage de diffusion.
Des câbles de distribution à fibre FiberExpress Intérieur/Extérieur OS2 et des connecteurs à épissure par fusion ont été utilisés dans l'infrastructure à fibre optique. Ces connecteurs associent les avantages de l'épissage par fusion et la simplicité des connecteurs installables sur le terrain pour améliorer les performances et la fiabilité de l'installation par rapport aux connecteurs à épissure mécanique.
La salle de tête de réseau (où les camions-régie se branchent sur le système) étant située à l'opposé de l'endroit où se déroulent les matchs, des chemins de câble très longs ont été nécessaires. “En moyenne, nous avons effectué des parcours entre 1 200 et 1 700 pieds,” explique Moonan. “Nous avions même une piste de 2 200 pieds jusqu'à un site où un DJ pouvait se connecter.”
Les bobines de plus de 1 000 pieds de câble étaient difficiles à trouver en stock, mais Belden a pu les livrer à temps, de sorte que Lower.com Field avait un système de diffusion fonctionnel pour le premier match. Sinon, le premier match à domicile aurait été reporté.’
Le système REVConnect® 10GXW a également été déployé sur le terrain Lower.com. En tant que câble de catégorie 6A de plus petit diamètre de l'industrie, il est conçu pour les applications de bâtiments intelligents et les réseaux sans fil intégrés aux bâtiments afin de prendre en charge les exigences de haute densité et de bande passante élevée.’’ La connectivité REVConnect permet des terminaisons faciles et fiables grâce à une méthode unique pour toutes les connexions et tous les composants RJ45.
Les connecteurs REVConnect FlexPlugs établissent des connexions directes aux appareils qui ne peuvent pas accueillir de fiches à terminaison sur le terrain classiques en raison de la taille de la fiche ou des contraintes de routage des câbles.’ Elles ont également permis d'éliminer les cordons de raccordement, les boîtes de dérivation et les prises, ce qui a permis de réduire le temps et les coûts d'installation.
Les coupleurs REVConnect créent des points de transition entre les espaces intérieurs/extérieurs et les plénums. Une fois que l'entreprise de traitement de l'air a procédé à une ingénierie de la valeur, 90 % des espaces intérieurs ont été transformés en plénums après la conception. En conséquence, le câblage des colonnes montantes intérieures/extérieures a été remplacé par un câblage en plénum. “Les coupleurs REVConnect 10GX nous ont permis de réaliser cette transition sans aucune perte de données, explique Moonan.” “Lors des tests, vous ne réalisez même pas que le coupleur est là.’”
Le système REVConnect a permis de respecter les délais d'installation en réduisant considérablement les travaux de reprise et les nouveaux essais. Il n'a fallu que quelques minutes de formation à la terminaison pour les techniciens débutants avant qu'ils ne se mettent au travail. “« La facilité d'installation nous a permis de faire appel à une équipe pour effectuer le câblage préliminaire, puis d'envoyer une équipe derrière eux pour terminer le tout rapidement afin que nous puissions tout terminer dans un délai très court », explique Moonan.”
Résultats
Lorsque ESPN est arrivé quelques jours avant l'ouverture officielle pour vérifier les nouveaux systèmes, l'équipe s'attendait à une longue journée de tests. Grâce à la performance du système de câblage, ils ont pu terminer avec plusieurs heures d'avance.
Ryan Adams, vice-président des technologies pour The Superior Group, déclare qu'ESPN a félicité Lower.com Field pour son expérience de test sans faille. Il a affirmé qu'il s'agissait là d'une inauguration des plus réussies jamais diffusées pour un nouveau stade.
“Belden a été en mesure de répondre à tous les besoins, y compris de répondre à la demande de nous fournir des bobines à plus long tirage pendant une période très critique pour le projet,” dit Moonan. “Ils ont vraiment fait un travail remarquable en réduisant les délais et en se dépêchant de nous fournir le matériel dont nous avions besoin pour mettre en place et faire fonctionner notre système de diffusion pour ce premier match.”