Bâtiments intelligents

2 grosses erreurs à éviter lors de l’installation d’un câble à fibre optique

Massimo Carboni

Un nettoyage en profondeur et un tirage adéquat : ces deux facteurs sont essentiels pour obtenir une installation de câble à fibre optique de haute qualité. Obtenez les bonnes pratiques ici.

 

 


 

 

Nous avons tout vu en matière d’installation de câbles à fibre optique : le bon, le mauvais et l’incroyable.

 

Chaque jour, nous discutons avec des techniciens et des entrepreneurs sur le terrain qui installent nos câbles à fibre optique dans des centres de données et des applications de diffusion, audiovisuelles, industrielles et de bâtiments intelligents. En passant du temps sur les chantiers, nous pouvons offrir une formation pratique, répondre aux questions et en apprendre davantage sur où et comment nos produits sont utilisés.

 

Bien que nous observions l’installation dans une variété d’environnements, nous avons également remarqué un décalage majeur entre les bonnes pratiques recommandées par le secteur pour l’installation de câbles à fibre optique et les pratiques réelles mises en œuvre dans la vie.

 

Voici deux des plus grandes erreurs d’installation de fibre que nous rencontrons sur le terrain, ainsi que des conseils pour vous assurer que ces choses ne se produisent pas sur vos propres chantiers.

 

1. Des procédures de nettoyage des fibres trop souples

 

La contamination est la principale cause de défaillance de la liaison à fibre optique. Pour cette raison, le message du secteur a toujours été le suivant : la fibre doit être propre, propre, propre ! Mais nous voyons encore certains installateurs sauter des étapes ou prendre des raccourcis sur le nettoyage des fibres.

 

Un manque total de nettoyage peut entraîner une perte optique plus importante, tandis qu’un nettoyage incorrect peut dégrader les performances du réseau. On ne soulignera jamais assez l’importance du nettoyage des fibres pendant l’installation.

 

Mais les installateurs sont occupés. Lorsque les délais sont serrés, des oublis peuvent survenir dans le but de gagner du temps. Par exemple, nous avons vu des installateurs prendre les mesures suivantes (et voici quelques-uns des pires raccourcis que vous puissiez prendre lors de l’installation d’un câble à fibre optique) :

  • Tremper leurs doigts dans de l’alcool à friction ou de l’alcool isopropylique, puis essuyer les extrémités du bout des doigts pour les nettoyer.
  • Frotter les extrémités des connecteurs fibre sur leur chemise avant de les brancher.
  • Utiliser une lingette désinfectante tout usage pour nettoyer rapidement l’extrémité d’un câble à fibre optique avant la connectivité. 

Il est impossible de contourner le fait qu’un nettoyage approprié prend un peu plus de temps, mais cela porte ses fruits. Garantir des connexions de fibre optique propres est essentiel pour assurer la vitesse et la fiabilité. Vous voulez que l’infrastructure fibre soit aussi propre que possible. La fibre sale est un moyen infaillible de réduire votre rendement, d’introduire de potentiels problèmes de performance et d’augmenter les appels de service sur la route.

 

Comment éviter les problèmes causés par un nettoyage incorrect :

Il existe de nombreuses options de nettoyage des fibres parmi lesquelles choisir, notamment :

  • Les nettoyeurs en une étape, qui utilisent un brin de nettoyage à sec pour enlever la poussière, les débris et l’huile de la face d’extrémité du connecteur.
  • Des caméras d’inspection qui permettent de vérifier rapidement et facilement les extrémités des fibres. Ces caméras autofocus fournissent une vue nette de la face terminale en quelques secondes pour une inspection détaillée. Bien que vous puissiez confirmer visuellement la propreté sans outil ou utiliser une lunette d’inspection manuelle, ces caméras offrent les résultats les plus précis.
  • Les kits de nettoyage, qui comprennent tout ce dont vous avez besoin pour établir des connexions de fibre propre. 

Quels que soient les outils ou méthodes de nettoyage que vous choisissez, assurez-vous de suivre ces conseils de nettoyage des fibres pour de meilleurs résultats :

  • N’utilisez pas d’air en conserve ou de plumeaux (ils soufflent des particules et ne nettoient pas les huiles ou les résidus).
  • Ne touchez pas aux extrémités des connecteurs fibre.
  • Ne touchez pas l’embout de distribution du solvant.
  • Portez des lunettes de sécurité appropriées.
  • Gardez les capuchons de protection sur les connecteurs fibre débranchés.

 

2. Tirage incorrect du câble à fibre optique 

Nous constatons régulièrement des tirages incorrects pendant le processus d’installation. Cela entraîne une défaillance du câble à fibre optique.

 

Tirer un câble à fibre optique au-delà de sa force de traction maximale peut provoquer des fissures, des plis ou des ruptures qui ont un impact sur les performances. La plupart des câbles à fibre optique comprennent des éléments de résistance spéciaux (faits d’un matériau comme le fil d’aramide) pour le tirage des câbles. Ils protègent les fibres optiques à l’intérieur du câble contre les dommages et permettent aux installateurs de tirer le câble en toute sécurité pendant l’installation.

 

Nous avons vu des installateurs tirer par erreur sur la gaine du câble au lieu d’utiliser le fil d’aramide. Cela étire la gaine du câble et altère les fibres optiques à l’intérieur. L’étirement de la gaine extérieure laisse les fibres optiques quelques pieds plus loin dans le câble plutôt qu’à l’extrémité et ne fournira pas une terminaison sécurisée. La gaine peut également se déchirer ou se casser ou avoir l’air ondulée.

 

Tirer des câbles contre quelque chose de serré, par exemple dans un coin ou à côté d’autres câbles à fibre optique, peut également brûler la gaine extérieure.

 

Comment éviter les problèmes causés par une traction incorrecte :

Lorsque vous tirez un câble à fibre optique, suivez ces recommandations pour éviter de l’endommager :

  • Coupez une partie de la gaine pour accéder aux éléments de résistance et tirez uniquement sur ceux-ci, pas sur la gaine du câble ou le câble lui-même.
  • Ne dépassez jamais la charge de traction maximale.
  • Maintenez le rayon de courbure minimum du câble et assurez-vous de ne pas le plier au-delà. Cela peut augmenter l’atténuation et casser les fibres.
  • Évitez de tordre ou de pincer le câble lorsque vous le tirez.

 

Vous avez des questions sur l’installation de la fibre ?

Notre objectif est de vous aider à fournir un travail d’installation de qualité. Prendre le temps de suivre les bonnes pratiques pour l’installation de câbles à fibre optique n’est qu’une autre façon de vous démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

 

L’équipe fibre de Belden est là pour répondre à vos questions d’installation et vous guider à travers les bonnes pratiques recommandées pour garantir une installation correcte afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement en câbles. Aucune question n’est trop basique. Si vous avez une question, faites-le nous savoir. Notre équipe reviendra vers vous sous peu avec des informations utiles pour guider votre installation dans la bonne direction.

 

Ressources connexes :

Comment fonctionnent les câbles à fibre optique ? La réponse à votre question

Comment savoir quand utiliser le câble à fibre optique