Étude de cas

Circa Resort & Casino Las Vegas

Belden
Lorsque Derek et Greg Stevens (connus sous le nom de « D Brothers » de Détroit) ont imaginé leur nouveau lieu à Las Vegas, ils voulaient construire une expérience différente de tout autre casino ou complexe hôtelier.


Ceci est un extrait d'une étude de cas. Lisez l'étude de cas complète ici.

Client(e)

Lorsque Derek et Greg Stevens (connus sous le nom de “D Brothers” de Détroit) ont imaginé leur nouveau lieu à Las Vegas, ils voulaient construire une expérience différente de tout autre casino ou complexe hôtelier.

 

Tout dans cette nouvelle propriété de 35 étages et de 1,2 million de pieds carrés est différent, de son atmosphère réservée aux adultes à son ambiance old-school de Vegas, avec l'emblématique enseigne au néon Vegas Vickie.—

 

Le Circa Resort & Casino Las Vegas dispose également d'un théâtre aquatique au cinquième étage appelé Stadium Swim : six piscines, des bars dans la piscine, des cabanes, des lits de repos et des chaises longues répartis sur trois niveaux en cascade offrent à plus de 4 000 personnes une vue parfaite sur un écran haute définition de 40 pieds sur 143 pieds qui diffuse toutes sortes de divertissements.

 

Couvrant un pâté de maisons entier—et l'hôtel le plus haut au nord du Strip—c'est le premier hôtel-casino depuis 1980 à être construit à partir de zéro dans le centre-ville de Las Vegas.

 

Défi

Les propriétaires du Circa Resort & Casino Las Vegas ont appliqué leur ingéniosité à chaque aspect de la propriété.

 

Au lieu d'utiliser une alimentation CA dédiée, par exemple, Greg Stephens souhaitait utiliser l'électricité numérique™ (DE) comme infrastructure de distribution d'énergie principale pour réduire la consommation d'énergie et créer un bâtiment intelligent. L'idée était de tout alimenter par DE, depuis l'éclairage et les interrupteurs jusqu'à la climatisation dans les chambres et aux points d'accès sans fil.

 

Cette approche nécessitait un câblage et un partenaire de connectivité capables de sortir des sentiers battus. Étant donné que de nombreux éléments du projet exigeaient une vue dégagée, comme le Stadium Swim, toute l'infrastructure devait être dissimulée : pas de poteaux électriques pour la connectivité Wifi.

 

Le bâtiment devant être construit le long d'une rue étroite parmi un ensemble de gratte-ciels existants, la livraison des matériaux devrait être soigneusement planifiée et réalisée tout au long du projet.

 

La COVID-19 imposa aussi ses propres restrictions, limitant le nombre de personnes sur le chantier et empêchant les visites régulières pour en surveiller l'avancement. Ce projet devait être géré à distance tout en respectant les délais.

 

Découverte

FEA Consulting Engineers, une société d'ingénierie hôtelière basée au Nevada, s'est associée à VoltServer—le créateur de Digital Electricity™ —pour faire du rêve des propriétaires’ une réalité. Cette société d'ingénierie recommanda Belden pour la fourniture des solutions de câblage et de connectivité.

 

“« Nous étions ravis », déclare Ken Hydzik, directeur des ventes de VoltServer.” “Nous avons eu beaucoup de succès en travaillant avec la solution Belden.’ Elle propose des produits de qualité et des options de câbles optimisés pour être utilisés avec Digital Electricity. Belden a été le premier fabricant de câbles à reconnaître les avantages de l'électricité numérique, et nous apprécions leur innovation et leur partenariat en étant le premier sur le marché.”

 

Solution

Les câbles Belden Digital Electricity™ (DE) ont été déployés pour soutenir l'infrastructure de distribution d'énergie principale ; ils’sont optimisés pour étendre DE en toute sécurité sur la plus longue distance possible. Dans de nombreux cas,—y compris au Circa Resort & Casino Las Vegas—les réseaux utilisant DE peuvent être installés par des techniciens basse tension au lieu d'électriciens (comme un câble PoE), ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent.

 

En plus des câbles DE, Belden a également fourni des câbles de catégorie 6, AV, CCTV/sécurité et de contrôle d'accès ainsi que des fils en cuivre, des racks et des armoires.

 

Keith Nichols, fondateur de DKNQ Inc. et représentant des propriétaires, attribue la capacité du projet à se terminer deux mois plus tôt que prévu en partie au système REVConnect de Belden.’ ’’®

 

“Nous avons gagné beaucoup de temps car nous avons pu tirer le fil à l'intérieur et ne pas avoir à le frapper sur les blocs,” explique-t-il.

 

Une fois raccordée, la connexion peut être testée pour vérifier sa performance. Ensuite, les câbles peuvent être poussés dans le mur ou le plafond pour laisser place à l'entreprise de finition des travaux. Lorsque son travail est terminé, le corps de la prise ou de la fiche et la plaque avant peuvent être installés. Les installateurs de noyau et de caplets uniques de REVConnect terminent 95 % de la terminaison sans avoir besoin de savoir si une prise, une fiche ou un coupleur sera utilisé.’

 

“Nous avons laissé toutes les connexions terminées au plafond et l'avons recouvert de cloisons sèches,” explique Nichols. “Parce que c'était Terminé et testé avant de poser les cloisons sèches, cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Nous n’avons pas eu besoin de mettre quelqu’un dans un ascenseur pour tester et terminer tout ce qui se trouve dans les airs.’ Les économies de main d’œuvre ont été très importantes.”

 

M. Nichols précise également que REVConnect a également été une bouée de sauvetage dans le contexte de la COVID-19, car les installateurs pouvaient effectuer leur travail jusqu'à un certain point puis évacuer les lieux pour que les peintres et autres artisans puissent terminer leur travail. Les travailleurs de chaque métier n'ont jamais eu à se croiser ou à travailler côte à côte.

 

Le système de connectivité a également permis aux apprentis et aux nouveaux installateurs d'effectuer des travaux essentiels à la mission après seulement 15 minutes de formation.— sans aucun problème et sans que personne n'ait à vérifier leur travail.

 

“REVConnect ne’ ne permet pas l'erreur,” Nichols explique. “Avec un licenciement traditionnel, un nouvel employé ne’ je ne sais pas dans quel sens terminer, sinon ils peuvent abîmer les fils. Si vous ne’ n'ai pas quelqu'un qui’ si vous êtes doué pour sertir, terminer et perforer, vous avez un sacré bazar entre les mains. REVConnect nous permet d'être rapidement opérationnel. Les méthodes de terminaison conventionnelles ne’ Je ne fais pas ça.”

 

La société Communication Electronic Systems (CES), installateur certifié de Belden, situé à Las Vegas, a réalisé toute l'installation. Étant donné que l'entreprise est certifiée, les membres de son équipe sont formés selon les toutes dernières technologies et normes du secteur, et les plus pertinentes. CES peut aussi offrir aux clients des garanties de 25 ans sur les produits et une assurance application à vie pour les solutions de Belden.

 

Résultats

Le Circa Resort & Le Casino de Las Vegas a ouvert ses portes près de deux mois plus tôt que prévu— en octobre 2020— au milieu d'une pandémie. Selon M. Nichols, cela ne pouvait être possible qu'avec un partenaire comme Belden.

 

Hydzik est d'accord : “ Travailler avec FEA et Belden dès le début du processus de conception a été essentiel au succès de la construction au milieu d'une pandémie. Avoir un propriétaire, un consultant et un industriel prêts à changer le modèle de distribution de l'énergie dans ce marché vertical a véritablement changé la donne. Nous’ Nous constatons déjà un intérêt substantiel sur le Strip compte tenu de ce même modèle d’électricité numérique.”

 

En plus de factures de services publics moins élevées, Nichols estime que les économies sur les coûts de construction se situent entre $2 millions et $3 millions grâce à l'utilisation combinée de VoltServer’ s DE et Belden’ Câbles DE au lieu d'une alimentation CA dédiée.

 

Circa Resort & Le Casino Las Vegas se distingue désormais sur le Strip pour de nombreuses raisons : non seulement il apporte de nouvelles attractions à Fremont Street, mais il’ C'est également le bâtiment le plus intelligent du centre-ville, bénéficiant d'une technologie de pointe comme l'automatisation avancée des bâtiments, les commandes numériques dans les chambres, l'éclairage LED et la distribution d'énergie électrique— tous utilisant DE et pris en charge par les câbles et la connectivité Belden.