Nous avons tout vu en matière d’installation de câbles à fibre optique : le bon, le mauvais et l’incroyable.
Chaque jour, nous discutons avec des techniciens et des entrepreneurs sur le terrain qui installent nos câbles à fibre optique dans des centres de données et des applications de diffusion, audiovisuelles, industrielles et de bâtiments intelligents. En passant du temps sur les chantiers, nous pouvons offrir une formation pratique, répondre aux questions et en apprendre davantage sur où et comment nos produits sont utilisés.
Bien que nous observions l'installation dans une variété d'environnements, nous avons également remarqué un décalage majeur entre les meilleures pratiques recommandées par l'industrie pour l'installation de câbles à fibre optique et les pratiques réelles mises en œuvre dans la vie réelle.
Voici deux des plus grosses erreurs d'installation de fibre que nous rencontrons sur le terrain, ainsi que des conseils pour vous assurer que ces choses ne se produisent pas sur vos propres chantiers.
1. Des procédures de nettoyage des fibres trop laxistes
La contamination est la principale cause de défaillance de la liaison à fibre optique. C’est pour cette raison que le message de l’industrie a toujours été le suivant : la fibre doit être propre, propre, propre ! Mais nous voyons encore certains installateurs sauter des étapes ou prendre des raccourcis sur le nettoyage des fibres.
Un manque total de nettoyage peut entraîner une perte optique plus importante, tandis qu’un nettoyage incorrect peut dégrader les performances du réseau. L’importance du nettoyage des fibres lors de l’installation ne peut être suffisamment soulignée.
Mais les installateurs sont occupés. Lorsque les délais sont serrés, des oublis peuvent survenir dans le but de gagner du temps. Par exemple, nous avons vu des installateurs prendre ces mesures (et voici quelques-uns des pires raccourcis que vous puissiez prendre lors de l'installation d'un câble à fibre optique) :
- Tremper leurs doigts dans de l’alcool à friction ou de l’alcool isopropylique, puis essuyer les extrémités du bout des doigts pour les nettoyer.
- Frotter les extrémités des connecteurs fibre sur leur chemise avant de les brancher.
- Utilisez une lingette désinfectante tout usage pour nettoyer rapidement l'extrémité d'un câble à fibre optique Avant la connectorisation.
Il est indéniable qu’un nettoyage approprié prend un peu plus de temps, mais il est très rentable. Garantir des connexions de fibre optique propres est essentiel pour assurer la vitesse et la fiabilité. Vous voulez que l’infrastructure fibre soit aussi propre que possible. La fibre sale est un moyen infaillible de réduire votre rendement, d’introduire de potentiels problèmes de performance et d’augmenter les appels de service sur la route.
Comment éviter les problèmes causés par un nettoyage incorrect :
Il existe de nombreuses options de nettoyage des fibres parmi lesquelles choisir, notamment :
- Les nettoyeurs en une étape, qui utilisent un brin de nettoyage à sec pour enlever la poussière, les débris et l’huile de la face d’extrémité du connecteur.
- Des caméras d’inspection qui permettent de vérifier rapidement et facilement les extrémités des fibres. Ces caméras autofocus fournissent une vue nette de la face terminale en quelques secondes pour une inspection détaillée. Bien que vous puissiez confirmer visuellement la propreté sans outil ou utiliser une lunette d’inspection manuelle, ces caméras offrent les résultats les plus précis.
- Les kits de nettoyage, qui comprennent tout ce dont vous avez besoin pour établir des connexions de fibre propre.
Quels que soient les outils ou méthodes de nettoyage que vous choisissez, assurez-vous de suivre ces conseils de nettoyage des fibres pour de meilleurs résultats :
- N'utilisez pas d'air comprimé ni de plumeaux (ils soufflent des particules et ne nettoient pas les huiles ni les résidus).
- Ne touchez pas les extrémités des connecteurs de fibre.
- Ne touchez pas l’embout de distribution du solvant.
- Portez des lunettes de sécurité appropriées.
- Gardez les capuchons de protection sur les connecteurs fibre débranchés.
2. Tirage incorrect du câble à fibre optique
Nous constatons régulièrement des tirages incorrects pendant le processus d’installation. Cela entraîne une défaillance du câble à fibre optique.
Tirer un câble à fibre optique au-delà de sa force de traction maximale peut provoquer des fissures, des plis ou des ruptures qui ont un impact sur les performances. La plupart câbles à fibres optiques Inclure des éléments de résistance spéciaux (fabriqués à partir d'un matériau tel que du fil d'aramide) pour le tirage de câbles. Ils protègent les fibres optiques à l’intérieur du câble contre les dommages et permettent aux installateurs de tirer le câble en toute sécurité pendant l’installation.
Nous avons vu des installateurs tirer par erreur sur la gaine du câble au lieu d'utiliser le fil d'aramide. Cela étire la gaine du câble et altère les fibres optiques à l’intérieur. L'étirement de la gaine extérieure laisse les fibres optiques quelques pieds plus loin dans le câble au lieu de les placer à l'extrémité et ne fournira pas une terminaison sécurisée. La gaine peut également se déchirer ou se casser ou avoir l’air ondulée.
Tirer des câbles contre quelque chose de serré, par exemple dans un coin ou à côté d’autres câbles à fibre optique, peut également brûler la gaine extérieure.
Comment éviter les problèmes causés par une traction incorrecte :
Lorsque vous tirez un câble à fibre optique, suivez ces recommandations pour éviter de l’endommager :
- Coupez une partie de la gaine pour accéder et tirer uniquement sur les éléments de résistance, et non sur la gaine du câble ou sur le câble lui-même.
- Ne dépassez jamais la charge de traction maximale.
- Maintenez le rayon de courbure minimum du câble et assurez-vous de ne pas le plier au-delà ; cela peut augmenter l'atténuation et casser les fibres.
- Évitez de tordre ou de pincer le câble lorsque vous le tirez.
Vous avez des questions sur l’installation de la fibre ?
Notre objectif est de vous aider à fournir un travail d’installation de qualité. Prendre le temps de suivre les bonnes pratiques pour l’installation de câbles à fibre optique n’est qu’une autre façon de vous démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
L'équipe fibre de Belden est là pour répondre à vos questions d'installation et vous guider à travers les meilleures pratiques recommandées pour garantir une installation appropriée afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement en câbles. Aucune question n’est trop basique. Si vous avez une question, faites-le nous savoir. Notre équipe reviendra vers vous sous peu avec des informations utiles pour guider votre installation dans la bonne direction.
Ressources connexes :
Comment fonctionnent les câbles à fibre optique ? Votre question a trouvé une réponse
Comment savoir quand utiliser le câble à fibre optique
Nous’ J'ai tout vu en matière d'installation de câbles à fibre optique : le bon, le mauvais et l'incroyable.
Chaque jour, nous discutons avec des techniciens et des entrepreneurs sur le terrain qui installent nos câbles à fibre optique dans des centres de données et des applications de diffusion, audiovisuelles, industrielles et de bâtiments intelligents. En passant du temps sur les chantiers, nous pouvons offrir une formation pratique, répondre aux questions et en apprendre davantage sur où et comment nos produits sont utilisés.
Bien que nous observions l’installation dans une variété d’environnements, nous’ Nous avons également remarqué une déconnexion majeure entre l'industrie’ Les meilleures pratiques recommandées pour l’installation de câbles à fibre optique et les pratiques réelles mises en œuvre dans la vie réelle.
Deux des étapes les plus critiques— nettoyage de fibre optique et tirage de câbles à fibre optique— sont également celles qui sont le plus souvent mal réalisées. Les échecs de nettoyage peuvent entraîner de mauvaises performances du réseau ou même des dommages à l'équipement, tandis qu'un tirage incorrect risque d'endommager physiquement la fibre avant même qu'elle ne soit en place.’ Apprenez-en davantage sur ces erreurs d’installation que nous rencontrons sur le terrain et comment les prévenir. En savoir plus sur le fonctionnement des câbles à fibre optique.
1. Des procédures de nettoyage des fibres trop laxistes
La contamination est la principale cause de défaillance de la liaison à fibre optique. C’est pour cette raison que le message de l’industrie a toujours été le suivant : la fibre doit être propre, propre, propre !’ Mais nous voyons encore certains installateurs sauter ou prendre des raccourcis sur le nettoyage de la fibre optique, ce qui peut annuler certains des avantages offerts par le câblage en fibre optique.
Un manque total de nettoyage peut entraîner une perte optique plus importante, tandis qu’un nettoyage incorrect peut dégrader les performances du réseau. L’importance du nettoyage de la fibre optique lors de l’installation ne peut être suffisamment soulignée.’
Une perte de signal excessive, une réflectivité accrue et même des dommages permanents aux extrémités des connecteurs et aux équipements actifs sont possibles lorsque les câbles ne sont pas correctement nettoyés.’ Même une minuscule particule de poussière peut bloquer ou disperser la lumière.
Le coût caché de sauter le nettoyage de la fibre optique
Lorsque les délais sont serrés, des oublis peuvent survenir dans le but de gagner du temps. Par exemple, nous avons vu des installateurs prendre ces mesures lorsqu'ils sont pressés (ce sont quelques-uns des pires raccourcis que vous puissiez prendre lors de l'installation d'un câble à fibre optique) :’’
- Tremper leurs doigts dans de l’alcool à friction ou de l’alcool isopropylique, puis essuyer les extrémités du bout des doigts pour les nettoyer.
- Frotter les extrémités des connecteurs fibre sur leur chemise avant de les brancher.
- Utilisez une lingette désinfectante tout usage pour nettoyer rapidement l'extrémité d'un câble à fibre optique Avant la connectorisation.
Il est indéniable qu'un nettoyage approprié prend un peu plus de temps, mais il est très rentable.’— Garantir des connexions de fibre optique propres est essentiel pour assurer la vitesse et la fiabilité. Vous voulez que l’infrastructure fibre soit aussi propre que possible. La fibre sale est un moyen infaillible de réduire votre rendement, d’introduire de potentiels problèmes de performance et d’augmenter les appels de service sur la route.
Outils de nettoyage des fibres recommandés
Les nouveaux connecteurs doivent toujours être nettoyés avant d'être utilisés.’ Les connecteurs fibre doivent être nettoyés à chaque fois avant d’être accouplés. Utilisez une lunette d’inspection pour confirmer que la face terminale est exempte de contamination avant d’effectuer la connexion.
Il existe de nombreux outils de nettoyage des fibres parmi lesquels choisir, notamment :
- Les nettoyeurs en une étape, qui utilisent un brin de nettoyage à sec pour enlever la poussière, les débris et l’huile de la face d’extrémité du connecteur.
- Portées d'inspection automatisées Qui permettent de vérifier rapidement et facilement les extrémités des fibres. Ces caméras autofocus fournissent une vue nette de la face terminale en quelques secondes pour une inspection détaillée. Bien que vous puissiez utiliser une lunette d’inspection manuelle, ces caméras automatisées offrent les résultats les plus précis.
- Les kits de nettoyage, qui comprennent tout ce dont vous avez besoin pour établir des connexions de fibre propre.
Le nettoyage à sec (comme les outils en un clic) fonctionne bien pour les particules en vrac, tandis que le nettoyage humide est préférable pour les huiles ou une contamination plus tenace. Suivez toujours le nettoyage humide avec une étape de nettoyage à sec pour vous assurer que rien n’est laissé derrière.
Meilleures pratiques pour le nettoyage des câbles à fibre optique
Quels que soient les outils ou méthodes de nettoyage que vous choisissez, assurez-vous de suivre ces conseils de nettoyage des fibres pour de meilleurs résultats :
- N'utilisez pas d'air comprimé ni de plumeaux (ils soufflent des particules et ne nettoient pas les huiles ni les résidus).
- Ne touchez pas les extrémités des connecteurs de fibre.
- Ne touchez pas l’embout de distribution du solvant.
- Portez des lunettes de sécurité appropriées.
- Conservez des capuchons de protection sur les connecteurs fibre débranchés.
- Inspectez les connecteurs après le nettoyage pour confirmer leur propreté avant l’accouplement.
2. Tirage incorrect du câble à fibre optique
Nous constatons régulièrement des tirages incorrects pendant le processus d’installation. Cela entraîne une défaillance du câble à fibre optique.
Tirer correctement le câble à fibre optique est une étape critique. Une force de traction excessive, des courbures serrées et des dommages à la gaine du câble peuvent compromettre les performances optiques avant la mise sous tension du système. De petites erreurs à ce stade peuvent ne pas avoir d’effets immédiats, mais peuvent entraîner une perte de signal à long terme ou une défaillance prématurée du câble.
Les risques d’un mauvais tirage de câble à fibre optique
Tirer un câble à fibre optique au-delà de sa force de traction maximale peut provoquer des fissures, des plis ou des ruptures qui ont un impact sur les performances. La plupart des câbles à fibre optique comprennent des éléments de résistance spéciaux (faits d’un matériau comme le fil d’aramide) pour le tirage des câbles. Ils protègent les fibres optiques à l’intérieur du câble contre les dommages et permettent aux installateurs de tirer le câble en toute sécurité pendant l’installation.
Nous avons vu des installateurs tirer par erreur sur la gaine du câble au lieu d'utiliser les éléments de résistance.’ Cela étire la gaine du câble et altère les fibres optiques à l’intérieur. L'étirement de la gaine extérieure peut déplacer les fibres optiques de quelques mètres plus loin dans le câble au lieu de les placer à l'extrémité et ne fournira pas une terminaison sécurisée.’ La gaine peut également se déchirer ou se casser ou avoir l’air ondulée.
Tirer des câbles à fibre optique contre quelque chose de serré, par exemple dans un coin ou à côté d’autres câbles à fibre optique, peut également brûler la gaine extérieure.
Comment tirer un câble à fibre optique
Lorsque vous tirez un câble à fibre optique, suivez ces recommandations pour éviter de l’endommager :
- Coupez une partie de la gaine du câble pour accéder et tirer uniquement sur les éléments de résistance—et non sur la gaine du câble ou sur le câble lui-même.
- Ne dépassez pas la force de traction maximale.’
- Maintenez le rayon de courbure minimum du câble et veillez à ne pas le plier au-delà ; cela pourrait augmenter l'atténuation et casser les fibres.’
- Évitez de tordre ou de pincer le câble lorsque vous le tirez.
- Utilisez des poignées, des poulies ou des poulies appropriées pour répartir uniformément la tension de traction.
Vous avez des questions sur l’installation de la fibre ?
Notre objectif est de vous aider à fournir un travail d’installation de qualité. Prendre le temps de suivre les bonnes pratiques pour l’installation de câbles à fibre optique n’est qu’une autre façon de vous démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel.
L'équipe fibre de Belden est là pour répondre à vos questions sur l'installation de la fibre’ Et vous guider à travers les meilleures pratiques recommandées pour assurer une installation correcte afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre investissement en câbles. Aucune question n’est trop basique. Si vous avez une question, faites-le nous savoir. Notre équipe reviendra vers vous sous peu avec des informations utiles pour guider votre installation dans la bonne direction.
Liens associés :
À propos de l’auteur
Massimo Carboni
Ingénieur, développement de produits, connectivité par fibre optique
Massimo Carboni a rejoint Belden en 2021 en tant que technicien de laboratoire de fibre optique avant de devenir ingénieur en développement de produits pour notre équipe de connectivité par fibre optique. À ce titre, il aide Belden à conceptualiser, concevoir et tester de nouveaux produits de connectivité par fibre optique et s’assure qu’ils sont conformes aux normes et directives. Il détient une maîtrise en sciences appliquées en génie mécanique de l’Université Concordia.