Épissage du câble à fibre optique sur le plateau d’épices avec les mains de l’ouvrier
Mots clés associés

Se familiariser avec le fonctionnement des systèmes à fibre optique signifie revenir aux fondamentaux afin de pouvoir prendre des décisions technologiques plus intelligentes. 

Mais j'ai remarqué que les questions sur les bases reviennent souvent, quelle que soit l'expérience de la personne.’ Lorsque j'ai rejoint Belden il y a quelques années après avoir travaillé dans le secteur de la distribution d'énergie, j'ai rapidement réalisé que même les professionnels chevronnés peuvent bénéficier de réponses claires et directes aux questions fondamentales sur la fibre.   

C'est pourquoi j'ai rassemblé ces informations, basées sur des présentations que je fais souvent aux professionnels du secteur, afin de faciliter la compréhension de ce qu'est réellement la fibre.’ 

 

En quoi les systèmes à fibre optique diffèrent-ils du cuivre ?

Alors que les câbles en cuivre transmettent les données à l’aide de signaux électriques, la fibre utilise la lumière. En transmettant les données sous forme d’impulsions lumineuses plutôt que de courants électriques, les câbles à fibre optique éliminent bon nombre des limitations associées aux câbles en cuivre, telles que la génération excessive de chaleur, les préoccupations concernant la taille des faisceaux, la dégradation du signal à distance et la susceptibilité aux interférences électromagnétiques.

Ces limitations peuvent devenir problématiques dans certains environnements à haute vitesse et haute densité. Mais la fibre est conçue pour les surmonter. Parce qu’il transmet des données sous forme d’impulsions de lumière (et à la vitesse de la lumière), il peut transporter plus d’informations beaucoup plus rapidement et sur de plus longues distances. Et comme il est immunisé contre les interférences électromagnétiques et utilise du verre au lieu du métal, il offre une perte de signal minimale.’ Les signaux restent forts et clairs.

Il est toutefois important de noter que la fibre a ses inconvénients, comme toute technologie : elle ne peut pas transmettre l’énergie comme le font les câbles en cuivre.’ Aujourd’hui, il ne peut que transmettre des données.

 

Comment fonctionnent les systèmes de fibre optique ?

Un câble à fibre optique envoie des impulsions lumineuses (données) à travers de fins brins de fibres de verre. “” Le cœur d’une fibre est son noyau de verre, qui se trouve au milieu du câble, donnant à la lumière un chemin pour voyager le long du câble jusqu’à un dispositif de réception. Les données voyagent rapidement à travers la fibre en rebondissant le long du noyau.

Le noyau est entouré par :

  • Le revêtement, qui est une couche de verre qui entoure le noyau et contient des impulsions lumineuses pour éviter la perte
  • Revêtement qui empêche les rayures et autres dommages physiques
  • Tampon, qui offre plus de protection et rend la fibre plus facile à installer
  • Blindage, qui protège contre les dommages causés par l’écrasement, la flexion et les conditions environnementales difficiles

Ces composants intérieurs sont enfermés à l’intérieur d’une veste, qui protège tout ce qui se trouve à l’intérieur. Le type de gaine détermine les environnements dans lesquels le câble peut résister.

La construction du câble permet à la fibre de se plier et de tourner sans se casser’

 

Quelle est la différence entre la fibre monomode et la fibre multimode ?’ 

Les câbles à fibre optique sont classés en deux groupes : monomode et multimode. Chacun dispose d’une taille de cœur différente pour prendre en charge différentes distances de transmission et bandes passantes. 

  • Le monomode a un petit noyau qui permet à un seul chemin (mode) pour la lumière de voyager. Il est conçu pour transmettre des données sur de longues distances (jusqu'à plusieurs kilomètres) avec peu de perte de signal.’ Ces câbles sont généralement de couleur jaune.
  • Le multimode a un noyau plus grand qui permet à plusieurs chemins lumineux (modes) de voyager à travers le câble en même temps. Il utilise des LED ou des VCSEL (lasers à émission de surface à cavité verticale) comme sources lumineuses. La fibre multimode est idéale pour des distances allant jusqu’à quelques centaines de mètres. Ces câbles sont généralement de couleur aqua ou violet erika En couleur. 

Ces câbles peuvent être assemblés de deux manières :

  • L'épissure mécanique “maintient” les extrémités des fibres ensemble avec un connecteur spécial
  • L'épissure par fusion “fusionne” ou “soud” les extrémités des fibres ensemble à l'aide d'un arc électrique

 

Quelle est la différence entre les connecteurs à fibre optique ?’

Pour connecter des câbles à fibre optique, vous avez le choix entre plusieurs types de connecteurs fibre. 

  • Les connecteurs LC (connecteur lucide ou petit connecteur) sont courants aujourd’hui, en particulier dans les environnements à haute densité comme les centres de données. Parce qu’ils sont petits, économiques et faciles à installer, ils sont largement utilisés.’
  • Les connecteurs ST (pointe droite) sont l’un des plus anciens types de connecteurs à fibre optique, souvent trouvés dans les installations existantes. Fabriqués en métal, ils ne sont pas adaptés aux environnements à haute densité d'aujourd'hui, mais ils sont toujours utilisés dans les systèmes plus anciens.’’
  • Les connecteurs SC (connecteur abonné ou connecteur carré) sont légèrement plus grands que les connecteurs LC mais restent très populaires en raison de leur fiabilité.
  • Les connecteurs MPO (multi-fiber push-on) sont des connecteurs plus récents conçus pour les applications à haute densité, connectant jusqu'à 12 fibres via une seule fiche.
  • Les connecteurs VSFF (très petit facteur de forme) sont des connecteurs ultra-compacts qui permettent davantage de connexions dans des espaces plus petits. 

 

Comment les systèmes de câblage en fibre optique sont-ils gérés ? 

Dans les systèmes en cuivre, des composants tels que des panneaux de brassage sont utilisés pour organiser, protéger et gérer les connexions.  

Dans les systèmes à fibre, les connexions sont gérées à l’aide de cassettes et de trames. 

Les trames sont des concentrateurs centralisés qui connectent et acheminent les câbles à fibre optique. Les connecteurs peuvent être branchés à l'avant et à l'arrière d'un cadre, et les options de cadre vont des simples plaques d'adaptation pour une connectivité de base aux cadres de distribution optiques plus avancés.  (ODF), qui sont des armoires entières conçues pour des environnements à haute capacité et haute densité. 

Les cassettes combinent des cadres et des plateaux d’épissure, boîtier de fibres épissées pour maintenir un rayon de courbure approprié et protéger les connecteurs. Ils sont faciles à installer et à retirer.’ 

Établir les bonnes connexions au système de fibre optique

Bien que ces questions puissent sembler simples, elles reviennent souvent lorsqu’il s’agit de systèmes à fibre optique. Avoir une solide compréhension des bases vous aidera à garantir que vos connexions réseau sont fiables et prêtes pour l’avenir. 
 

Vous avez des questions sur les systèmes de fibre optique que nous n’avons pas abordées dans cette liste ?’ Envoyez-nous un message ; nous serons heureux d’y répondre !’

Obtenez des réponses à vos questions sur la fibre.

 

Liens associés :

 

À propos de l’auteur

Ike Sachse

Consultant en solutions, Bâtiments intelligents

Ike Sachse a rejoint Belden en 2022, travaillant à Chicago aux côtés de l'un des centres d'innovation client de Belden. En tant que consultant en solutions, il travaille en partenariat avec des clients, des entrepreneurs, des consultants et d'autres professionnels, leur posant les bonnes questions pour mieux comprendre leurs besoins et aligner les solutions de Belden sur leurs objectifs commerciaux. Avant de rejoindre Belden, Ike a étudié l’ingénierie électrique à l’Université d’État de l’Iowa. Il travaille également à l'obtention de sa certification en ingénierie fondamentale.