Bâtiments intelligents

Arrêtez de dessiner la polarité de la fibre et commencez plutôt à la cartographier à l'aide de symboles

Henry Franc
L’utilisation de symboles plutôt que de dessins pour la cartographie de polarité de la fibre offre de nombreux avantages. Lisez notre dernier blog pour en savoir plus sur cette nouvelle approche et ce qu’elle signifie pour vos projets de fibre. 

 

Les systèmes de fibres étant directionnels, le maintien de la polarité est crucial. Elle définit la direction dans laquelle les signaux optiques se déplacent à l’intérieur de la fibre. Sans polarité, les données ne circuleront pas comme elles le devraient.

 

S’assurer d’une polarité correcte signifie que l'émission parle à la réception. En d’autres termes, le signal d’émission (Tx) à une extrémité du canal doit correspondre au récepteur correspondant (Rx) à l’autre extrémité.

 

De nombreux facteurs ont un impact sur la polarité de la fibre, et ils ont tous à voir avec la façon dont les composants de la fibre interagissent les uns avec les autres :

  • Polarité générale de la fibre (droite, retournée, croisée, etc.)
  • Disposition des broches, souvent appelée genre (mâle/femelle)
  • Orientation
  • Alignement de la face d’extrémité
  • Disposition des broches
  • Etc.

 

Les 3 types courants de polarité de la fibre

Dans ANSI/TIA-568.3, Optical Fiber Cabling and Components Standard, TIA définit les types de composants de polarité de fibre à utiliser pour les méthodes de polarité, notamment :

 

  1. Type A (droit) : la fibre en position 1 d’un côté est la fibre en position 1 de l’autre côté.

  2. Type B (inversé) : un « retournement » longitudinal, où la fibre en position 1 d’un côté est à la position finale de la fibre (position 12) de l’autre côté.

  3. Type C (paire torsadée) : un « retournement » par paire, où chaque paire de fibres est inversée d’un côté à l’autre. Par exemple, la fibre en position 1 à une extrémité arrive à la position 2 à l’extrémité opposée, tandis que la fibre en position 2 est la fibre à la position 1 de l’autre côté.

 

Arrêtez de dessiner la polarité de la fibre et commencez plutôt à la cartographier

Il n’est pas rare que les ingénieurs, les concepteurs et les installateurs utilisent des logiciels graphiques pour « dessiner » la polarité de la fibre pour les systèmes de câblage en fibre optique. Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce à quoi ressemblent ces dessins.

 

null

null

Cliquez sur les images pour les développer.

 

Ces trois croquis représentent tous la polarité de la fibre de type A. À première vue, ils semblent différents, mais ils sont en fait tous les mêmes. Le seul facteur de différenciation est la perspective à partir de laquelle les connecteurs sont montrés.

 

Bien que les outils de dessin puissent simplifier le dessin de la polarité de la fibre, ils facilitent également la manipulation accidentelle incorrecte des dessins, ce qui entraîne une erreur dans la planification de la polarité. Par exemple, un retournement vertical change l’orientation. Un retournement horizontal modifie la numérotation de la position de la fibre. Ces erreurs font qu'il est difficile de réutiliser les dessins ou de s'y fier pour apporter des modifications.

 

C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec TIA pour changer la façon dont le secteur dessine ou cartographie la polarité de la fibre. Si la norme TIA-TSB-5069, La polarité du canal de fibre optique, facilite la cartographie et la planification, elle peut encore être améliorée.

 

L’objectif : faire évoluer le secteur vers l’utilisation de symboles visuels - des types de symboles très spécifiques - au lieu de dessins. Pourquoi ? Parce que les symboles transmettent beaucoup d’informations en un seul coup d’œil. (Pensez aux panneaux d’interdiction de fumer ou aux panneaux indiquant les passages pour piétons, par exemple.) Ils mettent de l’ordre dans la façon dont le secteur décrit, visualise et modélise la polarité de la fibre.

 

À l’intérieur de ces symboles, nous pouvons capturer et représenter l’impact de chaque composant sur la polarité globale du système, notamment :

  • Alignement/orientation des connecteurs, tels que la compatibilité d’accouplement, la disposition des broches et l’optique multirangée
  • Position de la fibre dans le connecteur
  • Identificateur de brin, tel que la couleur
  • Positionnement des ports dans les trames, modules et cassettes

 

Un changement que nous suggérons est la forme des symboles. Dans la norme TIA-TSB-5069, seuls les symboles ronds sont utilisés. Les symboles ne sont pas intuitifs ou faciles à comprendre, en particulier lors de la cartographie d’un canal fibre complexe. Par exemple, lorsque les symboles ont tous la même forme, il n'est pas possible de suivre ou de différencier les câbles et les adaptateurs.

 

Pour cette raison, les symboles des adaptateurs seront de forme carrée, tandis que les symboles des assemblages de câbles resteront ronds. À l’intérieur de la forme se trouvent des informations visuelles qui représentent ce qui se passe à l’intérieur de ce câble ou adaptateur.

 

Un carré vide ou un cercle n’indique rien d’inhabituel avec les fibres - tout est comme on peut s’y attendre : elles vont dans le bon sens, etc. Les flèches directionnelles ou les carrés affichés à l’intérieur des formes représentent visuellement ce qui se passe avec la fibre par rapport à leur position dans les connecteurs de fibre. 

 

null

null

Cliquez sur les images pour les développer.

 

Avantages de la cartographie de polarité de la fibre

L’utilisation de symboles plutôt que de dessins pour la cartographie de polarité de la fibre offre de nombreux avantages :

  • À mesure qu’ils se développent (Base-2, Base-8, Base-12, Base-16, etc.), ils sont indépendants de la couleur et des codes de couleur
  • Ils ne sont pas susceptibles d'être corrompus par les outils de dessin
  • Ils sont faciles à utiliser pour une vérification rapide de la configuration et de la conception
  • Des champs typiques peuvent être ajoutés aux symboles pour représenter des attributs tels que le nombre de brins, la disposition des broches, la longueur, le profil d'atténuation, etc.
  • Ils ajoutent de la profondeur à la conception en permettant d’utiliser des champs spécifiques pour les numéros de pièce, l’objectif, etc.
  • Ils créent un cadre commun qui facilite la documentation et la formation

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la cartographie de la polarité de la fibre à l’aide de symboles et sur ce que cela signifie pour vous, regardez notre webinaire Principes de base de la cartographie de polarité. Deux de nos experts en fibre expliquent soigneusement ces changements à venir, vous guident à travers les nouveaux symboles et décrivent en détail ce que ces changements signifient pour vous et vos projets de fibre.

 

null

Cliquez sur l’image pour la développer.

 

 

Ressources connexes :