Bâtiments intelligents

Réalité ou fiction ? 5 mythes sur l’installation des câbles Ethernet démystifiés

Henry Franc
Même les installateurs qui travaillent depuis des décennies sont la proie d’idées fausses sur l’installation de câbles. Mythe ou réalité ? Découvrez-le en lisant notre blog. 

 

Un blog que nous avons écrit sur le peignage de câbles a récemment suscité un débat animé sur un podcast du secteur. L’avez-vous écouté ?

 

Après l'avoir lu, Chuck Bowser III, RCDD, TECH, m’a contacté et m’a invité à partager davantage sur le sujet lors de son podcast Let’s Talk Cabling. Nous avons parlé de l’art et de la science de maintenir une configuration de câblage efficace et organisée, et avons également abordé les mythes d’installation courants auxquels même les vétérans chevronnés du secteur croient parfois.

 

Ce blog offre un aperçu de quelques-unes des inexactitudes que nous avons couvertes au cours de notre conversation dynamique.

 

Mythe 1 : vous ne pouvez pas peigner les câbles de catégorie 6A en raison d’une diaphonie externe.

Réalité : vous pouvez (parfois) peigner des câbles de catégorie 6A.

 

Le peignage des câbles permet aux installateurs de créer des câbles ordonnés et organisés en parallèles. Mais comme l’utilisation parallèle de câbles et de connecteurs de catégorie 6A est l’un des principaux contributeurs à la diaphonie externe, de nombreux installateurs pensent que le peignage des câbles ne devrait pas être effectué avec des câbles de catégorie 6A. Mais ce n’est pas toujours vrai : tant que vous installez un câble d’un fabricant de confiance, vous pouvez toujours peigner les câbles de catégorie 6A.

 

Prenons l’exemple de Belden. La technologie utilisée dans nos câbles pour minimiser la diaphonie indésirable (et les tests de type six autour d’un que nous effectuons pour garantir une performance correcte) permettent de peigner nos câbles en toute confiance. (Les tests de type six autour d’un placent le câble cible au centre du faisceau, à côté des autres.)

 

Si un fabricant de câbles déconseille le peignage, assurez-vous de suivre ces instructions. Il sait probablement que ses câbles ne fonctionneront pas comme prévu s’ils sont peignés.

 

Mythe 2 : peigner les câbles pendant l’installation est une perte de temps.

Réalité : le peignage des câbles peut être un facteur de différenciation, pas un gouffre de productivité.

 

Les installateurs essaient d’en faire le plus possible en une journée. Toute étape qui semble être un travail supplémentaire, comme le peignage de câbles, peut être mise de côté et considérée comme inutile. Mais prendre le temps de peigner les câbles peut être payant à bien des égards. En plus d’avoir une apparence professionnelle et immaculée (et d’éviter les problèmes de performance liés aux câbles pliés ou emmêlés), cela démontre également une grande attention aux détails.

 

C’est essentiel aux yeux des clients. Même s’ils ne savent pas ce qu’est le peignage de câbles, ils se sentiront probablement plus confiants dans les autres tâches que vous effectuez (terminaison, test, etc.) lorsqu’ils vous verront prendre le temps d’organiser soigneusement les câbles en parallèles. Un bon travail démontre aux clients que vous appréciez votre métier et que vous êtes bon dans votre domaine.

 

Mythe 3 : peigner des câbles en cuivre qui transportent également de l’énergie constitue un risque d’incendie.

Réalité : le peignage ou le regroupement n’est jamais un risque d’incendie, mais peut être un problème de performance si les bons câbles ne sont pas utilisés.

 

Il est important d’utiliser le bon câble pour le bon travail. Les câbles à alimentation limitée (LP) ou les câbles Power over Ethernet (PoE) ne s’enflamment pas simplement parce qu’ils sont peignés ou groupés.

 

Cependant, s’ils sont installés dans un environnement dépourvu de débit d’air et à température ambiante élevée, un problème peut survenir : l’augmentation de la température peut dépasser les recommandations du fabricant. L’augmentation de la température d’un câble a un impact sur ses caractéristiques électriques ; l'atténuation d’insertion augmente à mesure que la température du câble croît.

 

Une fois que la température du câble atteint un certain niveau, l'atténuation d’insertion augmente rapidement. La partie « Ethernet » ou « données » du câble cesse de fonctionner et les données cessent de circuler. Dès que la fonctionnalité de transmission de données s’arrête, la distribution d’énergie du câble diminue également. Par conséquent, le câble ne chauffera jamais assez pour fondre ou s’enflammer.

 

Mythe 4 : tant qu’ils fonctionnent, l’installation de câbles de qualité inférieure ou contrefaits n’est pas un problème.

Réalité : les câbles contrefaits peuvent causer des problèmes de sécurité et de performance.

 

Tous les fabricants ne sont pas dignes de confiance. Certains falsifient des informations ou attribuent des allégations fabriquées aux câbles qu’ils vendent. Le secteur appelle cela des « câbles contrefaits », qui peuvent souvent être trouvés en vente sur des marchés comme eBay, Facebook ou Amazon.

 

Par exemple, pour être homologués UL, les câbles homologués plénum et colonne montante doivent passer des tests rigoureux de sécurité incendie. Les câbles contrefaits ne réussissent pas toujours ces tests, même s’ils peuvent afficher une marque ou une étiquette indiquant la conformité. Par conséquent, les câbles contrefaits peuvent être combustibles, contribuer à la propagation rapide des flammes et de la fumée et, en fin de compte, endommager des biens ou créer des pertes de vie. Dans de nombreuses juridictions, ils violent également les codes du bâtiment.

 

Leurs performances ne sont pas optimales non plus. Par exemple, pour gérer l’impact du bruit, les conducteurs de câble de catégorie 6A doivent être perpendiculaires et randomisés. Mais les câbles contrefaits peuvent ne pas être construits de cette manière, et leurs performances peuvent refléter cela.

 

Mythe 5 : le remplissage et la capacité des chemins sont les mêmes.

Réalité : le remplissage et la capacité sont différents, et il est important de comprendre la distinction.

 

Tout d’abord, il est essentiel de noter que sans beaucoup de contexte, un tableau industriel ou une calculatrice ne peut jamais vous dire avec certitude combien de câbles pourront tenir dans un chemin de câbles ou dans un conduit. Au lieu de cela, la réponse dépend de facteurs tels que :

  • Température ambiante
  • Coudes dans la voie ou le conduit
  • Diamètre et géométrie du câble
  • Coefficient de frottement du/des câble(s)
  • Humidité
  • Longueur de la conduite ou du chemin
  • Ampacité de puissance des câbles du faisceau
  • Direction de traction
  • Taux de remplissage cible (40 % ou 30 %, par exemple)

 

Vous devez connaître ces éléments avant de pouvoir déterminer le nombre de câbles qui pourront tenir dans le chemin.

 

Il est également important de comprendre que le terme « remplissage du chemin » est souvent utilisé par inadvertance pour décrire la « capacité du chemin ».

 

Lorsque vous parlez de « remplissage », vous voulez probablement dire « capacité ». La capacité d’un chemin est ce qui compte vraiment : elle fait référence à la capacité d’un chemin à accueillir des câbles, du nombre minimum (zéro) au nombre maximum. (Bien que l’installation d’aujourd’hui n’atteigne peut-être pas sa capacité, il est important de connaître le nombre maximum pour la planification future.)

 

Le « remplissage » du chemin fait référence à la façon dont le chemin est vraiment « plein » (quelle partie du plateau ou du conduit est « pleine »). La quantité qu'un chemin peut contenir est différente de sa capacité et dépend de nombreux facteurs : type d'application, besoins futurs, températures ambiantes, etc.

 

Nous sommes là pour répondre à vos questions sur l’installation de câbles

Avez-vous appris quelque chose de nouveau en lisant ce blog ? C'est ce que nous espérions ! Vous pouvez découvrir encore plus d’informations comme celles-ci en écoutant l’intégralité du podcast Let's Talk Cabling ici.

 

Belden aime diriger et participer à des discussions comme celles-ci sur le secteur. Cela nous donne l’occasion de partager des anecdotes et des idées pour vous aider à mieux faire votre travail.

 

Vous avez d’autres questions sur ces sujets ? Envoyez-moi un message.

 

Ressources connexes :